Hyundai Motor Group ehrt Infineon für Lieferkompetenz und strategische Zusammenarbeit bei Elektroautos
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Hyundai Motor Group ehrt Infineon für Lieferkompetenz und strategische Zusammenarbeit bei Elektroautos
Wirtschaftspresse
München, Deutschland, und Seoul, Südkorea – 4. April 2022 – Die Hyundai Motor Group (HMG) hat die Infineon Technologies AG als „Partner des Jahres 2021“ ausgezeichnet. Mit diesem „Special Award for Supply Competence“ würdigt einer der weltweit führenden Automobilhersteller den Einsatz von Infineon, unsichere Lieferketten angesichts der Herausforderungen wie Covid-19 und globaler Halbleiterknappheit zu stabilisieren.
Infineon wurde insbesondere für sein ausgezeichnetes Risikomanagement in der Zusammenarbeit mit HMG geehrt. Infineon Korea und die Zentrale von Infineon haben flexibel und strategisch zusammengearbeitet, um die schwierige Situation auf dem Markt zu meistern. Mit der Bereitstellung des Siliziumkarbid (SiC)- basierten Leistungsmoduls HybridPACK™ CoolSiC™ Drive punktete Infineon bei der Produktqualität und der Fähigkeit, auf neue Anforderungen zu reagieren.
„Infineon ist ein zuverlässiger Partner. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Bemühungen, unsere Lieferfähigkeit in einem sehr herausfordernden Umfeld aufrechtzuerhalten, von unseren Kunden geschätzt und anerkannt werden," sagte Peter Schiefer, Leiter der Automotive Division von Infineon. „Angesichts der zunehmenden Dynamik bei grüner Mobilität sind Halbleiterlösungen sehr gefragt. Wir treiben den Wandel zur Elektromobilität voran, mit hochwertigen Produkten, führender Technologie- und Systemkompetenz und einem globalen Produktionsnetzwerk."
Die Umstellung auf Elektromobilität hat gerade erst begonnen. Fast jedes zweite Elektro- oder Hybridauto, das 2021 produziert wurde, nutzt im Wechselrichter Halbleiter von Infineon. Um die Resilienz der Lieferkette weiter zu stärken, baut Infineon Kapazitäten in der Produktion und Montage von Hochleistungsmodulen in Europa und Asien kontinuierlich aus.
Auch durch den starken Aufbau weiterer Fertigungskapazitäten im Bereich der Verbindungshalbleiter (SiC und Galliumnitrid, kurz: GaN) stärkt Infineon die führende Position auf dem Markt für Leistungshalbleiter. SiC kann helfen, die Reichweite eines Elektroautos um fünf bis zehn Prozent zu erhöhen.
HMG vergibt die Auszeichnung "Partner des Jahres" seit 2002. Anfang 2019 wurde Infineon als erster Halbleiterhersteller überhaupt mit dieser Auszeichnung bedacht. Sie wird in Anerkennung herausragender Leistungen in der Just-in-Time-Belieferung und als Beitrag zur Stärkung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit der Hyundai Motor Group verliehen.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Hyundai Award
Die Hyundai Motor Group hat die Infineon Technologies AG als „Partner des Jahres 2021“ mit dem „Special Award for Supply Competence“ ausgezeichnet.
JPEG
2126x1535 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202204-067