- Solid state relays
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
Neuer EiceDRIVER™ Gate‑Treiber von Infineon verbessert Wirkungsgrad und reduziert Kosten von Invertern für Elektrofahrzeuge
Neuer EiceDRIVER™ Gate‑Treiber von Infineon verbessert Wirkungsgrad und reduziert Kosten von Invertern für Elektrofahrzeuge
Market News
München – 3. Juni 2026 – Die Infineon Technologies AG stellt eine neue Familie verstärkt isolierter Gate-Treiber-ICs für Inverter in Elektrofahrzeugen vor: EiceDRIVER™ 1EDI3040AS und 1EDI3041AS. Die Produktfamilie unterstützt sowohl IGBTs als auch Siliziumkarbid (SiC)-MOSFETs, liefert bei gegebenem Leistungsteil mehr nutzbare Ausgangsleistung als marktübliche Lösungen und integriert ein umfassendes Funktionsspektrum in einem einzigen Gate-Treiber-IC. Dies unterstützt OEMs und Tier-1-Zulieferer dabei, die Anzahl der erforderlichen externen Komponenten zu reduzieren und die Gesamtkosten für die Steuerelektronik des Inverters zu senken.
„Infineon vereint Systemkompetenz für Inverter in Elektrofahrzeugen mit einem Portfolio, das sich am Markt deutlich abhebt – von OPTIREG™ PMICs über AURIX™ Mikrocontroller und EiceDRIVER Gate-Treiber bis hin zu HybridPACK™ SiC-Modulen für den Leistungsteil“, sagt Andreas Doll, Senior Vice President und General Manager Smart Power bei Infineon. „Unser fundiertes Know-how und ein umfassendes Produktangebot ermöglichen es uns, Schlüsselfunktionen direkt im Gate Treiber zu integrieren. Unsere Kunden profitieren von einer höheren Inverter Effizienz und mehr Leistung bei zugleich kompakteren Layouts und kürzeren Entwicklungszyklen.“
Die neue EiceDRIVER-Familie bietet eine mehrstufige Slew-Rate-Regelung, die ein präzises Schalten in unterschiedlichen Fahrsituationen wie Beschleunigung oder Konstantgeschwindigkeit ermöglicht. Dadurch lassen sich die Inverterverluste über Fahrzyklen wie WLTP um bis zu 35 Prozent senken. Dynamische Boost-Modi minimieren die Totzeiten, was die Verluste sowie die harmonischen Schwingungen (Total Harmonic Distortion, THD) zusätzlich reduziert. Darüber hinaus integriert die 1EDI3040AS-Variante einen Flyback-Controller mit geschlossenem Regelkreis und einer Regelgenauigkeit von 2 Prozent, der eine Anpassung der Sekundärversorgung (VCC2) im laufenden Betrieb erlaubt. Dadurch können Entwickler die Gate-Versorgung an die jeweiligen Betriebsbedingungen anpassen und so Wirkungsgrad und Leistungsfähigkeit optimieren. Der Einschaltwiderstand RDS(on) der SiC MOSFETs sinkt und die Spitzenstromfähigkeit steigt, während gleichzeitig die Zahl externer Komponenten abnimmt.
Zu den weiteren Funktionen zählen ein DESAT‑Schutz mit digitaler Filterung für Reaktionszeiten im Sub‑Mikrosekundenbereich sowie die Zustandsüberwachung des Leistungshalbleiters. Eine integrierte SPI‑Schnittstelle ermöglicht Konfiguration und Diagnose, unterstützt durch einen 6‑Kanal-11‑Bit‑ADC. Die Bauteile sind ISO 26262 ASIL-D-konform und in einem kompakten PG‑LFDSO‑36‑Gehäuse erhältlich.
Um den Designprozess zu beschleunigen, stellt Infineon umfangreiche Entwicklungsressourcen bereit, darunter Sicherheitsdokumentation, Applikationshinweise, Simulationsmodelle, Evaluierungsboards, ein Konfigurationstool, unterstützende Software sowie Anwendungsbeispiele. Als zentraler Bestandteil des Systemangebots von Infineon für Traktionswechselrichter in Elektrofahrzeugen tragen die neuen Treiber dazu bei, die Entwicklung effizienter und zuverlässiger Antriebsstrangkonzepte zu beschleunigen.
Verfügbarkeit
Die isolierten Gate‑Treiber‑ICs EiceDRIVER 1EDI304xAS für Elektrofahrzeuge sind bereits in Produktion und werden auf der PCIM im Bereich Traktionswechselrichter präsentiert. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/eicedriver-xev.
Infineon auf der PCIM 2026
Die PCIM Europe findet vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg statt. Infineon präsentiert seine Produkte und Lösungen für Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stand 470. Presseanfragen richten Sie bitte an media.relations@infineon.com. Branchenanalysten, die an einem Briefing interessiert sind, können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen zu den Messehighlights von Infineon auf der PCIM 2026 finden Sie unter www.infineon.com/pcim.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Die neue EiceDRIVER™‑Familie integriert ein umfassendes Funktionsspektrum in einem einzigen Gate‑Treiber‑IC und liefert bei gegebenem Leistungsteil mehr nutzbare Ausgangsleistung als marktübliche Lösungen.
JPEG
2126x2025 px
Information Number : infatv202606-106