Bequem, hilfreich und umweltfreundlich: Willkommen in der faszinierenden Welt der smarten Dinge
Smarte Verbrauchergeräte wie smarte Lautsprecher, mobile Geräte, Home-Entertainment-Geräte, aber auch Wearables werden immer intelligenter und helfen, das Leben immer einfacher und bequemer zu machen. Und sie werden zunehmend zu proaktiven sprachgesteuerten Assistenten, digitalen Geldbörsen und Gesundheitstrackern.
März 13, 2026
Gehören Sie auch zu den Menschen, die ihre Smartwatch nie ablegen? Wenn ja, kommt ihnen dieser Tagesablauf vielleicht bekannt vor: Morgens werden Sie sanft von ihrer Smartwatch geweckt, bei einer Tasse Kaffee checken Sie ihre E-Mails und Nachrichten auf der Uhr und wenn Sie zur Arbeit gehen, schließen Sie die Wohnungstür mit ihr ab. Unterwegs benutzt Sie ihre Smartwatch als kontaktloses Zahlungsmittel, um ein kleines Frühstück zu kaufen und dann ein U-Bahn-Ticket mit ihr zu bezahlen. Wenn Sie im Büro ankommen, verschaffen Sie sich mit der Uhr Zugang zum Bürogebäude und bezahlen später damit ihr Mittagessen in der Kantine. Dann ist es Zeit für das Fitnessstudio, wo die Uhr Ihre sportlichen Leistungen für den heutigen Tag aufzeichnet. Zwischendurch werden Telefonanrufe getätigt. Und am Abend dient die Smartwatch sogar als Fernbedienung für den Fernseher. Wenn Sie schließlich Feierabend machen und schlafen gehen, gibt es für ihre Smartwatch keine Pause, denn sie überprüft alle wichtigen Funktionen, um einen erholsamen Schlaf zu gewährleisten. Nicht auszudenken, was noch alles kommen könnte!
Aber was steckt hinter dieser faszinierenden Welt der smarten Geräte? Wie kommt es, dass eine Armbanduhr den Puls messen, tolle Restaurants in der Nähe empfehlen und die Einkäufe bezahlen kann? Was macht ein Telefon intelligent und wie kommt es, dass ein intelligenter Lautsprecher uns so gut versteht?
Wir leben in einer Welt, in der Technologie fast jeden Aspekt unseres täglichen Lebens bestimmt. Ein Bereich, der die Verbraucher besonders fasziniert, sind "intelligente Dinge". Kein Wunder! Es gibt so viele innovative Funktionen dieser immer intelligenteren kleinen sprachgesteuerten Assistenten, digitalen Geldbörsen und Gesundheitstracker, die unser Leben bequemer machen können. Und auch die kommenden neuen Anwendungsfälle und Möglichkeiten, die diese proaktiven Geräte bieten, klingen sehr vielversprechend.
Aber die Ansprüche der Verbraucher an ihre Geräte steigen ständig: Es reicht nicht mehr aus, dass sie einfach zu bedienen sind und unser tägliches Leben bequemer machen. Sie sollen auch energieeffizient und sicher sein und vor allem vorhersehen, was wir als Nächstes wollen.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Technologie versteckt ist und sich perfekt in ihren Alltag einfügt. Sie müssen nicht mehr ständig Befehle erteilen oder an Knöpfen herumfummeln. Stattdessen versteht ihr Zuhause einfach, was um Sie herum passiert. Weil diese Geräte selbstständig denken können, reagieren sie sofort auf deine Bedürfnisse und machen ihnen das Leben leichter, ohne dass Sie danach fragen musst.
Die Wahrheit ist, dass intelligente Geräte nur so gut sind wie die Technologie, die sie antreibt. Und genau hier kommt Infineon ins Spiel und liefert die Bausteine für eine Welt voller intelligenter Dinge. Von Sensoren, die "sehen" und "hören" können, bis hin zu Mikrocontrollern, die es Edge AI ermöglichen, Daten direkt an der Quelle zu verarbeiten und zu analysieren, spielt jede Komponente eine entscheidende Rolle, um diese Geräte zum Leben zu erwecken. Dafür ist es wichtig, dass die richtigen Bausteine vorhanden sind. Durch die Nutzung von Infineons Expertise in der Mikroelektronik können sich Designer und Ingenieure darauf konzentrieren, intelligente Geräte zu entwickeln, die nicht nur leistungsstark und effizient sind, sondern auch wirklich intelligent und selbstständig reagieren.
Das Herzstück eines jeden intelligenten Geräts ist eine komplexe Anordnung von mikroelektronischen Komponenten. Infineon‘s umfassendes Portfolio soll Innovatoren dabei helfen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken:
- Vielseitige Sensoren wie die XENSIV™ 60-GHz-Radarsensoren, MEMS-Mikrofone, PAS-CO2-Sensoren, XENSIV™ digitale Luftdrucksensoren oder die CAPSENSE™-Lösungen machen IoT-Geräte intelligenter, indem sie die beteiligten "Dinge" in die Lage versetzen, ihre Umgebung zu "sehen", zu "hören", zu "fühlen" und zu "riechen". Sie sind sozusagen der "Ausgangspunkt" jedes IoT-Systems, da sie Umgebungsinformationen erfassen und in digitale Daten umwandeln.
- Mikrocontrollers wie die PSOC™ 6 MCU, die XMC™-Mikrocontrollerfamilie, der AURIX™ TriCore™ oder die CAPSENSE™-Controller machen Produkte intelligent, indem sie Daten sammeln, verarbeiten, analysieren und kommunizieren. Sie schließen die Lücke zwischen hoher Leistung und geringem Stromverbrauch.
- Edge AI -Lösungen, angeführt von der PSOC™ Edge Mikrocontroller-Familie und unterstützt von der DEEPCRAFT™ AI Suite und Imagimob Studio, bilden die Intelligenzschicht. Diese Lösungen ermöglichen es den Geräten, komplexe Daten lokal zu verarbeiten und autonome Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, um ein Höchstmaß an Datenschutz und Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein.
- Je nach "intelligenten" Entscheidungen setzen Leistungshalbleiter die Steuersignale in Aktionen wie Bewegung, Licht und Wärme um. CoolGaN™ HEMTs, CoolSiC™ MOSFETs, CIPOS™ IPMs oder iMOTION™ ICs sind perfekte Beispiele für Lösungen für das IoT. Darüber hinaus wird die drahtlose Energieversorgung immer wichtiger für die vielschichtige Welt der intelligenten Dinge. Infineon bietet sichere und effiziente drahtlose Ladelösungen für induktive und resonante Topologien.
- Zuverlässige Konnektivität ist der Herzschlag des IoT. Die heutigen Anforderungen an mobile Geräte und drahtlose Anwendungen werden durch 4G/5G immer strenger. Infineons AIROC™-Portfolio an Wi-Fi®- und Bluetooth®-Produkten sowie die OPTIGA™ Connect-Familie für sichere Mobilfunkverbindungen auf Basis von eSIM stehen für zuverlässige und leistungsstarke Konnektivität. Infineon ist auch Marktführer bei USB und USB-C, mit mehr als 1 Milliarde ausgelieferten Geräten seit 2008.
- Sicherheitslösungen wie OPTIGA™ Trust M, OPTIGA™ Authenticate, OPTIGA™ TPM oder die PSOC™ 64 Security Line geben "Dingen" eine vertrauenswürdige Identität und ermöglichen das Wachstum neuer Geschäftsmodelle. Sie schützen sensible Daten, geistiges Eigentum und die Privatsphäre und können einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leisten.
Wenn wir in die Zukunft blicken, ist klar, dass die Möglichkeiten für smarte Technologie unendlich sind. Vom Handgelenk bis zur Welt - wir befinden uns mitten in einer Revolution, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und miteinander umgehen, verändern wird. Im Mittelpunkt steht die Magie der Mikroelektronik, die jetzt durch Edge AI unterstützt wird, um Daten direkt an der Quelle zu verarbeiten und zu interpretieren und die Geräte zu betreiben, die unsere Zukunft gestalten werden. Mit der Fähigkeit, unser Leben einfacher, sicherer und bequemer zu machen, hat intelligente Technologie das Potenzial, Branchen und Gesellschaften auf der ganzen Welt zu verändern. Ob im Gesundheitswesen, im Transportwesen oder in der Bildung - die Auswirkungen der zunehmend autonomen intelligenten Geräte werden weithin spürbar sein. Was kommt also als Nächstes? Die Zukunft steckt voller Möglichkeiten, und es liegt an uns, sie zu gestalten.