AURIX™ Configuration Studio: Neues Tool-Framework beschleunigt Softwareentwicklung für AURIX Mikrocontroller
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
AURIX™ Configuration Studio: Neues Tool-Framework beschleunigt Softwareentwicklung für AURIX Mikrocontroller
Technology News
München, 22. Oktober 2025 – Die Infineon Technologies AG stellt das AURIX™ Configuration Studio (ACS) vor, eine neue integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Es wurde konzipiert, um den Entwicklungsprozess von Anwendungen auf der Basis von AURIX‑TC3x‑Mikrocontrollern zu optimieren und damit Time-to-Market und Kosten zu minimieren. Das ACS basiert auf der bewährten DAVE™-Technologie (Digital Application Virtual Engineer) und kombiniert einen Eclipse-basierten Editor, den GNU C-Compiler und einen Open-Source-Debugger. Es bietet fortschrittliche Funktionen wie eine intuitive grafische Benutzeroberfläche sowie ein automatisiertes Ressourcenmanagement und automatisierte Codegenerierung.
„Das AURIX Configuration Studio ist ein bedeutender Schritt für unser Vorhaben, Entwicklungsprozesse zu vereinfachen, zu beschleunigen und effizienter zu gestalten“, sagt Christian Feldmann, Vice President Technisches Marketing für Automotive Mikrocontroller bei Infineon. „Mit unserer intuitiv zu bedienenden, automatisierten Lösung für die Konfiguration von Software-Komponenten und AURIX Bausteinen können sich Ingenieure auf das fokussieren, was wirklich zählt: Innovationen zu entwickeln, die einen Unterschied machen.“
Die neue IDE vereinfacht die Konfiguration modularer Softwarekomponenten und unterstützt Entwickler beim effizienten Einstieg in die Entwicklung von Anwendungen mit AURIX. Dank der grafischen Benutzeroberfläche des ACS lassen sich Projekte intuitiv konfigurieren und anpassen, was die Komplexität im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsmethoden reduziert. Das automatisierte Ressourcenmanagement, das von einem KI-basierten Solver gesteuert wird, weist Hardwareressourcen automatisch zu und verwaltet sie – dies entlastet die Entwickler von zeitaufwendigen, sich wiederholenden Aufgaben. Basierend auf den Schnittstelleneinstellungen generieren die ACS-Tools automatisiert hochwertigen, einsatzfertigen Code und minimieren manuelle Codierungsfehler.
Das AURIX Configuration Studio basiert auf der DAVE-Technologie von Infineon. Die integrierte Entwicklungsumgebung des ACS kombiniert Tools zur Codegenerierung und Fehlerbehebung mit einer umfassenden Palette an Softwarekomponenten wie Treiber, Middleware und Bibliotheken, die für die Hardware von Infineon optimiert sind. Durch die Nutzung einer etablierten Technologie bietet Infineon AURIX-Entwicklern mit dem ACS eine robuste und zuverlässige Softwareentwicklungslösung.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zu AURIX Configuration Studio und den Vorteilen der DAVE-Technologie sind erhältlich unter https://www.infineon.com/acs.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202510-013