Thomas' Story
Instandhalter in Dresden, Deutschland
Das komplexe Zusammenspiel verschiedenster Bauteile verstehen
Thomas begann 1998 als Operator (OP) seine Karriere bei Infineon in Dresden und übernahm 2020 eine Position als Instandhalter. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen. Hier kommt ihm seine zielorientierte und analytische Arbeitsweise zugute.
- Problemlöser
- Tech Geek
- Logiker
- Tierfreund
- Kommunikator
Ich persönlich bin froh, so einen verlässlichen Arbeitgeber zu haben! Auch wenn es immer Kritikpunkte gibt und geben wird, so bin ich gern Mitarbeiter von Infineon.
Instandhalten und Instandsetzen von nasschemischen Anlagen.
Gut gewartete und damit gut funktionierende Anlagen bedeuten einen hohen Durchsatz und damit schlussendlich ein positives Betriebsergebnis.
Ich mag die Mischung aus unerwarteter Fehlersuche und den routinemäßigen vorbeugenden Wartungsarbeiten an den Maschinen. Ich liebe die kniffligen Aufgaben und die sichtbaren Erfolge. Auch die Arbeit im Team ist toll, vor allem mit den verschiedenen Spezialist*innen. Es ist spannend, wenn alle an einem Strang ziehen, um den Fehler zu finden und die Anlage wieder zum Laufen zu bringen. Ganz nebenbei lernt man als Wartungstechniker unglaublich viel – und vieles davon hilft einem bei der täglichen Arbeit.
Man braucht viel Detailwissen, um schnell, aber auch akribisch arbeiten zu können. Die Intuition und Kreativität eines Rätsellösers sind dabei hilfreich. Störungen analysieren und beseitigen – das ist etwas, was ich sehr gerne mache!
Für uns beginnt die Aufregung, wenn eine technische Störung gemeldet wird oder eine Maschine unerwartet ausfällt. Jede Minute Stillstand kostet Durchsatz und damit Geld. Oberstes Ziel ist es also, alles so schnell wie möglich, aber auch nachhaltig zum Laufen zu bringen. Wir müssen methodisch nach dem genauen Fehler suchen und dann schnell eine präzise Lösung finden. Sehr oft ist dabei Kreativität gefragt. Zum Beispiel, wenn ein schwer zugängliches Teil ausgetauscht werden muss. Da ist kein Platz für Fehler: Die Geräte sind hochsensibel und die Uhr tickt. Vieles hängt von meiner Arbeit ab. Wenn eine der Maschinen, die ich betreue, stillsteht, muss auch die Produktion in anderen Bereichen gestoppt werden. Instinkt und Fingerspitzengefühl helfen, die Ursachen von Fehlern zu erkennen. Genauso wichtig sind Fachwissen, gute Nerven, Umsicht und Entscheidungsfreude.
Gut und pünktlich! Wir arbeiten im Team, müssen uns aufeinander verlassen können.