強力かつ高効率のDC急速EV充電
サブカテゴリーを選択
電源、制御からセンサーやセキュリティまで
エレクトロモビリティが次第に日常生活の一部となるにつれて、より高効率の充電ソリューションに対するニーズが高まっています。現時点でのその解決策は、強力なDC充電器を備えたEV(電気自動車)用急速充電ステーションです。DC EV充電器は、魅力的な選択肢です。それは、多くのEV利用者が自宅に備えている標準的なAC EV充電器よりもずっと高速に充電できるからです。現在では、150 kWのDC充電器は、200km走行するための電気をわずか15分でEVに充電することができます。急速充電およびバッテリ技術は、近い将来に向けて発展と向上を続けているので、専門家は充電時間がさらに短縮されると予測しています。
急速充電市場
いくつかの重要な推進力が、今日のEV充電市場を形成し進歩させています。その一つが、政府によるCO2排出規制です。世界中の主要都市で2050年までにゼロエミッションを達成するという目標は、EV利用の拡大と急速充電インフラの改良にある程度関連します。確かに都市部では汚染指数が高く、住民の健康と生活の質に悪影響を与えていることは、この目標達成の動機となっています。ゼロエミッションまたは低エミッションのモビリティは、心臓血管疾患やぜんそくのような健康問題につながる大気汚染の拡大防止にも役立ちます。
インフィニオンの専門知識、お客様のメリット
高品質なコンポーネントおよびソリューションのワンストップショップであり、総合的なアプリケーションおよび技術のノウハウを持つインフィニオンは、お客様の急速EV充電に関する設計課題を解決に導きます。インフィニオンの幅広いポートフォリオは、キロワットからメガワットまでの電力に対応し、パワー半導体、マイクロコントローラ、ゲートドライバ、認証ソリューションなど多岐にわたっています。これだけの品ぞろえを単独で提供している会社は、他にありません。それが、インフィニオンの製品およびソリューションをご利用いただくメリットです。インフィニオンの製品を使って、DC EV充電の設計において、すぐれた電力密度とクラス最高の効率を達成できます。
総合的なEV充電器ソリューションのすべてを網羅するポートフォリオ
DC急速充電器の構成
典型的な大電力DC充電器の設計では、三相AC電源入力をAC-DCコンバータおよびDC-DCコンバータで変換して、充電対象の車両が必要とするDC電圧を作ります。車両に関する情報やバッテリ充電状態を通知するためのデータ転送チャネルも用意されています。最後に、車両情報および所有者のデータは、課金用のセキュアなデータチャネルによって保護されています。
DC急速充電器における重要な課題としては、冷却の簡素化、高電力密度の実現、システム全体の小型化の3つが挙げられます。高電力密度のためには、現在、一般的には強制空冷が必要です。しかし、次世代充電ソリューションでは、水冷の可能性が検討されています。コンパクトな設計には、磁気コンポーネントの小型化のために、より高いスイッチング速度、すなわち32~100kHzの周波数範囲の採用を考慮しなければなりません。
セキュアな決済
ユーザーが急速EV充電の料金を支払うときには、自分の個人情報が他に漏れないという安心感が必要です。インフィニオンのディスクリートセキュリティコントローラOPTIGA™ TPM2.0は、サーババックエンドとEVの間でセキュアなデータ通信を実現するとともに、遠隔メンテナンスによるEV充電ステーションのファームウェア更新を保護します。
OPTIGA™ TPMのようなセキュリティコントローラと、OPTIGA™ TRUST BまたはTrust Eという認証チップを組み合わせると、EV充電器のコンポーネントモジュールが純正部品であると認証することも可能です。電力、制御、センサー、セキュリティに関する高性能製品を、これだけの幅広い品ぞろえで提供している会社は他にありません。これは、インフィニオン製品を利用いただくたびに感じていただけるメリットです。
高効率と高電力密度を実現
インフィニオンは、国際組織、チャージング インターフェイス イニシアチブ(CharIN)に加入しています。CharINの目的は、あらゆる種類のバッテリ駆動電気自動車について、世界的な充電システム標準規格を開発、確立し、普及促進することです。
IPOSIMは、インフィニオンパワーモジュールおよびディスクデバイスの損失計算および熱計算用の、使いやすく、しかも高度なオンラインシミュレーションツールです。
DC EV charger - The future of electric mobility
High-power charging solutions for the future of e-mobility
EV charging - General information (Electronica)
EV charging - Detailed Information (Electronica)
Do you want to know the various topologies you can find in this power conversion stage and their top-level working principle? Get to know the basic concepts of passive and two-level active rectification methods.
In this training you will:
- Understand the benefits that SiC technology has over Si technology in products and systems
- Recognize the benefits of SiC in automotive applications
With the growing market of electrical vehicles, the industry has put forward more requirements for the performance of charging piles. This e-learning will show you that the emergence of CoolSiC™ MOSFETs has improved the charging pile industry to make the EV charger smaller, faster and with higher efficiency.
In this training you will:
- Understand what EV DC charging is and what the specifications of a charger module are
- Know the replacement steps from CFD2 to CFD7 or CSFD in LLC topologies to an EV charging module
Training topics:
- Get to know how AURIXTM is able to answer the needs of the electric vehicle market
- Recognize and explore how AURIX™ TC3xx addresses key electric vehicle challenges, and understand the main features of the AURIX™ TC3xx microcontroller
In this video, you will:
- Understand what Battery Electric Vehicle charging is
- Recognize the three different charging categories available
- Know how these categories can be implemented
In this training you will:
- Understand what an HVAC system is and how it works in electrical vehicles
- Know the IGBT market, why they are a preferred customer choice for e-Mobility and what Infineon has to offer to this field
In this video, you will:
- Understand how Infineon’s power semiconductor module portfolio is a solution for the main challenges of the electric vehicle industry
- Know Infineon’s general value drivers as well as recent success stories on the electromobility market
In this training you will:
- Be familiar with silicon carbide MOSFET structures and their characteristics
- Get to know Infineon's CoolSiC™ MOSFET, its features, its improvements over a typical trench MOS and how it performs against its competitors
In this training you will:
- Get to know Infineon’s IPOSIM tool, specifically for an automotive electric vehicle inverter
- Discover the steps involved in simulating different parameters and comparing the results of different Infineon products to see which is the best fit for your application
Get to know our 2020 joined CoolMOS™ SJ MOSFET family member: the CFD7A!
In this video, you will:
- Understand the importance of the powertrain electrification
- Be familiar with the operating modes of the electric drive system
Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
In this training you will:
- Understand how HybridPACK™ DC6i can meet the challenges posed by main inverter applications in terms of system requirements, size, cost and time
- Discover HybridPACK™’s DC6i distinctive features, namely the EDT2 and PressFIT™ technology
In this training you will:
- Be familiar with silicon carbide MOSFET structures and their characteristics
- Get to know Infineon's CoolSiC™ MOSFET, its features, its improvements over a typical trench MOS and how it performs against its competitors