インフィニオン、CharINに加盟、エレクトリック モビリティのグローバルスタンダード化を促進
2017年1月24日、ミュンヘン/ベルリン(ドイツ)
電気自動車 の重要なキーという役割を担うインフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、バッテリーで駆動するあらゆる自動車に向けた充電システムの開発および国際規格化を促進しているチャージング インターフェイス イニチアチブ( Charging Interface Initiative 、略称:CharIN)に加盟しました。現在、世界中の電気自動車市場が急速に発展しており、同時に適切な充電インフラが不可欠です。この度の発表は、当社が先進運転支援システムやエレクトリック モビリティの半導体サプライヤー世界大手として、電気自動車やハイブリッド自動車のための充電インフラ開発、およびグローバルスタンダード化を支援するものです。ドイツに本部を置くCharINには現在、多数の主要自動車メーカーおよび関連企業が参画しています。
オートモーティブ事業部プレジデントであるピーター シーファー(Peter Schiefer)は、次のように述べています。「高速でエネルギー効率に優れ、世界的に標準化された充電インフラを開発する上で、インフィニオンの役割は不可欠なものです。当社の自動車向けシステムやセーフティに関するノウハウ、ならびに最先端技術に基づく車載用半導体ソリューションを提供することで、エレクトリック モビリティの推進に貢献したいと思っています。」
CharINに加盟したことで、インフィニオンはエレクトリック モビリティに関する多様な技術や、自動車向けセーフティやデータセキュリティに関する広汎なノウハウを提供し、安全で高効率かつ高速なオンボードチャージャーの開発、ならびにオフボードチャージャーの効率化を支援することになります。
電気自動車の強力なパートナー
電気自動車の普及には、走行距離を伸ばす他に、特にバッテリーコストの大幅な削減が必要です。また、標準化された通信インターフェイスやコネクタを備えるスマートグリッドと充電ステーションが不可欠です。インフィニオンの多岐にわたる半導体ソリューションは、走行距離、バッテリーコスト、スマートグリッド、充電インフラなど、さまざまな面に技術革新をもたらす強力なパートナーとなります。
エネルギー分野においては、インフィニオンの半導体ソリューションは、太陽光および風力発電によるエネルギーの発生、伝達、ならびにバッテリーとスマートグリッド間での供給という3つの過程において、その中心的な役割を果たします。また、当社のセキュリティ関連技術は、充電ステーションでの安全な支払いを可能にし、エネルギー需要がピークの際には、駐車中の電気自動車の余剰エネルギーを他の電気自動車が利用できるようにスマートグリッドへ回生します。さらに、インフィニオンの半導体ソリューションを充電ステーションに追加導入することで、双方向のエネルギー交換ができるようになるだけでなく、当社のセキュリティチップを充電ステーションと電気自動車の通信インターフェイスに活用することで、エネルギー利用料の請求において安全性の高い認証およびデータ交換も可能となります。
詳細情報
インフィニオンの車載用製品に関する詳しい情報は、以下をご覧ください。
www.infineon.com/electromobility
www.infineon.com/sic-automotive
CharIN について
チャージング インターフェイス イニチアチブ(Charging Interface Initiative、略称:CharIN)は、世界の自動車メーカーおよび関連企業が参画している社団法人です。現在60社以上が加盟しているCharINは、2015年に創設され、ドイツのベルリンに本部を置き、アジアと北米に地域支部を構えています。あらゆる電気自動車に使用可能な統合充電システム(Combined Charging System、略称:CCS)の開発および国際規格化、充電インフラに関する規格要件の策定、ならびにメーカーが使用するCCS適合検証システムの確立という主に3つの目的に向かって取り組んでいます。
CharINに関する詳しい情報は、 www.charinev.org をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,300人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFATV201701-026
Press Photos
-
Peter Schiefer, President of the Automotive division at Infineon Technologies AG.Peter_SchieferJPG | 2.36 mb | 1721 x 2582 px
-
Infineon joined the global Charging Interface Initiative e.V. (CharIN). CharIN’s goal is to develop, establish and promote a world standard for a charging system for all kinds of battery-powered electric vehicles.CharIN_Logo_RGBJPG | 306 kb | 999 x 807 px