Infineon und Argus verbessern Datensicherheit im vernetzten und automatisierten Fahrzeug und präsentieren Cybersicherheitslösung für zentralen Gateway
Gemeinsame Market News von Infineon Technologies und Argus
München und Baden-Baden, Deutschland und Tel Aviv, Israel – 19. Oktober 2016 – Datensicherheit ist entscheidend für das vernetzte und automatisierte Fahrzeug. Sicherheitslösungen müssen Cyberangriffe in Echtzeit entschärfen, schadhafte Nachrichten erkennen und verhindern, dass sich diese im fahrzeuginternen Netz verbreiten. Damit Fahrzeugflotten immun gegen mögliche Bedrohungen und neue Angriffsmethoden bleiben, sollten Sicherheitslösungen per Luftschnittstelle zum Fahrzeug über Software-Updates-Over-the-Air (SOTA) leicht zu aktualisieren sein.
Auf dem VDI-Kongress (19.–20. Oktober 2016, Baden-Baden) präsentieren Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und Argus eine integrierte IT-Sicherheitslösung. Diese basiert auf einem AURIX™ Multicore-Mikrocontroller von Infineon und dem IDPS (Intrusion Detection and Prevention System) sowie der Remote-Cloud-Plattform von Argus.Im zentralen Fahrzeug-Gateway erhöht die kombinierte Sicherheitslösung den Schutz des Fahrzeugnetzwerks vor Cyberangriffen.
Das zentrale Gateway ist entscheidend für die Sicherheitsarchitektur von Fahrzeugen. Es verbindet alle elektronischen Steuergeräte der verschiedenen Fahrzeugdomänen wie beispielsweise Antriebsstrang, Fahrerassistenzsystem, Fahrwerk- und Komfortelektronik. Es managt und überwacht deren gesamte Datenkommunikation. Zudem ist das Gateway der zentrale Zugang, um Software-Updates, Diagnose- und Wartungsaufgaben über das OBD (On-Board Diagnostics)-Port durchzuführen.
Die Sicherheitslösung mit AURIX und IDPS
Die AURIX-Mikrocontroller sind die Schlüsselkomponente des zentralen Fahrzeug-Gateways. Sie steuern die Kommunikationsprozesse und führen Überwachungs- und Sicherheitsaufgaben aus. Sie unterstützen Sicherheitsprotokolle und bieten erweiterte hardware-basierte Sicherheitsmechanismen. Ihr integriertes Hardware Security Module (HSM) verbessert den Manipulationsschutz der Fahrzeug-Software und des internen und externen Datenverkehrs. Das HSM unterstützt Sicherheitseinstufungen bis EVITA „high“ und schützt kritische Fahrzeugfunktionen gegen eine Vielzahl möglicher Angriffsszenarien.
Dabei ist es unerheblich, ob diese Angriffe über eine Kabelverbindung (z.B. OBD-Port) oder Funkschnittstelle erfolgen. Damit erhöhen AURIX-Mikrocontroller den Schutz vor Versuchen, Bordsysteme zu infiltrieren. AURIX-Mikrocontroller haben bis zu sechs Prozessorkerne und eine sehr hohe Speicherskalierbarkeit: bis zu 16 MB Flash und über 6 MB On-Chip SRAM. Sie verfügen über bis zu 12 CAN-FD-Kanäle, eMMC- und Ethernet-Schnittstelle.
„Mit zunehmender Vernetzung müssen Fahrzeuge immer besser gegen Cyberangriffe gesichert werden“, sagt Thomas Böhm, Senior Director, Chassis & ADAS Mikrocontroller bei Infineon. „Die Kombination aus AURIX und Argus IDPS ist ein wichtiger Baustein, damit Systemlieferanten der Automobilindustrie verbesserte IT-Sicherheitslösungen anbieten können.“
Argus hat sein Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) speziell dafür entwickelt, um atypische Nachrichten zu erkennen und deren Verbreitung über das fahrzeuginterne Netzwerk in Echtzeit zu verhindern. IDPS ist ein hochleistungsfähiges System mit geringer Latenzzeit. Es nutzt kontextbezogene, heuristische, lernende Algorithmen, die als Standalone-Lösung eine optimale Erkennungsrate ermöglichen. In Kombination mit der Remote-Cloud-Plattform „Lifespan Protection“ von Argus kennen Fahrzeughersteller zu jedem Zeitpunkt die Datensicherheit ihrer Flotte, können Angriffe analysieren und vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Das IDPS unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle, Betriebssysteme und Einsatzszenarien.
„Die Zusammenarbeit mit Infineon war ein logischer Schritt für uns, um das vernetzte Fahrzeug von heute und das der Zukunft besser gegen Cyberbedrohungen zu wappnen“, sagte Yoni Heilbronn, Vice President Marketing bei Argus Cyber Security. „Datensicherheit muss in alle Design- und Fertigungsprozesse in der Automobilindustrie integriert sein. Das Argus IDPS ist eine wesentliche Komponente unserer vielschichtigen Lösungen für die Automobilindustrie.“
Weiterführende Informationen
Information zu AURIX finden Sie unter www.infineon.com/aurix
Über Argus Cyber Security
Argus ist das größte unabhängige Automobil-Cybersicherheitsunternehmen der Welt. Seine Software-Lösungen schützen vernetzte Fahrzeuge vor Cyberangriffen. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Cybersicherheit und Automobilindustrie. Argus wurde 2013 gegründet. Unternehmenssitz ist Tel Aviv, Israel. Weitere Niederlassungen gibt es in Michigan und im Silicon Valley, USA, in Stuttgart und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter argus-sec.com. @ ArgusSec
Pressekontakt:
Brandon Weinstock
argus@headline-media.com+1 914-336-4878
Informationsnummer
INFATV201610-006
Pressefotos
-
Thomas Boehm, Senior Director, Chassis & ADAS Mikrocontroller bei Infineon Technologies AG.Thomas_Boehm_Infineon
JPG | 810 kb | 1024 x 1535 px