Infineon ist erneut Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern
Neubiberg, 10. Oktober 2012 – Die Infineon Technologies AG ist zum neunten Mal in Folge Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern. Laut dem Marktforschungsunternehmen IMS Research hält Infineon einen Anteil von 11,9 Prozent am Gesamtmarkt für Leistungshalbleiter von 17,6 Milliarden US-Dollar in 2011.
Mit einer Wachstumsrate von annähernd 21 Prozent wuchs Infineon schneller als der Gesamtmarkt für Leistungshalbleiter, der um 8,3 Prozent zunahm. Zu den Top-3-Anbietern in 2011 gehören außerdem Mitsubishi mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent und Toshiba mit 6,6 Prozent. Im Jahr 2010 hielt Infineon 10,7 Prozent am Gesamtmarkt für Leistungshalbleiter von 16,2 Milliarden US-Dollar.
„Schon heute ließen sich durch konsequenten Einsatz von Halbleitern etwa 30 Prozent der weltweit verbrauchten Elektrizität einsparen. Innovation von Infineon ist hierzu der Schlüssel – im Industrie-, Automobil- und Consumer-Bereich“, sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. „Als Weltmarktführer forschen wir an neuen Materialien für Leistungshalbleiter wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Mit 300-Millimeter-Dünnwafern für Leistungshalbleiter haben wir einen Vorsprung in der Fertigungstechnik.“
Die Nachfrage nach Leistungshalbleitern von Infineon könnte in Zukunft weiter steigen, denn sie sind für die Energiewende essentiell. Bei regenerativen Energieträgern liegt der Wert der Halbleiter, die pro Megawatt Leistung verbaut werden, deutlich höher als bei konventioneller Stromerzeugung: Bei einem konventionellen Kraftwerk mit 1.000 bis 1.500 Megawatt sind Halbleiter im Wert von etwa 250.000 Euro verbaut, während ein Windpark mit gleicher Leistung Halbleiter für rund 7,5 Millionen Euro benötigt.
Weitere Informationen
Mehr über IMS Research finden Sie unter www.imsresearch.com. Mehr zu Leistungshalbeiter- und Siliziumkarbid-Produkten von Infineon finden Sie unter www.infineon.com/power und www.infineon.com/sic
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFXX201210.004
Pressefotos
-
Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AGDr_Reinhard_Ploss.jpg
JPG | 996 kb | 1535 x 2303 px