アダプター、家電、照明のアプリケーションで、史上最小の「CoolMOS™ MOSFETs」を実現する「ThinPAK 5x6」パッケージが新登場
2014年5月15日、ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは本日、「CoolMOS™ MOSFETs」向けの新たなリードフリー表面実装(SMD)パッケージ「ThinPAK 5x6」を発表しました。
モバイル機器、超高精細TV、LED照明の充電器はすべて、相反するさまざまな要件を満たす必要があります。そして、一般消費者は、スリムでありながら高性能の製品を求めています。そのため、メ ーカー各社は、コンパクトで、冷却性やコスト効率にも優れた半導体ソリューションを求めています。このような、スペース上の相当の制約は、プリント基板(PCB)を占有する部品の寸法と重量を低減することで、解 決可能です。
例えば、Strategy Analytics社の2014年の調査によると、世界のスマートフォン市場は、前年比9.4%増の割合で成長すると予想されています(期間:2013~2018年)。
そのため、充電器の分野でも、より小型で、高速、効率的なソリューションへの明確なトレンドが存在します。「ThinPAK 5x6」は、高さがわずか1mmで、5 mm×6mmという非常に小型のフットプリントを採用しており、DPAKなど、従来型のSMDパッケージとの比較では、80%の容積削減が可能です。そのため、メーカー各社は、こ れまで以上に小型の充電器の設計に際し、柔軟な対応が可能となります。「ThinPAK」は、従来型のDPAKと比べてソース インダクタンスが低いなど、寄生インダクタンスが非常に低く、す べての負荷状況下でゲート振動を削減し、スイッチング時の電圧オーバーシュートを最小限に抑え、従来型SMDとの比較で40%削減することにより、デバイスとシステムの安定性と使い勝手を高めています。
「ThinPAK 5x6」はエンジニアに対し、PCB設計に関する柔軟性の向上とスイッチング性能の向上を保証することで、最終的には、より効率的な電力変換を実現しつつ、低消費電力のアダプター、照明、 薄型パネルTVなどのアプリケーションで、全体的なシステムサイズの削減に寄与します。以前にリリースされた「ThinPAK 8x8」はこれまで、サーバや通信用SMPSなどの、よ り高出力のアプリケーションで、市場での著しい浸透を果たしましたが、本製品は、これに続くものとなります。
供給状況
「ThinPAK 5x6」は現在、エンジニアリング サンプルを提供しています。量産開始は、2014年9月の予定です。インフィニオンの「ThinPAK 5x6」パッケージについての詳細は、 www.infineon.com/ThinPAK5x6 をご覧ください。
インフィニオンが「PCIM」に出展
インフィニオンは、「PCIM」見本市(会期:2014年5月20日~22日、於:ドイツ ニュルンベルク)のブース(ホール9、ブース311)にて、「ThinPAK 5x6」の展示を行います。見 本市の見所の詳細については、 www.infineon.com/PCIM2014をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。 2013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201405.039
Press Photos
-
ThinPAK 5x6 Brings Smallest CoolMOS™ MOSFETs Ever into Adapters, Consumer Electronics and Lighting ApplicationsThinPAK5x6
PNG | 2.48 mb | 2346 x 1495 px