インフィニオンが業界をリードするパワー半導体製品ラインナップを拡充
パワー半導体分野における世界のリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、米メリーランド州ボルチモアで開催された見本市「Power Systems World」で 2つの新製品を発表しました。
- 新しいCoolMOS,「CoolMOS CP」シリーズ
この製品の投入により、通信、ノートPC、コンシューマ機器などに使用されている高効率電源向けインフィニオン製品のラインナップがさらに充実します。先に発表した「CoolMOS CS」シ リーズと同様、業界最小の消費電力が特長です。 - TDA21801ファン速度コントローラIC
この製品は、PC、高性能電子機器(コンピュータ・ファィル・サーバなど)、産業用機器、医 療機器などに使用されている電源用冷却ファンの回転速度を制御するフレキシブルで低コストのサブシステム作りを可能にします。
CoolMOS CP 600V パワーMOSFET
CoolMOS CP シリーズは、通信、ノートPCアダプタ、コンシューマ機器など中出力スイッチング電源におけるPFC回路(力率改善回路)やPWM回路(パルス幅変調回路)用 のパワーMOSFETです。耐圧は600Vで、多様なパッケージ・タイプで提供されます。オン抵抗とゲートチャージが格段に低いため、電源の導通損失とスイッチング損失が大幅に低減します。例えば、4 00Vの場合の静電容量損失を25パーセント低減することが可能です。導通損失とスイッチング損失の低減は効率向上をもたらし、スイッチング周波数を高め、高効率でコンパクトな電源の作成が可能になります。あ るいは設計を変更すること無しに電源出力を上げることができ、その結果定格電力1ワット当たりのシステムコストが低減します。
いわゆるシリコン・リミットを打ち破る技術的ブレークスルーを通じて、インフィニオンのCoolMOSは業界最小のオン抵抗を実現し、電源の効率アップとシステムコストの低減を実現します。600V CoolMOS CPシリーズは、FOM(Figure of Merit、オン抵抗×チップ面積)が約2.4Ω*mm2に達します。 CoolMOS CPデバイスのオン抵抗値は、パ ッケージの種類に応じて125mΩ~385 mΩです。
市場調査会社アイサプライのレポート(“Power Management Market Tracker”, Q3 2005)によると、パ ワーマネジメントMOSFET市場の規模は2004年の46億ドルに対して2009年には72億ドルに達し、年率9.1パーセントの成長を達成すると予測されています。
CoolMOS CPの10万個購入時の代表的な単価は、 TO220パッケージ入りの場合、(抵抗値に応じて)0.70~1.80ドルです。パッケージとしては以下の種類があります。& #160;
- TO-252 D-PAK
- TO-220
- TO-220 FP(2005年末までに発売)
- TO-263(D2PAK)
- TO-247
TDA21801
TDA21801は、安価な2ワイヤ・ファンで4ワイヤ・ファン並みの性能を発揮する冷却ファンシステムの製作を可能にするインテリジェントなコントローラです。安 価なファンを使い材料費を25パーセント低減できるので、大幅なコストダウンになります。OTP(過温度保護)機能付きの代表的な4ワイヤ・ファンの場合、所要部品点数は27点ですが、T DA21801を採用した2ワイヤ・ファンの場合は13点で済みます。
TDA21801は、ファン速度を750rpmから4,000rpmの範囲で調整できるので、ノイズ・レベル低減のため低速ファンを必要とするアプリケーションに最適です。O TP機能は容易に装備でき、フレキシブルです。例えば、サーマル・フォルトが起きた時は、データ損失を保護するため、過温度早期警戒信号を発し、追加のシステム監視機能に指示するタコメーター信号を生成します。
アイサプライのパワーマネジメント市場についてのレポートによると、パワーマネジメント電圧レギュレータ市場の規模は2004年の54億ドルから2009年には79億9,000万ドルに拡大し、年 率8.1パーセントのペースで成長すると予測されています。
TDA21801ファン速度コントローラは、RoHS(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances)準 拠の無鉛SO-8パッケージで提供され、5万個一括購入時の単価は0.70ドルです。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com
Information Number
INFAIM200510.003
Press Photos
-
TDA21801.jpgJPG | 692 kb | 2126 x 1535 px
-
CoolMOS_CP.jpgJPG | 340 kb | 2126 x 1535 px