Infineon nimmt den weltweit ersten GSM-Singlechip mit integriertem Strom-Management in Betrieb - Basis für Ultra-Low-Cost-Handy erfolgreich getestet

23.05.2006 | Market News

München, 23. Mai 2006 – Heute hat die Infineon Technologies AG bekannt gegeben, dass der erste in Dresden produzierte „E-GOLDvoice“-Chip auf Anhieb funktioniert hat und bereits Telefonate in GSM-Netzen damit geführt wurden. E-GOLDvoice ist der am höchsten integrierte Chip für Mobiltelefone, der alle wesentlichen elektronischen Elemente eines Mobiltelefons auf nur 8 mal 8 mm 2 vereint. Durch den hochintegrierten Chip lassen sich die Materialkosten für ein Mobiltelefon nochmals deutlich senken.
 
„Der jetzt erfolgreich getestete Chip bestätigt unsere Strategie der Innovativen Integration: vorhandene Funktionen in bekannten Technologien möglichst Platz und damit Kosten sparend in einem Chip unterzubringen“, sagte Prof. Dr. Hermann Eul, Mitglied des Vorstands von Infineon und Leiter des Geschäftsbereiches Communication Solutions. „Unsere Entwickler in Duisburg und Sophia-Antipolis haben ganze Arbeit geleistet. Mit E-GOLDvoice und weniger als 50 anderen elektronischen Komponenten kann jetzt erstmals die komplette GSM Funktionalität eines Handys auf einer Platinenfläche von vier Quadratzentimetern untergebracht werden.“
 
Der in ausgereifter 130-nm-CMOS-Technologie hergestellte GSM-Chip ist der weltweit erste, der neben dem Basisbandprozessor und dem Hochfrequenzteil zur Übermittlung der Gespräche zwischen Mobilteil und der Basisstation auch den SRAM-Arbeitsspeicher sowie das Strom-Management auf dem selben Chip integriert hat. Alleine der Strom-Management-Chip nimmt bislang eine Fläche von 7 mal 7 mm 2 ein.
 
Während die Produktion von Ultra-Low-Cost-Handys basierend auf der aktuellen Infineon-Plattform ULC 1 (Ultra-Low-Cost, 1. Generation) mit dem Chip E-GOLDradio seit einigen Monaten im Hochvolumen läuft, wird die Produktion der Plattform ULC 2 (2. Generation) rund um den E-GOLDvoice-Chip derzeit vorbereitet. Mit der Verfügbarkeit von Entwicklungsmustern wird im Juli gerechnet.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte über ihr Tochterunternehmen Qimonda. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com. Weitere Informationen zu Qimonda unter www.qimonda.com

Informationsnummer

INFCOM200605.065

Pressefotos

  • Infineon Demonstrates Second Generation Ultra Low-Cost GSM Single-Chip with Successful Live Phone Call<br><br>Infineon nimmt den weltweit ersten GSM-Singlechip mit integriertem Strom-Management in Betrieb – Basis für Ultra-Low-Cost-Handy erfolgreich getestet
    Infineon Demonstrates Second Generation Ultra Low-Cost GSM Single-Chip with Successful Live Phone Call

    Infineon nimmt den weltweit ersten GSM-Singlechip mit integriertem Strom-Management in Betrieb – Basis für Ultra-Low-Cost-Handy erfolgreich getestet
    E-GOLDvoice.jpg

    JPG | 1,14 mb | 1772 x 1181 px