当听到“人口变化”这个词时,我们许多人都能想到老龄化社会、岌岌可危的养老金体系和人口过剩的地球。所幸的是,科学界和商业界的梦想家们正在通过日复一日的努力去应对这些挑战。无论是在医疗保健、交通运输还是电力供应领域,当前社会面临的许多挑战如今都能借助数字化和互联技术得到有效解决。
人口变化虽然是个中性词,但通常具有负面的意味。德国联邦公民教育署将其定义如下:“它指的是人口发展的当前趋势和变化,特别是在年龄结构、出生率和死亡率、本国人、外国人和入籍移民人数之比,以及移入移民和移出移民人数等方面的变化。”
根据中位变差预测,联合国预测到2050年地球人口总数将达到97亿,而这一数字在1970年仅为大约37亿。所有人都需要获得清洁的水源和充分的医疗服务,以及足够的食物。联合国报告称,如今仍有大约8.2亿人还未解决温饱问题。另一个问题是:根据联合国的数据,由于气候变化 ,有5亿人还将遭遇他们所在地区的土壤肥力逐渐减弱的挑战。人口数量的快速增长意味着,现有的基础设施、工业和通信概念,将越来越多地凸显出它们的局限性。
针对人口变化带来的挑战,许多研究和商业项目致力于利用创新的方法提出出人意料的解决方案。
例如,教育水平的提高和性教育的开放确保了出生率的下降。巴西就曾用过一种不同寻常的方式,即电视制片人Globo在其电视剧中将丁克家庭或只有一个孩子的家庭描绘成正常家庭。结果,在该剧大获成功的地区,出生率都下降了。
与此同时,通常悲观的论调也在发生非常普遍的变化。几年前,瑞典科学家汉斯·罗斯林(Hans Rosling, 2017年离世)创作的全球畅销书《事实真相》( Factfulness)吸引了数以百万计的读者。该书所表达的中心思想为:尽管人口不断增长,但到目前为止,大多数指标都指向积极的全球趋势--例如,全世界营养不良人口的比例从1970年的28%下降到2019年的8.9%
私营企业也在推出越来越多举措,以期在日常业务活动中融入对于未来的预测数据。英飞凌的全球人力资源多元化经理网络就是一个例子,他们致力于确保人力资源管理能够反映社会不断变化的人口结构。来自100多个国家的、年龄、背景和生活方式都不同的4万多名员工,帮助开发、生产和推广可持续发展的技术解决方案,这些解决方案让人们的生活更轻松、更安全、更环保。
通过智能家居,老年人可以轻松搞定许多日常琐事,而不会面临障碍或耗费过多体力。例如,服务机器人可以打扫卫生或把饭菜送到餐桌上。灯光、暖气和百叶窗都由简单的语音指令控制。老年人可以通过指纹或面部识别进入自己的房间,而不需要使用容易丢失的钥匙。并且,看护者或亲属还可根据需要或在紧急情况下进入。
所有这些技术都必须保证的一件事是网络安全。最重要的是,要想保证敏感的个人健康数据的安全,必须实行可靠的数据安全保护解决方案。
人口日益增多且老龄化的社会也需要新的交通运输方式。在老龄人口不断增多的人口结构中,更多的人需要快速、安全地从A地到达B地,尤其是在城市里。这个问题的解决办法之一是自动驾驶。自动驾驶汽车将有助于避免交通堵塞和交通事故,增加老年人的出行便利。美国已有许多车队在尝试自动驾驶。例如,Alphabet位于亚利桑那州凤凰城的子公司Waymo的客户,已经可以坐上全自动驾驶汽车。