光的演变

在斯里兰卡广袤的红树林,夜晚一片漆黑,伸手不见五指。只有夜空中的繁星点点为人指明方向。不时有蛙鸣或其他动物的叫声响起,还有鱼儿间或跃出水面的声音。没有人愿意在夜间跑进这片沼泽地——至少你不会。但除了他们以外,他们是捕虾人。这是他们的时间。每天晚上他们划船穿梭在红树林间,将灯照向水里,利用灯光吸引虾,然后用篮娄捕捞。

乍看之下这与传统捕捞的方式实际上是一种可持续的作业模式,这里有高科技的身影——细看之下才能注意到渔民伸进水中的是现代化的LED灯。LED灯将逐步取代还在广泛使用的煤油灯。据估计,当地8.5万名渔民每年要消耗掉约3,000万公升煤油,每年产生7.5万公吨的二氧化碳。此外,煤油的泄露会危及虾的产卵区。这种低成本防水LED是在英飞凌和欧司朗的支持下,由专业灯具制造商戴安娜电子公司生产,这也是“LED Light for You Initiative”活动的一部分。这种方式可保护敏感的红树林生态系统免受煤油泄露的破坏,并可大幅减排二氧化碳。与此同时,渔民可以利用创新技术继续采用传统的捕捞方式,并以此为生。

斯里兰卡红树林渔民的故事是没有半导体就无法想象的世界性演变的一部分。很少有其他领域和照明行业一样被变革得如此彻底。如今,发光二极管(LED)正在逐步全面取代市场上的现有技术,并为需要的地方提供宝贵的光源。相比以往,它们更高效,并可实现度身定制。而正是品种繁多的LED模块和组件及其广泛的应用领域使这一切成为了可能。

照明的历史

回首古代,当人们开始第一次创作洞穴壁画时,他们就需要人造光来驱散黑暗——而这并非易事。在太阳王路易十四统治时期,一根蜡烛的价格相当于一名商人的日工资。200年后,当白炽灯形式的电灯成功发明时,发电以及相关基础设施的成本给电灯的普及带来了巨大挑战。很长一段时间,对于普通人而言,电灯仍然是奢侈品。

不管是渔民使用的煤油灯还是传统白炽灯,大多数传统照明方式都构成了对能源和资源的巨大浪费。据统计,如今20%的电能是用于照明。仅在美国,未来20年向LED技术的迁移将可导致节约大约2500亿美元。

LED照明在日常生活中的作用

随着LED技术的不断普及,照明灯光将呈现全新的品质。灯光将以原来从未见过的多样化方式出现在日常生活中。灯光仅仅用来照亮的日子一去不返了。实际上,对于人造光的历史而言,LED技术的出现创造无法想象的全新可能。LED技术不仅更为节能,而且可实现动态控制:在合适的时间提供合适的照明光线。光照疗法在医学领域也越来越重要。在医疗机构的试点表明,如果患者白天被动态照明环绕,那么夜间会睡得更好。而办公室的灯光颜色也可通过结合运用白色LED灯和彩色LED灯进行控制,以契合自然光的节奏。在家里,我们可利用我们的智能手机来调节灯光,以适应我们的心情或配合实际的场景,而汽车大灯和隧道照明亮度的持续提升将有助于道路交通安全。

在公共区域照明灯同样扮演中心角色。多年来,城市规划者、建筑设和社会学家一直在探讨照明灯如何提升城市的生活质量并改善公共安全的问题。具有可控成本的高效、可靠的解决方案在所有理念和投资决策中都扮演了重要角色。在此,一些小的重要细节经常在此起到决定性作用。而通常半导体技术会创造不同。

英飞凌对LED照明的贡献

以英飞凌的ICL5101为例,这是一个适用于40-300瓦照明系统的高压谐振控制器。ICL5101的构造使得能更容易地开发经济实用的LED驱动器,并大幅节省成本,尤其是在大范围照明应用中,比如工业厂房和仓库、办公楼、街道和公共区域的照明。

另外一个例子是60V DC/DC LED驱动器,这款在效率和电流精度方面领先的产品可帮助准确控制灯光。它是同类中第一款具有可调节过温保护功能的组件,可使LED不会过热。该保护功能可在到达既定温度时降低LED光输出,而不是简单地关闭。这使得能LED灯能持续在非临界热度范围内工作,从而大幅延长使用寿命。另外一个优势是提升安全性:比如在隧道内,该组件可确保LED灯在长时间工作后仍能保持恒定的颜色,以及应急照明灯能实现长时间工作,即使实在过热的情况下。

这种演变有许多不同的方面,并且只有细看之下才会注意到其中的许多主角。城市正在不断优化其照明基础设施,以提升安全性和吸引力并节省成本。而斯里兰卡的渔民也在征服红树林里的黑暗。明晚,他们将再次使用全新的定制LED灯去捕虾。

 

更新于:2016 年10月