英飞凌为麦田能源提供功率半导体,助力提升储能应用效率
【 2024 年 4 月 17 日,德国慕尼黑和中国上海讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)为快速成长的绿色能源行业领导者、逆变器及储能系统制造商——麦田能源提供功率半导体器件,共同推动绿色能源发展。英飞凌将为麦田能源提供 CoolSiC TM MOSFET 1200 V功率半导体器件, 配合EiceDRIVER™栅极驱动器用于工业储能应用。 同时,麦田能源的组串式光伏逆变器将使用英飞凌的 IGBT7 H7 1200 V功率半导体器件。
全球光储系统(PV-ES)市场近年来高速增长。光储市场竞争加速,提高功率密度成为制胜关键;储能应用如何提升效率,提高功率密度备受关注。 英飞凌CoolSiC TM MOSFET 1200 V以及IGBT7 H7 1200 V系列功率半导体器件采用了最新的半导体技术以及贴合行业应用的设计理念。
英飞凌科技高级副总裁,工业与基础设施业务大中华区负责人于代辉先生表示:“作为功率半导体领域的行业领导者,我们很荣幸能与麦田能源紧密合作。英飞凌将继续助力光储应用实现更高的功率密度以及更可靠的系统,从而推动低碳化进程。”
麦田能源董事长朱京成表示:“得益于英飞凌先进器件的支持,麦田能源的产品在可靠性与效率等方面获得了显著提升,这一直是麦田能源成长的重要推动力。英飞凌的技术支持和产品质量不仅增强了我们的竞争力,还拓展了我们在市场上的影响力。我们对未来充满信心,期待进一步加强与英飞凌的合作,共同推动行业发展,为客户创造更大的价值。。”
英飞凌CoolSiC TM MOSFET 1200 V凭借其高功率密度的优越性能,可将损耗降低50%, 在不增加电池尺寸的情况下,额外提供约 2% 的能量,这对高性能、轻量且紧凑的储能方案尤为有益。 麦田能源的H3PRO 15kW~30kW储能机型全系列使用了英飞凌 CoolSiC TM MOSFET 1200 V。得益于英飞凌产品优异的性能,H3PRO机型能取得最高98.1%的效率及优异的电磁兼容性能;麦田能源H3PRO机型也凭借着其优异的性能和可靠性,在全球市场的销量快速上升。
英飞凌的TRENCHSTOP IGBT7 H7 650V/1200V产品系列,具有更低损耗,帮助提高逆变器整体效率和功率密度的优势,尤其在大功率变流器项目上,电流处理能力在100A以上的大电流封装分立器件可以降低IGBT并联数量,替代IGBT模块方案,进一步提高系统可靠性并降低成本;另外,H7系列产品的高品质性能,以及更强的抗宇宙射线能力等特性已经成为行业标杆。目前, 麦田能源在工业和商用领域的主力机型R Series 75~110kW,正是使用 IGBT7 H7系列分立器件,重新定义了100kW机型的整体设计方案,整机最高效率98.6%;得益于分立封装IGBT7 H7系列的高品质性能,避免了并管过程中均流等技术问题,从而大大提高了运行可靠性。
每个功率器件都需要一个驱动——合适的驱动让设计事半功倍。英飞凌的产品可提供500多种 EiceDRIVER 栅极驱动器,典型输出电流从0.1 A到18 A。并具有全面的保护功能,包括快速短路保护(DESAT),有源米勒钳位,直通短路保护,故障报告,关断,过流保护, 适用于包括CoolSiC和IGBT在内的所有功率器件。
关于麦田能源
麦田能源成立于2019年,专注于储能逆变器及电池系统的研发生产及销售,为家庭、工商业企业提供先进的分布式能源、储能产品及智慧能源管理方案,旨在帮助用户更加高效地进行新能源发电、储电和用电的全流程管理,从而达到提高能源利用率,降低用电能耗等目的。
麦田能源以全球客户为中心,在欧洲、北美南美、澳洲、东南亚等全球主要新能源市场上,持续通过创新的产品为广大客户创造绿色价值,经过多年的深耕,麦田能源已发展成为国际知名的储能及逆变器品牌,并且与全球上百家分销商、电力公司紧密合作,不断为全球客户提供绿色高效的清洁能源,为营造可持续发展的全球绿色生态环境贡献力量。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
Information Number
INFGIP202404-096