インフィニオン、スマートフォン/タブレット向けRFスイッチの出荷個数が10億個に到達 ― バルクRF CMOS技術が、最高の成長率に対応

2014/06/11 | テクノロジー メディア

2014年6月11日、ノイビーベルク(ドイツ)

 

独インフィニオン テクノロジーズは本日、スマートフォンやタブレット製品で使用される同社のRFスイッチの出荷個数が、10億個に到達したことを発表しました。これは、R Fスイッチの分野で世界をリードし、最も急成長中のサプライヤーの1社である、インフィニオンのポジションを強調するものです。次 世代のスマートフォンやタブレットに導入されているLTEバンドの増加を主な要因とし、RFスイッチに対する需要は、今後数年間で2桁成長が見込まれています。

 

携帯電話の動作に必要な周波数バンドやモードの増加に伴い、4G/LTE携帯電話のRFフロントエンド部の設計は、複雑さを増しており、要件も厳しくなっています。さ まざまな周波数バンド/モード選択アプリケーションに加えて、アンテナスイッチは、RFフロントエンドにとって欠くことのできない、主要部品となっています。これらのアンテナスイッチは、どの送信(TX)/受信( RX)パスが4G/LTEのメインアンテナに接続可能であるかを選択するほか、どの周波数バンドがダイバーシティアンテナから受信されるかを明確にします。

 

インフィニオンは、スマートフォン向けのアンテナや汎用RFスイッチについて、広範なポートフォリオを取り揃えています。専門性が高く、高価なSOI技術に比べ、インフィニオンのバルクRF CMOS技術は、標準的な設備、材料、製造プロセスを採用しており、大きなスケールメリットと量産時の高い柔軟性を享受できます。CMOSプロセスによって、ドライバ回路やMIPI/GPIOの制御回路は、ス イッチとともに同一チップ上に集積できるため、ガリウムヒ素(GaAs)技術を使用する他社と比較した場合、インフィニオンのバルクRF CMOS(130nm)には、さまざまな優位性があります。この結果、設 計プロセスが簡素化され、部品点数も少なくてすみます。インフィニオンのRFスイッチは、挿入損失が低く、アイソレーションが高く、高調波の発生が抑えられます。

 

インフィニオンでは、小スローカウントのRFスイッチの派生製品から、フィルタ機能の内蔵された、多スローカウントの構成まで、RFの汎用スイッチとアンテナスイッチを幅広く取り揃えています。本 RFスイッチは、ディスクリート、省スペース型のフリップチップ内蔵TSLP/TSNPリードレスパッケージとして、または、モジュールメーカー向けのチップスケールパッケージ(CSP)として提供されます。さ らに、インフィオンはこのほど、自社のポートフォリオを拡大し、アンテナチューニングソリューションのファミリーと、LTEキャリアアグリゲーション向けのアンテナスイッチモジュールを投入しています。

 

インフィニオンのRFスイッチについての詳細は www.infineon.com/RFswitches をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。 2013会計年度(9月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201406.046

Press Photos

  • Infineon shipped one billion RF switches for smartphones and tablets underlining the company’s position as one of the leading and fastest growing suppliers for RF switches.
    Infineon shipped one billion RF switches for smartphones and tablets underlining the company’s position as one of the leading and fastest growing suppliers for RF switches.
    RF-switches-for-mobile-devices

    JPG | 178 kb | 2126 x 1701 px