インフィニオン、4Gスマートフォン/タブレット製品のアンテナの効率性を最適化する、業界最小のアンテナチューニングICを発表

2014/06/11 | テクノロジー メディア

2014年6月11日、ノイビーベルク(ドイツ)

 

独インフィニオンテクノロジーズは、RFフロントエンド向けの効率的なチップソリューションの製品群を拡大し、アンテナチューニングICのシリーズを導入しました。これは、ア ンテナアパーチャチューニングスイッチの最新ファミリーであり、4Gスマートフォン/タブレットのエンドユーザ体験を向上するのに欠かせない製品です。これらの製品は、アンテナの特性を抜本的に最適化することで、 関連するLTE帯で、最高のデータ転送速度による動作を実現します。この「BGSA1xGN10 IC」は、市場最小のパッケージで提供されるため、スマートフォンなど、最新世代のポータブル機器による、ス ペースの限られたアプリケーションには必要不可欠です。さらに、電流消費をこれまで以上に抑えることで、こうしたデバイスの待機時間と動作時間を拡大します。

 

このアンテナチューニングICは、インフィニオンのRF CMOSスイッチ技術をベースとしており、スマートフォンのアンテナ開発に際し、省スペース化と対応周波数の広帯域化が可能となります。画 期的な機能により、単一アンテナのインピーダンスを広帯域に整合させることで、トランスミッタ側のパワーストレスが軽減され、レシーバ側の感度が向上します。ア ンテナ側のインピーダンスミスマッチがある状況にも耐えられるよう、本製品は、高耐久性、低寄生容量、最高の直線性を実現できる設計となっています。最新のアンテナチューニングICは、関連するLTE帯で、ア ンテナの効率性を最適化するのに欠かせません。アンテナの効率化は、信号品質の向上と最高のデータ転送速度に直接結びつきます。すべてのデバイスには、スムーズなアンテナ制御とシステム統合を実現する、汎 用GPIOインターフェイスが採用されています。

 

インフィニオンのフィリップシールシュテット(Philipp Schierstaedt)(RF&保護デバイス担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。「 アンテナチューニングソリューションの新ファミリーを導入することで、インフィニオンは、スマートフォンアプリケーション向けのRFフロントエンドで、自社の足跡と製品ポートフォリオを拡大しています。当 社の提供するLNA、ESD保護用デバイス、アンテナスイッチとの組み合わせにより、最新のアンテナチューニングソリューションを使用するお客様は、受信品質、バッテリー寿命、信頼性でメリットを実現し、エ ンドユーザ体験の高いスマートフォンや、その他の関連製品を開発できます。

 

新型アンテナアパーチャチューニングソリューションには、インフィニオンの130nm RF CMOSプロセスが使用されます。本プロセスは、すでにRFフロントエンドスイッチで導入済みで、量 産スケールのメリットを実現しており、今回も変わらない高性能を発揮します。

 

アンテナアパーチャチューニングスイッチの新ファミリーは、以下のスイッチ構成で提供されます。

BGSA12GN10 SPDT

BGSA13GN10 SP3T

BGSA14GN10 SP4T.

 

すべての製品は、寸法わずか1.5mm×1.1mmのROHS準拠のプラスチックパッケージで出荷されます。これは、市販の最先端のCSPタイプのデバイスとの比較で、60%の小型化を実現しています。ス マートフォンには、さまざまな機能や複数のLTE帯が詰め込まれるだけでなく、アンテナとPCBの面積は依然、非常に限られているため、製品の小型化は極めて重要な問題といえます。

 

供給状況

インフィニオンでは、他のRF製品で使用されているものと同じ、コスト効果の高い量産ラインで、最新のアンテナチューニングICを生産しています。すべての部品は、テ ープ&リールプロセスに移る前に、最終的な100%電気試験に準拠しており、標準的なSMDマウント技術の適用に伴う、ボールクラックの発生はありません。エ ンジニアリングサンプルの出荷はすでに開始しており、量産出荷は2014年7月を予定しています。インフィニオンのアンテナチューニングICについての詳細は、  www.infineon.com/rfswitches をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。 2013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

 

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201406.044

Press Photos

  • The antenna tuning ICs of Infineon optimize antenna efficiency in 4G smartphone and tablet products. They are provided in the smallest packages available on the market today.
    The antenna tuning ICs of Infineon optimize antenna efficiency in 4G smartphone and tablet products. They are provided in the smallest packages available on the market today.
    Antenna-Tuning-IC-in-TSNP-10-package

    JPG | 192 kb | 2126 x 1123 px