インフィニオン、超小型SOT23パッケージのホールセンサ「TLE496x」シリーズを発売

- 高い精度とエネルギー効率を実現 -

2013/04/25 | テクノロジー メディア

2013年4月25日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、精度を極限まで高め、エネルギー消費量と実装面積を極限まで抑えることが要求される車載・産業用アプリケーション向けのホールセンサ ファミリーを発売しました。 新登場の「TLE496x」センサは、ホールセンサ向け製品では世界最小のパッケージ(SOT23)で提供されます。これらは、インフィニオンの開発した、最新の0.35µmプロセス技術をベースとしています。 こ の新技術を活用することで、インフィニオンは今後、さまざまな磁気スイッチングしきい値を持つホールセンサを超小型パッケージで展開できます。ホールセンサは、1 .6mA未満という超低消費電流を実現しつつ、 最 大32Vの高動作電圧にも対応可能です。これら以外にも、「TLE496x」製品ファミリーの特徴として、旧世代製品との比較で、オン、リセット、オ フの特性が強化されているほか、広範な保護機能によって、シ ステムの品質、信頼性、制御能力が向上しています。

「TLE496x」ファミリーの典型的なアプリケーションとしては、位置測定、ブラシレスモータ整流、インデックスカウントがあります。「TLE496x」ファミリーの単極・双極スイッチやラッチは、 ウィンドウリフト、サンルーフ、トランクロック、ワイパー、安全ベルト、カム軸、変速レバー、多岐にわたる産業用BLDCモータなどで使用されます。

こうしたシステムでは、「TLE496x」ファミリーのホールセンサを採用することで、これまで以上にコンパクトで経済的な製品となります。さらに、外部抵抗も不要となります。ア プリケーションによっては、プレ抵抗やTVS保護ダイオードが不要となることで、システムコストとPCB面積をさらに削減できます。「SOT23」パッケージの容積は、わずか2.9×1.3×1.0mm3で、市 販の最小製品と比べても約30%の小型化が実現しています。

消費電流(Typ.値)はわずか1.6mAで、同等の製品で必要な電流レベルと比べて、約50%の電流で動作します。高いESD耐性(8kV HBM(人体モデル)と、正 確で安定した磁気スイッチングポイントにより、堅牢なソリューションが必要な高精度アプリケーションに最適です。また、ウィンドウリフト、シートベルトのバックル、トランクリッドなど、電 子制御ユニットとセンサのケーブルパスの長いアプリケーションにも適しています。「TLE496x」ファミリーの各種製品は、誤差補償回路を内蔵しており、機械的応力や熱応力の影響を軽減します。出力は、過 電流や過熱から保護されます。

多様なアプリケーションに対応する高精度ホールセンサ

 
「TLE496x」ホールセンサ ファミリーは現在、「TLE4961」、「TLE4964」、「TLE4968」の3つのシリーズ構成となっています。同ファミリーの製品はすべて、- 40℃~170℃の広範な温度範囲で動作します。スイッチングしきい値は、±1mT(双極スイッチ)、±2mT~±15mT(ラッチ)、2.5/3.5mT~22.5/28mT(単極スイッチ)で、ラ ッチの場合も単極スイッチの場合も、極めて広範なスイッチングしきい値範囲に対応します。

「TLE4961-x」シリーズは、ラッチで構成されます。これらは、BLDCモータやポールホイールの位置測定に最適であり、インデックスカウントや速度測定に使用されます。 具体的な用途としては、自動車のウィンドウリフトやサンルーフが挙げられます。

「TLE4964-x」シリーズの製品は、単極スイッチです。これらは、変速レバー、自動車の座席、HVACのアプリケーションに適しています。

最後に 、「TLE4968-x」シリーズは、超低磁気しきい値(±1mTの高感度)と双極スイッチング動作を特徴とします。そのため、BLDCモータの回転子位置の正確な測定や、カ ムシャフトやトランスミッションの速度・位置測定に適した双極スイッチとなります。

「TLE496x」ファミリーの供給状況

 
「TLE4961-x」、「TLE4964-x」、「TLE4968-x」の全3シリーズとその派生版はすでに、量産出荷体制にあります。「TLE496x」製品ファミリーは、超 小型SOT23パッケージに加えて、SC59(SMD)パッケージとSSO-3リードタイプパッケージでも提供されます。

詳細情報

 
新登場の「TLE496x」製品ファミリーについての詳細は、 www.infineon.com/hall-switchesをご覧ください。

インフィニオンは、「Sensor + Test」見本市(於:ドイツ ニュルンベルク、会期:2013年5月14日~16日)にて、車載・産 業用アプリケーション向けのホールセンサと圧力センサを展示します(ホール12、ブース238)。詳細については、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/sensortest

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201304.036

Press Photos

  • TLE496x Hall Sensors aim at automotive and industrial applications demanding the highest precision, the lowest energy consumption and the smallest space requirements. Infineon offers them in a SOT23 package which is about 30 percent smaller than the smallest products available today.
    TLE496x Hall Sensors aim at automotive and industrial applications demanding the highest precision, the lowest energy consumption and the smallest space requirements. Infineon offers them in a SOT23 package which is about 30 percent smaller than the smallest products available today.
    TLE496x_Hall_Sensors_background

    JPG | 674 kb | 4724 x 3543 px

  • TLE496x Hall Sensors aim at automotive and industrial applications demanding the highest precision, the lowest energy consumption and the smallest space requirements. Infineon offers them in a SOT23 package which is about 30 percent smaller than the smallest products available today.
    TLE496x Hall Sensors aim at automotive and industrial applications demanding the highest precision, the lowest energy consumption and the smallest space requirements. Infineon offers them in a SOT23 package which is about 30 percent smaller than the smallest products available today.
    TLE496x_Hall_Sensors_plain

    JPG | 581 kb | 4724 x 3543 px