インフィニオン、半導体サプライヤとして初。「80 PLUS® Platinum」準拠のコンピューティング・シルバーボックス リファレンスデザインを提供

2011/04/20 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、PCとサーバの電源ユニットで最大92.35%の効率性を実現しつつ、材料費を大幅に削減することのできる、初の市販可能なシルバーボックス・リ ファレンスデザインを開発しました。インフィニオンのソリューション「IFX90ATX300W」は、最新世代の3つのIC(集積回路)をベースとしており、業界最高のエネルギー効率基準「80 PLUS® Platinum」に対応します。効率性とは、供給された電力のうち、実際に使用されたものの割合であり、入力と出力の差は電力ロスとして、熱エネルギーに変換されます。つまり、高効率とは電力消費をおさえ、電 気料金を低減することにあります。

インフィニオンの最新ソリューションは、3つのコンポーネントで構成され、PCとサーバの電源エネルギー効率にてベンチマークを打ち立てます。また大量生産時における、再 現性と信頼性にも重きを置いています。第3世代のCCM PFC(連続伝導モード力率改善回路)ICである「ICE3PCS01G」は、PC電源で一般的な約150~500Wの出力範囲で、今 日の市販製品で最高の効率性を実現しつつ、PFC段のコストパフォーマンス比も最高です。インフィニオンによる第2世代のハーフブリッジドライバICである「ICE2HS01G」は、ハ ーフブリッジドライバの動作と同期整流の相互作用を最適化することで、同期整流を用いたLLCハーフブリッジコンバーターの効率性の最適化に寄与し、不要なスイッチング損失を抑えます。さらに、インフィニオンの「 ICE2QR2280Z」は、デジタル周波数を削減した疑似共振「CoolSET™」電流モード・コントローラとして、一般的にフライバックコンバーター形の補助電源スイッチング損失を最小限に抑えることで、低 負荷およびスタンバイモード時に、高い効率性を実現します。

供給状況
現在は、一部の顧客を対象に、チップセット全体のサンプル出荷とデモボードの提供を行っています。各ICは、量産出荷中です。

インフィニオンのシルバーボックス・ソリューションである「IFX90ATX300W」の3つのコンポーネントについての詳細は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/silverbox  

「80 PLUS®」認定に関する背景情報
「80 PLUS®」は、デスクトップPCとサーバで高エネルギー効率電源の製造と使用を推進するイニシアチブです。電源ユニットが「80 PLUS®」認定を取得するには、各 種負荷レベルで80%以上のエネルギー効率を達成する必要があります。内訳として「80 PLUS® Bronze」、「80 PLUS® Silver」、「80 PLUS® Gold」、「80 PLUS® Platinum」があり、順に高い値が要求されます。「Platinum」認定を取得するには、89%(100%負荷時)、92%(50%負荷時)、90%(20%負荷時)の効率性を達成する必要があります。イ ンフィニオンのソリューションは、この値を0.35パーセント(50%負荷時)以上上回っており、量産出荷品でも実現されています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFXX201104.036

Press Photos

  • Infineon First Semiconductor Supplier to Offer “80 PLUS® Platinum” Compliant Computing Silver Box Reference Design
    Infineon First Semiconductor Supplier to Offer “80 PLUS® Platinum” Compliant Computing Silver Box Reference Design
    Infineon_IFX90ATX300W

    JPG | 550 kb | 1600 x 1067 px