インフィニオン、VoIP機能ホームゲートウェイ向けシングルチップ・ソリューションを拡充

~QoSをフル機能でサポートするARX188と世界初の低コストADSL IAD向けでありながらオールIPネットワークとグリーンITをサポートするARX182の2種類を発表~

2009/03/02 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

 

独インフィニオンテクノロジーズ(以下、インフィニオン)は本日、シングルチップADSL2+統合アクセスデバイス(IAD)ソリューションである「XWAY™ ARX100」ゲートウェイファミリに新たな2つの製品、「XWAY ARX182」および「XWAY ARX188」を追加したことを発表しました。「ARX188」は、高 いスループットとQoSが要求される高機能なIADを対象とする製品であり、「ARX182」は、DSL機能内蔵のアナログ・テレフォン・アダプタ(DSL-ATA)の 廉価版に適した業界初の低コストIADソリューションです。インフィニオンの加入者線インターフェース回路(SLIC)である新ファミリ「XWAY SLIC100」との併用により、『 ブロードバンド機器の電力消費に関する欧州連合の行動規範』(European Union Code of Conduct(EU CoC)on Energy Consumption of Broadband Equipment)で定められている数値を最大で35%上回ることを可能にし、エネルギー効率のベンチマークというべき製品となっています。


インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(Christian Wolff)(ワイアライン・コミュニケーションズ事業担当バイスプレジデント)は、次 のように述べています。「ホームゲートウェイの消費電力を大幅に引き下げるARX100アーキテクチャは、グリーンITに向けたインフィニオンの取り組みを強調するものです。ARX182は、オ ールIPネットワークへ移行する通信事業者をお手伝いする製品であり、一方、ARX188は、インターネット・プロトコル・テレビジョン(IPTV)向 けとして先頃発売したARX168とインフィニオンによる業界随一のVoIP技術の利点を融合することで優れたマルチサービスゲートウェイを提供する製品となっています。これらの新しいソリューションは、A RX100アーキテクチャを投入したときからOEM/ODMのお客様への一貫したメッセージ『最小限の投資で多くの製品プラットフォーム』を一段と押し進めたものです。」


XWAY ARX100ファミリについて
2008年秋、インフィニオンは、急成長を遂げるIPTV市場に向けて、ギガビットイーサネットを内蔵した業界初のシングルチップADSL2+ゲートウェイソリューション「 XWAY ARX168」を投入しました。


「ARX188」は、デュアルコアCPU、プロトコルアクセラレーション(PPE)、ギガビットイーサネットサポートなどで想的なルーティング・ス ループットを実現することにより、IADがホームネットワーク内のボトルネックとならないべく、宅内ゲートウェイの能力を一段向上させます。802.11nコンパニオンチップと共にお使い頂くことで「 ARX188」は、50Mbpsを優に超えるWLANデータレートを実現します。イレージャー・デコーディングやリトランスミッションなどDSL物理レイヤに関わるビデオ伝送を最適化する機能だけでなく、高 速のルーティング能力もIPTVの性能向上を図っています。各種ペリフェラル間において最適なスループットを提供する「ARX188」により、ユーザーはIPTV、コンテンツ管理、ファイル共有において、こ れまでにないまったく新しい体験が可能になります。同時に、ゲートウェイが高負荷なルーティングを行っている間でも、キャリアクラスの音声品質を維持することができます。


廉価版VoIP機器や新興市場に向けた「ARX182」は、安価なBOMコストにより、オールIPネットワークへの移行を検討されている通信事業者のお手伝いをします。


xDSL CPEソリューションの完全なポートフォリオ
「ARX100」ファミリは、宅内ADSL / VDSL装置に向けた高集積シングルチップデバイスの製品群です。DECT / CAT-iq™、POTS、I SDNをはじめすべての音声技術のトップサプライヤーとして、インフィニオンはお客様が異なる市場要求に応えられるようなIADシステムソリューションをご提案します。「SLIC100」フ ァミリの革新的な設計は、市場にみられる既存のソリューションと比較して、待機モード時の消費電力を3分の2に削減し、サブシステムを最大で40%削減します。世 界各国の規格に対応する全てのパラメータはソフトウェアを介してプログラム可能であり、単一のハードウェアであらゆる市場に対応することができます。


「ARX100」ファミリに共通する利点は、グリーンITをサポートする点にあります。「ARX100」ファミリは2009、2010、2011年以降の『 ブロードバンド機器の消費電力に関する欧州連合の行動規範』(EU CoC on Energy Consumption of Broadband Equipment)最新版に盛り込まれる要求を満たすため、 様々な消費電力削減の機能を提供しています。新しいインフィニオンのソリューションである「ARX100」を「SLIC100」と搭載したIADの場合、待機時の消費電力はCoCの最も厳格な基準値より35%低 い結果が出ています。


インフィニオンの実績のあるxDSL相互接続性をともなったシステムアプローチにより、OEM/ODMのお客様の製品を最短期間で世界中に市場投入できるようにします。


出荷について
「XWAY ARX188」ADSL2+ IADと「XWAY SLIC100」ファミリのサンプル提供を開始しました。「XWAY ARX182」の サンプル出荷は2009年中頃の予定です。


「XWAY ARX188」、「XWAY ARX182」、「XWAY SLIC100」についての詳細は、次のURLをご覧ください。 www.infineon.com/cpe


CAT-iq™はDECT Forumの登録商標です。CAT-iqは、宅内のブロードバンドコネクティビティに向けた新しいグローバル技術です。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFWLC200903.038

Press Photos

  • Infineon expands its single-chip XWAY(tm) ARX100 gateway family: The ARX188 is targeted at feature-rich IAD designs with high throughput and Quality of Service requirements. The ARX182 is the industry's first low-cost IAD solution dedicated to the up-and-coming entry-level segment of Analog Telephone Adaptors with integrated DSL functionality (DSL-ATA).
    Infineon expands its single-chip XWAY(tm) ARX100 gateway family: The ARX188 is targeted at feature-rich IAD designs with high throughput and Quality of Service requirements. The ARX182 is the industry's first low-cost IAD solution dedicated to the up-and-coming entry-level segment of Analog Telephone Adaptors with integrated DSL functionality (DSL-ATA).
    XWAY_RX188_ARX182_illu

    JPG | 532 kb | 2480 x 1860 px

  • Infineon expands its single-chip XWAY(tm) ARX100 gateway family: The ARX188 is targeted at feature-rich IAD designs with high throughput and Quality of Service requirements. The ARX182 is the industry's first low-cost IAD solution dedicated to the up-and-coming entry-level segment of Analog Telephone Adaptors with integrated DSL functionality (DSL-ATA).
    Infineon expands its single-chip XWAY(tm) ARX100 gateway family: The ARX188 is targeted at feature-rich IAD designs with high throughput and Quality of Service requirements. The ARX182 is the industry's first low-cost IAD solution dedicated to the up-and-coming entry-level segment of Analog Telephone Adaptors with integrated DSL functionality (DSL-ATA).
    XWAY_RX188_ARX182

    JPG | 1.34 mb | 2126 x 1666 px