インフィニオン、新しいMCUファミリを投入、オートバイ用エンジン制御アプリケーション分野に参入

2007/10/18 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、世界的に市場が拡大しつつあるオートバイのエンジン制御用マイクロコントローラ・ファミリを発表しました。

新製品「XC2700」は、32ビット性能のマイクロコントローラ・ファミリです。オートバイ用の電子式エンジン制御システムを費用対効果が高い形で構築し、世 界的に厳しくなる排出量基準を満たします。世界最大のオートバイ市場である中国やインドも、近い将来に厳しい排出量基準への対応を進めており、費 用対効果の高い電子式エンジンマネージメントシステムに対するニーズが高まりつつあります。なお、オートバイの年間製造台数は、インドでは2005年の670万台から2010年には1,500万台、中 国も2005年の1,700万台から2010年には2,100万台に達すると予想されています。燃料消費量および排出量の削減要求の高まりにもかかわらず、このような市場では、車 両販売価格を1台500ドル以下にしないと消費者のニーズを満足することができません。

XC2700ファミリは、業界をリードするC166SV2高性能マイクロコントローラ・コアを採用し、5段パイプラインによるシングルサイクル実行を実現しました。動 作周波数は66MHzから最大80MHzまで対応しています。また、総体的なシステムコストを引き下げられるよう、メモリや電圧レギュレータ、各種インターフェイスなど主な周辺装置機能も集積し、費 用対効果の高いソリューションとなっています。このような構成のため、C166SV2コントローラ用に開発したソフトウェアがあれば、新発売のXC2700ファミリ用として簡単に再利用することが可能です。

「オートバイ用電子式エンジンマネージメントでは、費用対効果が高く高性能なソリューションが求められています。新しいXC2700ファミリは、世 界各地の排出量規制に対応できるだけの性能を提供しつつ、エンジンマネージメントシステムのコストを削減することが可能です」と、インフィニオンテクノロジーズのヨッヘン・ヘイネベック( シニアバイスプレジデント兼マイクロコントローラ事業ユニット・ジェネラルマネージャ)は話しています。

XC2700は、全部で10種類の製品を提供する予定です。今回の発売は「XC2766X」と「XC2786X」になります。いずれも低コストの実装を実現するため、各 種センサを直接接続できるように16チャネルあるいは24チャネルに対応したADコンバータを搭載しています。また、CANインターフェイスも2チャネル、用意されています。ユ ニバーサルシリアルインターフェイスも1チャネル用意されており、UART、LIN、あるいはI2Cインターフェイス経由で各種周辺装置を接続することができます。メ モリは130nmの組込フラッシュメモリが最大768Kバイト、データフラッシュが64Kバイト、システムRAMが51Kバイトで搭載されており、電子式エンジンマネージメントシステムを簡単に設計するとともに、 コストを低く抑えることが可能です。

XC2700ファミリは、低コスト機器から高性能機器までスケーラブルに対応できる64ピンから176ピンのパッケージを提供します。性能曲線の移動が簡単に行えるため、オ ートバイ用やエントリーレベルの自動車用、あるいは船舶用など、さまざまなエンジン制御システムを構築することができます。高集積・高性能であることから、低 コスト車にも電子式エンジン制御システムを搭載することが可能であり、効率向上と排出量の大幅削減を成長市場で実現することができます。

XC2700ファミリについては、AUTOSAR認証プロジェクトより認定されたAUTOSARドライバも用意されています。MCAL(Microcontroller Abstraction Layer)、CANトランシーバ、FEE(Flash EEPROM Emulation)をひとつの構成ツールにまとめたこのドライバを利用すれば、アプリケーション開発をすばやく立ちあげることができます。 このドライバはまた、ソフトウェアパートナー各社がサポートするBSW(AUTOSAR Basic Software)のベースにもなっています。

供給状況と価格
XC2700ファミリのXC2766XマイクロコントローラとXC2786Xマイクロコントローラは、現在サンプル出荷中です。

サンプル価格は製品仕様によって異なります。たとえば、動作周波数が66MHz、76Kバイトのフラッシュメモリ、16チャネル対応、LQFP-100パッケージ、動 作温度範囲が-40℃から+125℃のXC2766Xであれば、2万個受注時の単価で5.50ユーロ(約7.45ドル)程度となります。同 程度の性能を持つ24チャネルのXC2786XをLQFP-144パッケージに収めた場合、単価は6.80ユーロ(約9.15ドル)程度となります。

詳細情報
XC2700ファミリに関する詳しい情報は、 www.infineon.com/XC2700をご覧ください。
インフィニオンでは、センサ、パワーエレクトロニクス、マイクロコントローラとさまざまな自動車用製品ポートフォリオを展開しています。詳細については、 www.infineon.com/automotiveをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ(キマンダの売上高38億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp


Information Number

INFAIM200710-005

Press Photos

  • Infineon's XC2700 family of microcontrollers with 32-bit performance allow system makers to build cost-effective electronic engine control in motorcycles meeting upcoming emission standards; for example in China and India, the world's largest motorcycle markets today.
    Infineon's XC2700 family of microcontrollers with 32-bit performance allow system makers to build cost-effective electronic engine control in motorcycles meeting upcoming emission standards; for example in China and India, the world's largest motorcycle markets today.
    XC2766X_XC2786X

    JPG | 949 kb | 2126 x 1535 px

  • XC2766X
    XC2766X
    XC2766X

    JPG | 263 kb | 1144 x 1042 px

  • XC2786X
    XC2786X
    XC2786X

    JPG | 258 kb | 1144 x 1042 px