インフィニオンが画期的なシングルチップのEDGE方式携帯電話ソリューションを実用化 ~業界最高の集積度と最小の部品コストで多機能なEDGEハンドセットを実現~

2007/02/08 | テクノロジー メディア

通信ICのリーディングプロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、EDGE方式対応携帯電話機向けの画期的なシングルチップソリューション「S-GOLD®radio」を使用して、G SM/EDGEネットワークでの通話に成功したと発表しました。「S-GOLDradio」は、ベースバンドコントローラ、RF(高周波)トランシーバ、パ ワーマネジメントユニットを一つのパッケージにモノリシック集積し、業界最小のフットプリントを持つEDGEソリューションを実現しています。「S-GOLDradio」では、システムの部品点数を15%削減、モ デムのPCBスペースを20%縮小、さらにeBOM(設計BOM)コストを全体で最大30%低減しています。小型であるにも関わらず、アプリケーションの強化されたこのモデムは、ビデオ/オ ーディオの記録と再生、 ビデオストリーミング、デュアルカラーディスプレイ、カメラモジュール、高度なセキュリティ機能など、広範なマルチメディア機能に対応し、外 付けのアプリケーションプロセッサを必要としません。

「S-GOLDradio」が中核をなすマルチメディアプラットフォーム「MP-Elite」は、EDGE対応電話機を幅広く対象とし、最 小のチップコストとフォームファクタを持つ完全な多機能2.75G電話の設計を可能にします。「MP-Elite」は現在LG電子製の各種ハンドセットに採用されている「MP-E」プ ラットフォームでの成功をベースとしています。「MP-Elite」は「MP-E」プラットフォームの長所に加え、業界最高レベルの集積度と最小の所有コスト、フットプリント小規模化、低 消費電力という特長も兼ね備えています。

インフィニオンのEDGE方式対応電話機向け「MP-E」ソリューションは、先ごろABN AMRO銀行が発行したレポートの中で、集積度と価格の面で「クラス最高」であると称されています。こ のレポートではさらに、インフィニオンのEDGE向けソリューションを他の半導体メーカー6社と比較して、「 RFトランシーバチップの製造に低コストのCMOSプロセスを用いてEDGE対応のフルプラットフォームを供給できるメーカーは、現在インフィニオンのみである。と りわけ業界唯一のHSDPA/EDGE対応シングルチップCMOS RFソリューションを擁するインフィニオンの技術的優位は、3Gチップセット市場でも持続するだろう」(ABM AMRO Bank NV、「 A comparison of EDGE platforms」、2006年11月)とも述べています。

インフィニオンのヘルマン・オイル(取締役副社長、取締役会メンバー兼通信ソリューション事業グループ責任者)は次のように述べています。「『S-GOLDradio』は、当 社の経験豊富な研究開発チームによる素晴らしい成果の一つです。当社はRFとベースバンドをCMOS技術でモノリシック集積するという実証済みの技術力を活用して、携 帯端末製造におけるマルチバンドRF回路設計の複雑さを軽減します。これによってお客様は、コスト優位を獲得するとともに、市場投入期間を短縮することができます。G SM/EDGE/UMTS市場における当社の最近の数々の成功は、優れたハードウェア/ソフトウェアソリューションの提供能力と、絶え間ない集積度向上によるものです。シングルチップのEDGEソリューションは、 シングルチップのUMTSソリューション実現にさらに一歩近づくものです」

提供状況
「S-GOLDradio」は現在サンプル出荷中です。量産開始は2007年第2四半期を予定しています。

「S-GOLDradio」と「MP-Elite」について
インフィニオンの「S-GOLDradio(PMB8888)」は世界最小のシングルチップEGPRS/GPRS/GSMコントローラで、ベースバンド、RF、パ ワーマネジメント機能の全てを多機能型の携帯電話機に提供します。「S-GOLDradio」はCMOSベースバンドIC「S-GOLD2」とCMOS RFトランシーバIC「SMARTi-PM」を モノリシック集積し、さらにパワーマネジメントIC「SM-Power」も搭載しています。このチップには、極小のフットプリントが求められる携帯電話機向けのパッケージオプションもあります。最 大200万画素の静止画、ビデオストリーミング、ビデオの録画/再生などの主なマルチメディア機能にも、ハードウェアを外付けすることなく十分に対応できます。

EDGE対応電話向けプラットフォーム「MP-Elite」は、実証済みの「MP-E」ソリューションの完成度の高いコンポーネントとシステム設計を再利用しています。上 記のハードウェアコンポーネントに加え、このプラットフォームにはインフィニオンの100%子会社であるコムネオンの供給するソフトウェアコンポーネントも含まれています。すべてのコンポーネントとモジュールは、 現在量産準備が整っています。詳細情報は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/sgoldradio

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米 国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp 

Information Number

INFCOM200701.031

Press Photos

  • S-GOLD®radio: The industry´s first single-chip solution for EDGE mobile phones<br><br>S-GOLD®radio: Die industrieweit erste Ein-Chip Lösung für EDGE Mobiltelefone
    S-GOLD®radio: The industry´s first single-chip solution for EDGE mobile phones

    S-GOLD®radio: Die industrieweit erste Ein-Chip Lösung für EDGE Mobiltelefone
    S-GoldRadio.jpg

    JPG | 178 kb | 1417 x 1002 px