インフィニオンのスイッチング電源制御用IPMが業界最小の待機時消費電力を達成

2004/05/25 | テクノロジー メディア

独インフィニオンテクノロジーズは、スイッチング電源制御用インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)の第3世代ファミリ「CoolSET-F3」を 発表しました。新ファミリの待機時消費電力は、使用方法に応じて、競合製品の3分の1にまで低減されます。制御ICと終段パワーMOSFETを1パッケージ化したこのIPMにより、軽 量でコスト効率のすぐれた高信頼かつ高効率のスイッチング電源を容易に設計することができます。代表的な用途として、DVDレコーダ、LCDモニタ、デジタルビデオカメラなどの電源や、ノ ート型PCをはじめとした携帯機器のACアダプタがあげられます。

インフィニオンテクノロジーズのアルンジャイ・ミッタル(パワーマネジメント&サプライ事業ユニットのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャ)は、「米国政府は、機 器の外部および内部電源回路に流れる電力は同国内だけで年間2070億キロワット時にのぼると見積もっています。これは、同国の電気料金の約6パーセントに相当します。そして、効 率改善設計によりこの電力の10~15パーセントを節減可能としています。業界最小の待機時消費電力を達成したCoolSET-F3は、こうした省電力化に貢献します」と、述べました。

「CoolSET-F3」の待機時消費電力は、現在供給されている製品のなかで最小であり、米国の「エネルギースター」プログラムやドイツの「環境ブルーエンジェル」基準などの仕様を下回っています。例 えば、30WのDVDレコーダの場合、「CoolSET-F3」デバイスの待機時消費電力は100mW以下になります。エネルギースターおよび欧州電力委員会の目標仕様では、1 5~50W電源に対する最大許容値は500mWです。競合デバイスが同じ用途で達成した最低消費電力は、10W評価ボードによる測定でも150mWを超えています。

「CoolSET-F3」ファミリは、消費電力に関する利点に加えて、負荷電流の急激な変動を補償するアジャスタブル・ブランキング・ウインドウを提供します。DVDレコーダのような装置では、再生、早 送り、録画などに応じて消費電力が急速に変化するので、この機能は特に重要です。

技術的詳細
「CoolSET-F3」は、インフィニオン「CoolMOS」テクノロジーで実現されたパワーMOSFETと、新 開発の多機能な固定周波数PWM制御ICとを1パッケージ化した製品です。DIP-8パッケージに収納された定格電圧650VのパワーMOSFETとして、最大オン抵抗650mΩ(ゲート電圧10V時)と いう値は、競合製品を40パーセントも下回っています。

「CoolSET-F3」には、多くの付加機能が組み込まれています。例えば、アクティブ・バースト・モードは、低い待機時消費電力と負荷ジャンプ時の即時応答を可能にします。ピーク電力制限機能は、出 力電力レベルを入力商用電圧レベルと独立に保持します。大多数のACアダプタはユニバーサル入力を備えているので、この機能は重要です。さらに、スタートアップ・セルの内蔵によって、外 部ドロップ抵抗が不要となり、パワーアップ時間が短縮され、システムコストが低減されます。

供給状況と開発支援
「CoolSET-F3」ファミリは、2004年6月からサンプル供給を開始します。評価用キットも提供する予定です。このキットには、デバイスのサンプル、ア プリケーションノート、データシート、評価ボード、評価ボードの説明書、ExcelベースのPC計算ソフトウェア、PSpiceモデルなどが含まれます。

インフィニオンはこの新製品をドイツのニュルンベルクで開催の「PCIM Europe 2004」(会期:5月25~27日)に出展します。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFAI200405.062

Press Photos

  • Senior Director,   Marketing, Power Management & Supply business unit,   Automotive and Industrial business group,   Infineon Technolgies AG
    Senior Director, Marketing, Power Management & Supply business unit, Automotive and Industrial business group, Infineon Technolgies AG
    Andreas Urschitz

    JPG | 217 kb | 1063 x 1417 px

    Andreas Urschitz

    JPG | 11 kb | 120 x 160 px

  • General Manager,   Power Management & Supply business unit,   Automotive and Industrial business group,   Infineon Technolgies AG
    General Manager, Power Management & Supply business unit, Automotive and Industrial business group, Infineon Technolgies AG
    Arunjai Mittal

    JPG | 209 kb | 1063 x 1417 px

    Arunjai Mittal

    JPG | 10 kb | 120 x 160 px

  • Depending on the application, the stand-by power consumption of Infineons new CoolSET F3 family is one third lower than that of competitors´ products. Typical applications are power supplies for DVD recorders, flat-panel LCD monitors, digital video cameras and adapters for notebooks and other portable devices.
    Depending on the application, the stand-by power consumption of Infineons new CoolSET F3 family is one third lower than that of competitors´ products. Typical applications are power supplies for DVD recorders, flat-panel LCD monitors, digital video cameras and adapters for notebooks and other portable devices.
    CoolSET F3 family

    JPG | 182 kb | 1535 x 1063 px

    CoolSET F3 family

    JPG | 11 kb | 160 x 111 px

ダウンロードサービス