インフィニオンテクノロジーズがSHDSLトランシーバの新製品を発売

2001/08/14 | テクノロジー メディア

独インフィニオン・テクノロジーズは本日、業界で最も低消費電力を実現した、ワンチップの1チャネルSHDSL(対称高ビットレート・デジタル加入者線)ト ランシーバIC「SOCRATES-U」のサンプル供給を開始したことを発表しました。「SOCRATES-U」は、UtopiaインターフェイスおよびSHDSLフレーマを含む、す べてのアナログおよびデジタル機能をワンチップに集積しており、コストが大きな課題となる高性能IAD(統合アクセス装置)、携帯電話基地局、CVoDSL(チャネル式ボイス・オーバDSL)ア プリケーションなどに理想的なチップとなっています。

インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(有線通信事業部担当副社長兼キャリア・アクセス事業部門ゼネラルマネージャ)は「SOCRATES-U は、インフィニオンのSHDSLトランシーバ・ポ ートフォリオに加わる、優れた新製品です。SOCRATES-Uは、とくにCPE(顧客構内装置)アプリケーションを目的としており、現行市販品の中で最も豊富な機能を提供できます。これによりセットメーカは、コ スト効率の高い最適なソリューションを組み立てることが可能となりました」と、述べました。

「SOCRATES-U」について インフィニオンは、すべてのSHDSL機能をワンチップに集積しました。すなわち、アナログ・フロントエンド、ライン・ドライバ、マイクロコントローラ、チ ューナブル・ハイブリッド、フレーマ、エコー・キャンセラ、HDLCコントローラ、メモリを1個の256ピンBGAパッケージ(18×18mm)に納めました。これにより、「SOCRATES-U」は、アクセス・ アプリケーションに必要なボード面積および消費電力を大幅に低減しています。SHDSLトランシーバ全体を構成するのに必要なボード面積は約6平方センチと、業 界の同機能トランシーバの中でも最小の実装面積を実現し、さらに受動部品点数も極めて少なく抑えられます。また、この製品の最大の特長は、消費電力が800mW未満と市場で最も低いことです。こ の数値は競合ソリューションより30%も低く、これに匹敵しうるのは4チャネル版の姉妹製品「SOCRATES-4」だけです。

「SOCRATES-U」は国際標準ITU-G.991.2および欧州標準ETSI-TS-101524に完全に準拠しています。Utopiaインターフェイス・レベル1および2に加えて、汎 用のTDM(時分割多重アクセス)インターフェイスもサポートしています。このTDMインターフェイスにより、CVoDSLサービスの実現が可能となっています。

「SOCRATES-U」は、インフィニオンの「SOCRATESファミリ」の製品の1つです。ファミリには、4チャネルSHDSLトランシーバ「SOCRATES-4」や、T DMインターフェイスの1チャネルSHDSLトランシーバ「SOCRATES」もあります。「SOCRATES」は、6月のスーパコム2001で厳格なDSLフォーラムG.SHDSL試験に合格し、他 の主要SHDSLチップ・プロバイダのSHDSLチップとのインターオペラビリティ(相互運用性)を備えています。

1チャネルSHDSLトランシーバ「SOCRATES-U」(型名:PEB22623)は、現在、完全なファームウエアおよび評価パッケージとともに、サンプル出荷中です。「SOCRATES-U」は 256ピンBGAパッケージに格納されています。量産出荷開始は2001年第3四半期を予定しています。

HDSLについて
SHDSLは、伝送速度192 kbpsから2.3 Mbpsをカバーします。ITU-G.991.2およびETSI- TS-101524で標準化されています。SHDSLは、現 在使用されている2B1Q方式のSDSL技術よりも伝送距離が約25%長くなり、周波数的にはADSLのような他のDSLサービスと問題なく共存できます。現在、インターオペラビリティ(相互運用性)は ますます重要な要求事項となっていますが、SHDSLはこの共存機能により、HDSL、HDSL 2、SDSLといった、既存の全ての対称DSL方式に変わる有望な後継方式として期待されています。

インフィニオンについて


Information Number

INFCOM200108.107e

Press Photos

  • Infineon Extends Lead in SHDSL With the Industry?s First Low Power, Single-Chip Single-Channel SHDSL Transceiver
    Infineon Extends Lead in SHDSL With the Industry?s First Low Power, Single-Chip Single-Channel SHDSL Transceiver
    Press Picture

    JPG | 858 kb | 1535 x 1063 px