在恶劣环境下使用芯片智能技术;英飞凌全新推出的8位微控制器可以不受限制地工作于150 °C的高温环境
Technology Media
2010年3月2日
2010年3月2日,德国Neubiberg与纽必堡讯——在纽必堡举行的2010年嵌入式技术展会上,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)宣布推出可扩展的全套高温8位微控制器(MCU)系列。该系列可在高达150 °C的环境中运行,能够满足汽车和工业电子产品行业最严格的标准。全新推出的XC800 150°C系列可以不受限制地应用于温度从-40 °C 至 150 °C的环境。这为昂贵复杂的散热和制冷系统提供了一个高效的替代产品,同时为在恶劣的工作环境中应用微控制器提供了可行的替代方案。
XC800 150°C系列是汽车产品的理想之选,例如涡轮增压器、发动机风扇、节流阀或阀控制装置、EPS、燃料/燃油传感器以及水/机油/燃油泵等。潜在的工业应用包括加热控制装置、锅炉系统或电机内部的电子控制系统等。
https://edit.infineon.com/cms/system/workplace/commons/publishresource.jsp?resource=/cn/corporate/press/news/releases/2010/INFATV201003-038.html
“英飞凌是全球第一家能够提供不受限制地应用于150 °C高温环境、符合AEC-Q100 Grade-0标准的全套8位微控制器产品的厂商。”英飞凌科技股份公司微控制器市场部总监Juergen Hoika表示,“XC800 150°C系列产品包括闪存容量、外设数量、创新功能各不相同的众多型号,大大方便客户选择适合特定嵌入式应用的器件。”
AEC-Q100是由汽车电子设备委员会(AEC)制定的可靠性压力测试标准。测试表明,英飞凌全新推出的系列高温微控制器,经过符合AEC-Q100 Grade 0 (-40 °C至150 °C)标准要求的测试和认证。这使它们成为汽车发动机舱,以及极端恶劣环境中的工业解决方案的理想之选。
XC800 150°C器件可靠近传感器和执行器安装,相比以往的电子或机械解决方案而言,可改善连通性,确保高效的电机控制,并降低系统成本。由于该系列器件不需要隔热装置和额外的布线,因此有助于降低汽车和工业产品的成本和复杂度。XC800 150°C系列的所有型号,均立足于英飞凌强大耐用、性能成熟的闪存技术和高质量的生产工艺,可确保出色的可靠性。
搭载强大外设的XC800 150°C系列
XC800 150°C系列进一步拓展了成熟、强大的XC800微控制器的应用领域。该系列器件内装一枚8051处理器内核、不同容量的闪存(4kB至32kB),并集成了振荡器、稳压器、EEPROM和监控电路等组件,可降低整个系统成本。不同型号的XC800器件,还搭载支持各种电机控制装置和功率转换产品的强大外设。这些外设包括一个可灵活生成PWM的捕获/比较单元(CCU6)、一个增强型快速数模转换器(用于实现精确测量、硬件同步到脉宽调制),以及包含两个CAN节点的MultiCAN模块。装配片上CAN模块的XC800 150°C微控制器,通过提供网络协议(CAN帧的屏蔽、滤波和缓冲)所要求的多数功能,降低了CPU的负载。此外,XC800 150°C系列还内置一个16位矢量计算单元,支持磁场定向电机控制(FOC)所需的三角计算。全新推出的这些器件采用多种封装形式,包括24、28和38引脚T-SSOP封装及48引脚QFP封装等。
供货
首批XC800 150°C器件(24kB和32kB闪存、支持磁场定向控制的XC886 Grade 0)的工程样品目前已开始提供。该型号预计将于2010年7月实现量产。该产品系列的其他型号预计将于2011年推出。
更多信息
在纽必堡举行的2010年嵌入式技术展会(2010年3月2日至4日)上,英飞凌将在公司的展台(21号展厅的428号展台)展出适用于嵌入式产品的高温微控制器和其他创新器件。
英飞凌微控制器的更多信息可在www.infineon.com/microcontrollers和 www.infineon.com/XC800/150C找到。
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市
更多信息请访问
www.infineon.com。
本新闻稿还可从
www.infineon.com/press/找到。
Information Number
INFATV201003.039
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
Juergen Hoika, Marketing Director, Microcontrollers at Infineon Technologies AG
|
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Monika Sonntag Media Relations |
|