英飞凌基于ICL8002G高能效可调光LED驱动方案

喜获2012全国优秀IC和电子产品解决方案大奖

2013-3-12 | 技术媒体

2013年1月18日,北京—在中国工信部计算机与微电子发展研究中心指导下, 中电网(ECCN)协办的 “2012年全国优秀IC和电子产品解决方案评选颁奖大会” 在工信部计算机与微电子发展研究中心会议室隆重举行。 本次评选共有来自78家国内外厂商的700多个解决方案参加评选。11万工程师参加网上评选, 最终, 英飞凌基于ICL8002G的高能效可调光LED驱动方案荣获智能能源方案类优秀方案大奖。英飞凌中国区电源管理与多元化市场部市场经理胡凤平出席了颁奖仪式。

英飞基于ICL8002G的高能效可调光LED驱动系统具备业界一流的能效,精确稳定的PWM调光,高集成度,外围器件少,优于当前相关规范的要求,可满足未来更加严格的规范要求, 主要应用于5W-100W 交流输入LED灯驱动。通过轻松扩展,该方案可支持不同类型的调光,如三端双向可控硅开关调光、1-10V调光以及数字可寻址照明接口(DALI)调光等,是 符合LED照明设计要求的灵活选项。该方案的技术规格优于当前标准,旨在满足未来更加严格的法规要求。ICL8002G和该系统方案的成功开发,彰显了应用为本的重要性。我们仔细倾听客户心声,相 继改善了产品的精度、调光器兼容性以及调光范围,以满足客户要求。

英飞凌中国电源管理与市场部经理胡凤平指出, “随着越来越多的国家禁止使用白炽灯,倡导节能照明,LED灯将倍受青睐。要让LED照明得到消费者的广泛认可,具 备成本效益和更高能效的解决方案是业界面临的一个挑战。英飞凌推出的一种创新解决方案有助于克服这一挑战。”

此外,有超过30家电子行业媒体单位报道此次活动。

 
英飞凌中国区电源管理与多元化市场部市场经理胡凤平领奖

英飞凌中国区电源管理与多元化市场部市场经理胡凤平领奖

 

award

英飞凌基于ICL8002G高能效可调光LED驱动方案获2012全国优秀IC和电子产品解决方案大奖