英飞凌发行2014年到期的有担保可转换次级债券

2009-5-18 | 商业及财经媒体

本新闻稿或其任何部分均不得在或者向美国、澳大利亚、加拿大或日本发布、公布或发行。
本新闻稿不是招募说明书。并且,从其可能构成广告的意义上讲,本新闻稿不构成出售英飞凌科技股份有限公司证券的要约或购买英飞凌科技股份有限公司证券的要约邀请。


2009年5月18日,德国Neubiberg讯—经公司监事会同意,英飞凌科技股份有限公司管理委员会今天做出决定,批准发行有担保可转换次级债券(“债券”)。该 债券将由英飞凌全资子公司Infineon Technologies Holding B.V.发行,英飞凌提供担保, 并将以加速询价圈购(accelerated bookbuilding)方 式向机构投资者发售。经公司监事会同意,管理委员会决定取消英飞凌股东购买该债券的优先权。

拟议中的债券发行标志着英飞凌在实施再融资战略方面又向前迈进了一步。该债券的发行将增加英飞凌的流动资金头寸,优化债务到期期限结构。

转换价格将以债券发行日至转换价格定价日期间英飞凌普通股在XETRA系统中的成交量加权平均价为基础,溢价25%。所发行的债券最多可转换为74,950,000股经登记的普通股,每 股面值2.00欧元。据此计算,本次发行债券的本金共计大约2.031亿欧元(根据2009年5月15日英飞凌股票的XETRA系统收盘价计算)。

本次发行债券的期限为5年,预计将在结算日的本金价格基础上折价86.40%—92.80%销售,可为英飞凌带来1.755—1.885亿欧元的发行收入( 根据2009年5月15日英飞凌股票的XETRA系统收盘价计算)。债券的息票利率固定,预计年利率介于7%至8%,利息后付,每半年付息一次。除非被提前转换为股票,债券到期时将会被按照100%本金赎回。

债券成交和结算预计将在2009年5月29日进行。根据计划,该债券将在法兰克福证券交易所的公开市场(Freiverkehr)上进行交易。但是,在公开市场上交易并不构成此次债券发行的前提条件。

瑞士信贷证券(欧洲)有限公司是本次债券发行的独家薄记人。瑞士信贷证券(欧洲)有限公司和Quirin Bank AG共同担任联合牵头经理人。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国国际OTCQX市场( 股票代号:IFNNY)挂牌上市


如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com 
该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/


免责声明
本公告不得被直接或间接地用于在或者向美国(包括其领地和占领地、美国的各州和哥伦比亚特区)出版或发行,也不构成在美国出售证券的要约。除有关免予登记规定的情况外,本 公告中提及的证券没有也不会根据1933年《美国证券法》(“美国证券法”)及其修订案进行登记,也不会在美国发行或出售。目前没有任何证券在美国公开发行。

本公告仅向或针对下述人士提供:(1)英国之外的人士;或(2)英国2000年《金融服务与市场法》第19(5)条和2005年《金融促进指令》(“指令”)规定的专业投资者;或(3)指 令第49(a)至(d)条规定的高净值公司或其他高净值人士(这些人士合称“合格人士”)。本公告中提及的证券仅向合格人士提供。对订购、购买或以其他方式获得证券的任何邀请、要约或协议均仅针对合格人士。在 任何情况下,非合格人士均不得针对本公告或其内容采取行动,或依据本公告或其内容行事。

本公告仅供参考,并不构成出售要约、要约邀请或购买任何证券的要约。与本次交易有关的任何证券均没有也不会公开发行。我们将不会针对本次证券发行编制招募说明书。本 次发行的证券将不会向任何要求证券发行者编制或登记招募说明书、或提供与在该地区发行的证券有关的文件的司法管辖地区公开发行。本特别公告的发行以及拟发行证券在特定司法管辖区的发行和销售可能会受到法律限制。

Information Number

INFXX200905-056