英飞凌全新16位XE166实时信号控制器CANopen开发工具大幅节省开发时间

2008-2-26 | 技术媒体

英飞凌全新16位XE166实时信号控制器CANopen开发工具大幅节省开发时间

2008年2月26日,德国Neubiberg与纽伦堡讯
——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)进一步增强对工业市场的开发支持力度。今 天在纽伦堡举办的2008年嵌入式世界展览会上(2月26日至28日),英飞凌宣布面向16位XE166实时信号控制器(RTSC)系列推出具备完整CANopen开发环境的全新开发支持套件。这 种全新的UConnect-CAN开发套件能够设计出适用于伺服驱动器、空调系统、步进电机和抽水泵等工业应用设备所需的成本敏感型联网实时电机控制系统。英 飞凌的另一个展示亮点是低成本三相电机控制装置开发套件,该套件结合采用了具有磁场定向控制(FOC)功能的增强型8位微控制器和高度集成的智能电源模块(请参见2008年2月21日的新闻稿)。

具备完整CANopen 开发环境的UConnect-CAN套件

UConnect-CAN开发套件能够在短短30分钟内全面分析电机控制装置设计所需的CANopen协议和应用代码,无需再开发测试板或测试软件以及根据微控制器的需要调整CANopen协议。这 种套件可协助工业客户大幅度缩短开发时间,大大加快上市速度。

“英飞凌全新开发与应用套件充分证明了我们了解客户的需求,尤其是不具备庞大开发团队和充裕开发预算且又要实现出色质量和迅速上市的中小企业。我们可以为他们提供宝贵的开发支持。”英 飞凌高级副总裁兼微控制器业务部总经理Jochen Hane-beck指出。

UConnect-CAN开发套件包含一个低成本USB格式的评估平台。

UConnect USB评估平台可提供16位XE164微控制器所需的完整评估功能。这种套件还包含一个扩展板(扩展同步和异步串口(SSC、ASC或 I2C)等可能用到的接口)、6 个PWM通道、4个AD通道和一个备用CAN接口。另外还包括Port有限公司提供的CANopen协议栈、Altium与DavE公司联合提供的一年免费使用的Tasking Classic Compiler、一个软件配置工具和所有资料。

供货与定价

UConnect-CAN开发套件预计将于2008年第二季度开始供货,可通过英飞凌销售办事处和经销商订购。该套件的转售定价仅为49欧元。

在2008年嵌入式世界展览会上展示UConnect-CAN开发套件和三相电机驱动应用套件

在嵌入式世界展览会(2008年2月26日至28日)上,英 飞凌将在12展厅的426号展台展示具备完整CANopen开发环境的套件和结合采用了具有FOC功能的8位微控制器与高度集成的智能电源模块的三相电机控制装置开发套件。

如欲了解更多信息,敬请登录: www.infineon.com/3-phase-drivewww.infineon.com/xc886www.infineon.com/microcontrollerwww.infineon.com/xe166  和 www.infineon.com/cipos  

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press

Information Number

INFAIM200802-046