英飞凌携手Jungo推出电信级家庭网关平台

服务提供商部署基于这种平台的网关,可为家庭用户提供多种全新的服务,获得更高的收入

2007-10-9 | 商业及财经媒体

2007年10月9日,德国Neubiberg与美国圣何塞讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)与Jungo有限公司今日宣布,双 方面向多业务家庭网关市场携手推出一种适用于批量生产的电信级参考设计。此次合作可使客户以Jungo预先集成的商用就绪软件平台和英飞凌通信芯片为基础,推出适用于具体运营商产品的完整解决方案。此外,该 参考设计还有助于将客户的产品设计工作量降低50%,大大缩短了产品上市时间。这种全新设计适用于ADSL2/ 2+ 和 VDSL解决方案。

“我们与家庭网关嵌入式软件领域的市场领袖Jungo合作,可使 客户的产品上市速度加快,并使其充分利用芯片的价值和功能。” 英飞凌通信解决方案事业部高级副总裁兼有线接入业务分部总经理Christian Wolff表示,“另外,此次合作还有助于我们完善面向家庭网关市场推出的产品,进一步加强我们的业务实力。”

Jungo首席执行官Ofer Vilenski指出,“Jungo的‘数字家庭’愿景是运营商能提供多种易于管理的增值服务。运营商针对目标群体提供易于管理的易用服务,不仅可以维系老客户,还 可以挖掘新客户,最大程度地提升赢利潜力。Jungo与英飞凌合作,将有助于运营商实现这一愿景。”

英飞凌重点发展三大业务领域:高能效、连通性和安全性。公司计划在这些领域实现进一步的发展,同时巩固现有的业务。此次合作将促进英飞凌客户端设备业务的发展,同时实现通信业务的增长。

关于住宅网关平台
该网关设计是针对开发电信级CPE的OEM推出的,使其可以提供下一代高性能多重服务网关。服务供应商基于这种全新的平台部署网关,可提供IPTV、视频监控和视频点播(VoD)等全新的增值服务,从 而创造新的收入来源。

这种全新的参考设计适用于ADSL2/2+(采用英飞凌的Danube片上IAD解决方案)和VDSL(采用TwinPass-VE和Vinax-CPE),可提供多种流行的服务与功能,包 括IP电视、家庭媒体中心、无线局域网、防火墙、IP电话、文件远程访问和父母锁等。这种强大功能为网关制造商带来了所需的灵活性,便于其加速开发面向特定市场的产品,例如三重播放家庭网关、DSL、集 成接入设备(IAD)、无线接入点、语音与专用分组交换机(PBX)网关、VPN路由器和家用存储路由器。

关于Jungo的OpenRG™
Jungo适用于家庭网关的 OpenRGTM 软件可为数字家庭提供易于使用并且易于管理的创新增值服务,同时最大程度地降低运营商支持成本和增值服务上市时间。O penRG支持所有通行的家庭网络和接入网络,包括功能丰富且性能卓越的增值服务支撑技术,例如服务质量(QoS)、IP电话、防火墙与远程管理以及不断增长的增值服务。目前,全 球已部署数百万个基于Jungo软件的网关。运营商部署了基于Jungo软件的网关,可轻松快速地推出全新的增值服务,提高收入和ARPU。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com

 

Information Number

INFCOM200710.004