英飞凌凭借卓越安全技术连续十年稳居芯片卡IC市场领袖地位

2007-9-10 | 商业及财经媒体

2007年8月28日,德国Neubiberg讯——2006年,英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)继续在全球芯片卡应用市场独占鳌头。美国Frost & Sullivan市场调查公司最近发布的《全球智能卡IC调查》报告称,2006年,英飞凌公司在市场总规模达19亿美元的全球芯片卡集成电路(IC)市场继续领先,市场份额达到29.1%。这 是英飞凌连续第十年稳踞全球芯片卡IC市场领袖地位。F&S公司还在报告中指出,在出货量方面,英飞凌同样遥遥领先,8.44亿颗面向芯片卡的安全微控制器,占30.6亿颗全球总出货量的27.5%以上。

Frost & Sullivan市场调查公司智能卡ICT全球项目负责人Anoop Ubhey表示:“过去十年,英飞凌在智能卡领域始终独领风骚。尽管芯片卡IC行业面临重重困难,但 英飞凌以其品种齐全的产品阵容和广阔的客户群,为多种不同的客户应用提供解决方案,牢牢占据了市场领先地位,并赢得了安全专家的盛誉。”

在面向非接触式、身份识别(ID)和支付等应用的快速增长的芯片卡领域,英飞凌拥有雄厚实力

此外,Frost & Sullivan公司称,在芯片卡行业的几个增长市场,包括包括接触式和非接触式智能卡,特别是在非接触式智能卡市场,英飞凌也名列前茅。Frost & Sul-livan公司预计,在接下来的几年,非接触式智能卡市场将以34%的速度迅猛增长。在非接触方面英飞凌扩展它的Mifare®技术产品到微控制器上,是当今唯一兼容Mifare、I SO/IEC14443 B, A和FeliCa®等全部非接触式接口标准的产品系列。英飞凌是全球领先的面向信用卡和缴费卡等支付应用的安全芯片的供应商。同时,在高安全性应用领域,包 括电子护照和智能卡个人ID等身份识别应用,英飞凌也具有突出优势。

英飞凌科技股份公司芯片卡和安全IC事业部副总裁兼总经理Helmut Gassel博士说:“随着安全芯片在电子旅行证件中的应用越来越广泛,对基于硬件的安全解决方案的需求与日俱增。这 种应用必须实现基于硬件的安全解决方案,尤其是身份识别和支付等新应用。”Gassel表示,2007年,英飞凌向政府ID项目提供了约7,000万颗芯片,其中一些项目刚刚开始批量发卡。Gassel估计,目 前,英飞凌提供的芯片仅占政府ID市场(不包括中国政府ID项目)总量的50%,其中35%是用于电子护照应用。

英飞凌拥有强大技术实力的另一个主要的增长领域是旨在实现移动电视和近距离无线通信(NFC)应用的高端SIM(用户身份识别模块)卡。英飞凌将在五年内,推出拥有数十兆存储容量的大容量SIM卡。诸 如更加先进的通讯簿、移动电视、音视频编解码、访问网络运营商提供的智能卡网络服务器和NFC应用等,都需要很高的存储容量。 

Helmut Gassel博士补充道,“英飞凌希望通过实施以安全应用为主导的战略,为客户的各种应用提供适当的安全性,从而实现盈利性增长。我们一直走在基于芯片的安全解决方案的前沿,英 飞凌产品能够得到如此众多客户的肯定和青睐,对此我们备感自豪。”

关于英飞凌芯片卡和安全IC产品系列的更多信息,请登录: www.infineon.com/security 

2006年芯片卡IC市场众巨头
美国Frost & Sullivan市场调查公司2007年8月发布的《全球智能卡IC市场调查》报告称,2006年,芯片卡IC市场总规模高达约19亿美元。

其中,最主要的芯片卡IC供应商包括:
1. 英飞凌科技(Infineon) 29.1%
2. 三星(Samsung) 15.5%
3. 恩智浦半导体(NXP) 14.3%
4. 爱特梅尔(Atmel) 13.0%
5. 瑞萨科技(Renesas) 12.5%
6. 意法半导体(STMicroelectronics) 6.9%
7. 其他 8.7%

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、通信和安全应用提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已在法兰克福股票交易所和纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

更多信息请登录: www.infineon.com 
可以在线阅读本新闻稿: www.infineon.com/press/

 

Information Number

INFAIM200709-082