英飞凌助力韩国部署首套 VDSL2 网络:韩国现代网络系统公司选择VINAX芯片组在全国范围内开通VDSL2宽带业务
2007年1月22日,德国慕尼黑讯——通信IC的领先供应商英飞凌科技股份公司今日宣布,它的韩国客户——韩国现代网络系统公司 (首席执行官:Kyung Yong Park) 将向国内一个主要电信运营商提供基于英飞凌VINAX™ 芯片组的 VDSL2系统。韩国现代将向该运营商提供基于VINAX的VDSL2 局端和用户端设备。正在部署的这套系统,是 宽带业务渗透率名列世界前茅的韩国的第一套VDSL2网络。韩国现代公司采用英飞凌芯片组的 VDSL2 解决方案 HVS-1000,具有无与伦比的系统容量和差异化服务能力,这对于开展IPTV 和HDTV等创收型业务是必不可少的。英飞凌的VDSL2解决方案已在德国大量采用,它们为通过德国电信公司新建的超高速网络实现高速通信和娱乐服务创造了条件。
市场调查公司 Point Topic的一份研究报告表明,韩国约有1,270万个家庭已经开通宽带服务,宽带业务渗透率接近 85%。部分用户通过光纤到大厦楼(FTTB) 和以太网 (五类电缆) 接入宽带网络,而大部分用户采用ADSL 和VDSL1接入方式,这些接入网络即将被升级为VDSL2。
“在韩国,对更高带宽的需求正不断上升,VDSL2正是满足这一需求的解决方案,”韩国现代网络系统公司首席执行官Kyung Yong Park 指出,“当前韩国宽带市场的主要发展动力,是 需要可以确保视频内容顺畅传输的更高速率和更完善的差异化服务能力的IPTV 和HDTV。我们采用英飞凌芯片组的VDSL2平台,完全能够满足这些市场需求。英飞凌 VDSL2解决方案的稳定性、丰富的特性,以 及他们的研发团队快速推出产品的能力,都令我们大为折服。”
“韩国是宽带通信解决方案的主要市场之一,能够帮助我们的客户韩国现代首次推出下一代VDSL2业务,我们感到非常高兴,”英 飞凌科技股份公司通信解决方案事业部高级副总裁兼固网接入业务部总经理Christian Wolff表示,“在韩国取得的成功,进一步证明了我们在极短的时间内将VDSL2 从概念转化为商用方面所取得的巨大成就。凭借我们的先发优势和成熟的技术,我们能够获得领先的设备制造商(包括前十位线路卡和用户端设备厂商)大约30份订单。”
VINAX-CO (局端)芯片和单片 VINAX-CPE(用户端)能够在环路长度为350米的情况下提供高达100Mbit/s的对称数据传输速率。它能够以较低的比特率传输更远的距离,最 长可达几公里。作为第一种完全支持VDSL2 标准(ITU G993.)和整个频率范围(最高为30MHz)的芯片解决方案,VINAX还可后向兼容ADSL/2/2+标准。因此,它 可为运营商提供一种完美的ADSL/2/2+线路替代解决方案——在短传程环路中采用高数据率VDSL2,同时保持ADSL模式,为远端用户服务。有了VINAX,运 营商可利用单一线路卡满足不同的客户和网络服务要求。对运营商而言,他们可以利用同一套硬件,提供更高带宽和更全面的服务,从而赢得新的客户,同时留住现有的用户。
About Infineon
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
Information Number
NFCOM200701.030