英飞凌与Kineto无线成功演示全球首例采用UMA技术的IMS应用

2005-11-3 | 技术媒体

英飞凌与Kineto无线联合发布
 
2005年11月7日,北京讯——通信产品领先供应商英飞凌科技公司(FSE/NYSE代码:IFX)和UMA(未授权移动接入)技术的主要缔造者及领先提供商Kineto无线公司,将 两项有助于通过宽带Wi-Fi接入网络快速传送移动和固定IMS(IP多媒体子系统)服务的创新技术成功融合到了一起。两家公司通过演示多种采用UMA技术的IMS应用,成 功展示了移动和Wi-Fi接入网络之间的无缝切换。

根据3GPP(第三代合作伙伴项目)组织的定义,IMS是一种适用于移动和固定网络运营商的开放式、标准化IP多媒体和电话核心网络规范。U MA是一种适用于移动/Wi-Fi网络融合的3GPP全球标准,可允许多模手机用户在蜂窝网络和WLAN之间自由切换和漫游。

演示过程采用了英飞凌适用于手机的IMS客户端以及Kineto的UMA客户端,运行在GSM/GPRS/EDGE-Wi-Fi手机平台上。展 示了当手机平台在实时GPRS网络和Wi-Fi网络之间进行切换时,UMA技术如何实现基于IMS查找服务和一键通服务的连续性。

UMA技术将大大提升Wi-Fi接入网的网速并缩短其等待时间,从而为享受多媒体IMS服务的手机用户提供更高的应用性能。Wi-Fi能够为IP多媒体服务提供真正意义上的宽带体验。准 备在2006年初推出IMS服务和应用的电信运营商和手机制造商将大大得益于UMS接入网络的更高性能。

“英飞凌致力于缔造一个无缝通信世界。IMS技术将成为融合服务网络的核心,而UMA技术则把Wi-Fi接入网络的成本和性能优势带给移动网络,”英 飞凌移动软件事业部副总裁兼英飞凌全资子公司Comneon公司(主营无线软件)常务董事Christian Mucke博士说,“ Kineto市场领袖地位及适用于手机的顶级UMA客户端解决方案与英飞凌绝佳IMS软件之间的强强联合,使我们又向融合服务的目标迈进了一大步。”

英飞凌提供的可移植式IMS客户端既可以嵌入手机终端,也可集成到APOXITM(面向应用编程对象的可扩展接口)应用框架中,有时还可作为英飞凌多媒体参考设计平台的一部分。

“有了UMA技术,移动通信运营商们就可以提供包括基于Wi-Fi和IP接入网络的IMS服务在内的一切现在和未来的服务了。这次演示强调了UMA是如何提升并完全支持IMS服务的,” Kineto无线公司创始人之一、副总裁Mark Powell表示,“英飞凌和Kineto精诚合作,共同为UMA和IMS服务的加速部署和应用扫清道路。”

UMA技术简介
UMA(未授权移动接入)技术是一种适用于移动/Wi-Fi网络融合的3GPP标准。有了UMA技术,就可以通过宽带IP接入技术和Wi-Fi等未授权频谱技术来接入移动语音、数 据和IMS服务了。服务提供商成功部署UMA技术之后,双模手机用户就可以在蜂窝网络和WLAN网络之间自由切换和漫游了。有了UMA技术,用户就可以在不同网络间切换时,享受连续的移动语音、数 据和IMS服务了。相关规范可从UMA技术网站(www.umatechnology.org)和3GPP网站( www.3gpp.org)下载。

Kineto无线公司简介
Kineto无线公司是UMA(未授权移动接入)技术——一种适用于移动/Wi-Fi网络融合的3GPP标准——的主要缔造者及领先提供商。移 动运营商们利用基于UMA技术的网络,可在蜂窝和Wi-Fi网络之间提供无缝、高效的移动语音、数据和IMS服务。作为UMA技术的领先提供商,Kineto通过与网络基础设施主要供应商的OEM合作伙伴关系,为 客户提供核心网络解决方案。此外,Kineto还为手机芯片供应商、手机开发商和宽带终端适配器/无线接入点厂商提供基于UMA技术的服务、开发工具和支持服务。如欲了解更多信息,敬请登录: www.kineto.com
Kineto和Kineto标识均为Kineto无线公司注册商标。本文提及的一切其他产品和服务名称均为其各自所有人的注册商标。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技有限公司,为汽车和行业用户提供半导体和系统解决方案,应用于有线通信市场、安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,包括在美国圣何塞、亚 太地区的新加坡和日本东京的分支机构。2004财年(截止于9月),公司实现销售额71.9亿欧元,在全球拥有约35,600名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录: www.infineon.com.

 

Information Number

INFCOM200511.005