英飞凌携手ETAS利用ESCRYPT CycurHSM提升新一代AURIX™微控制器的安全性

2024-5-13 | 市场新闻

2024 5 13 德国慕尼黑和斯图加特 讯】随着汽车行业向软件定义汽车和新E/E架构过渡,市场对高性能硬件和强大网络安全解决方案的需求也逐渐增加。为满足这一需求,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与汽车软件提供商ETAS合作,共同将ESCRYPT CycurHSM 3.x汽车安全软件堆栈集成到AURIX™ TC4X网络安全实时模块(CSRM)中,希望借助这套新一代解决方案包提升安全级别、性能和功能。

 

英飞凌软件、合作伙伴关系和生态系统管理高级总监Thomas Schneid表示:“英飞凌AURIX™产品的一大优势是能够深度集成合作伙伴的软件解决方案。因此,我们很开心能够进一步深化与ETAS的合作关系,共同推动软件定义汽车的发展。”

 

ETAS车载安全产品经理Rohan Pandit表示:“我们很高兴开启与英飞凌长期成功合作的新篇章。最新版本的ESCRYPT CycurHSM在与AURIX™微控制器系列集成后,将使软件定义汽车在具有强大安全性的同时,满足日益增长的性能需求。”

 

AURIX™ TC4x系列符合最新的ISO/SAE 21434网络安全标准,这一安全设计解决了性能瓶颈问题并支持后量子加密技术。该控制器系列包含一个带有专用内存的网络安全实时模块(CSRM)和一个网络安全卫星(CSS)。CSS提供的加密服务加速器可与ESCRYPT CycurHSM 3.x并行执行,大幅提高了吞吐量。

 

另外,由于支持虚拟化,该系列可配置多个虚拟实例,因此能够并行运行多个应用。ESCRYPT CycurHSM 3.x利用这一功能为每个虚拟实例实现灵活的启动顺序和独立的动态更新。它可对访问控制进行细粒度配置,并为每个虚拟实例分配单独的ASIL级别,从而实现各种不同的安全应用。

 

供货情况

全新英飞凌TC4X系列的首款器件已采用ESCRYPT CycurHSM 3.x安全软件堆栈。凭借CSRM和CSS的硬件兼容性,ESCRYPT CycurHSM 3.x能够根据市场需求和设备供货情况顺利迁移到TC4X系列的其他衍生产品上。了解更多信息,敬请访问 https://www.infineon.com/aurixtc4x

 

 

关于 ETAS

ETAS成立于1994年,是罗伯特-博世有限公司(Robert Bosch GmbH)的全资子公司,在欧洲、北美、南美和亚洲的12个国家设有代表处。ETAS的产品组合包括车辆基础软件、中间件、开发工具、云运营服务、网络安全解决方案,以及用于实现软件定义车辆的端到端工程和咨询服务。ETAS的产品解决方案和服务使汽车制造商和供应商能够以更高的效率开发、运营和保护差异化的汽车软件。了解更多信息,敬请访问 www.etas.com

 

 

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202404-098

Press Photos

  • 英飞凌携手ETAS利用ESCRYPT CycurHSM提升新一代AURIX™微控制器的安全性
    英飞凌携手ETAS利用ESCRYPT CycurHSM提升新一代AURIX™微控制器的安全性
    AURIX_TC4x

    JPG | 502 kb | 2126 x 2004 px