英飞凌推出高密度功率模块,为AI数据中心提供基准性能,降低总体拥有成本

2024-3-1 | 商业及财经媒体

 

2024 3 1 日, 德国慕尼黑和加利福尼亚州长滩 讯】人工智能(AI)正推动全球数据生成量成倍增长,促使支持这一数据增长的芯片对能源的需求日益增加。英飞凌科技股份公司近日推出TDM2254xD系列双相功率模块,为AI数据中心提供更佳的功率密度、质量和总体成本(TCO)。TDM2254xD系列产品融合了强大的OptiMOS TM MOSFET技术创新与新型封装和专有磁性结构,通过稳健的机械设计提供业界领先的电气和热性能。它能提高数据中心的运行效率,在满足AI GPU(图形处理器单元)平台高功率需求的同时,显著降低总体拥有成本。

 

鉴于AI服务器的能耗比传统服务器高出3倍,而且数据中心的能耗已超过 全球能源供应量的 2%,因此需要找到创新的功率解决方案和架构设计来进一步推动低碳化。英飞凌的TDM2254xD双相功率模块结合XDP TM控制器技术,具有卓越电气、散热和机械运行性能的高性能计算平台带来高效的电压调节,为绿色AI工厂奠定了基础。

 

英飞凌在 美国国际电力电子应用展览会(APEC)上正式推出TDM2254xD系列。该系列模块设计独到,可通过专为传递电流和热量而优化的新型电感器设计,实现从功率级到散热器的高效热量传递,从而使模块在满载时的效率较行业平均水平高出 2%。提高GPU核心的能效可以实现规模化的显著节能效果。这将为计算生成式AI的数据中心节省数兆瓦的电力,进而减少二氧化碳排放量并在整个系统生命周期内节省数百万美元的运营成本。

 

英飞凌科技电源与传感系统事业部高级副总裁Athar Zaidi表示:“通过将这款独特的半导体产品到系统解决方案与我们的前沿制造技术相结合,英飞凌能够大规模提供具有差异化性能和质量的解决方案,大幅降低客户的总体拥有成本。我们很高兴推出这项解决方案,它将优化计算性能并进一步帮助我们完成数字化和低碳化的使命。”

 

点击 此处了解有关TDM2254xD双相功率模块的更多信息。

About Infineon

I英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFPSS202402-067

Press Photos

  • 英飞凌TDM2254xD系列双相功率模块,为AI数据中心提供更佳的功率密度、质量和总体成本(TCO)
    英飞凌TDM2254xD系列双相功率模块,为AI数据中心提供更佳的功率密度、质量和总体成本(TCO)
    TDM2254xD

    JPG | 206 kb | 2126 x 1196 px