英飞凌REAL3™ ToF图像传感器助力追觅新型扫地机器人W10 Pro实现智能导航和出色的避障能力
【 2022 年 11 月 15 日,德国慕尼黑讯】中国领先的智能家居清洁设备公司追觅(Dreame)推出了新型扫地机器人Dreame Bot W10 Pro。这款智能扫地机器人的摄像头搭载了英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与湃安德(pmd),欧菲光(OMS)合作开发的REAL3™ ToF(飞行时间)图像传感器。ToF图像传感器能够为服务机器人、扫地机器人和拖地机器人带来智能导航、3D地图创建和出色的避障能力。
英飞凌科技3D传感业务副总裁Christian Herzum表示:“追觅推出的高端扫地机器人在摄像头中搭载了英飞凌先进的3D ToF传感器技术。该图像传感器与追觅先进的环境感知技术相结合,让扫地机器人能够顺利识别并避开障碍物。英飞凌先进的3D视觉工程技术可帮助服务机器人在日常清洁工作中进行深度学习,并识别可能干扰地板清洁工作的家居用品,比如电线、鞋子、拖鞋和袜子等。”
追觅推出的新型扫地机器人配备有38000像素的摄像头。英飞凌3D ToF图像传感器可为摄像头中的每一个像素点提供更多的距离信息。与单像素ToF传感器等传统解决方案相比,其3D感测的精度和准度有了显著的提高。这一高分辨率支持具有大视场角(FoV)的3D摄像头,让机器人能够通过高分辨率检测到小型物体并测量家具的高度。因此,机器人可以在沙发、椅子、桌子或其他物体底下移动而不会被卡住,从而减少了所需的维护次数。
由于在摄像头的每个像素中都集成了湃安德(pmd)SBI(背景照明抑制)专利技术,因此这款扫地机器人适用于各种光照条件。即使在光线比较昏暗的环境中,ToF成像图像传感器也能生成强大的3D深度数据,对房间进行成像。即便是在强烈的阳光、昏暗的光线或具有不同反射率的材料等因素的干扰下,也不会影响测量的可重复性和精准度。
供货情况
REAL3 3D ToF图像传感器现已上市。客户可订购该产品的裸片,以便进行板上芯片封装。尺寸为4.42 x 5.02 mm²以下的特殊器件可提高服务机器人的灵活性,缩小模块设计的尺寸。REAL3 3D ToF图像传感器可轻松集成至设计紧凑的模块中,有助于客户设计出可以轻松深入大多数家具底部狭小空间完成清洁的超薄扫地机器人。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/real3。
Information Number
INFPSS202210-014
Press Photos
-
中国领先的智能家居清洁设备公司追觅(Dreame)推出了新型扫地机器人Dreame Bot W10 Pro。这款智能扫地机器人的摄像头搭载了英飞凌与湃安德(pmd),欧菲光(OMS)合作开发的REAL3™ ToF(飞行时间)图像传感器。Real3_Dreame_application
JPG | 949 kb | 2126 x 1417 px
-
英飞凌先进的3D视觉工程技术可帮助服务机器人在日常清洁工作中进行深度学习,并识别可能干扰地板清洁工作的家居用品,比如电线、鞋子、拖鞋和袜子等。REAL3_Dreame_product
JPG | 498 kb | 2126 x 1363 px