英飞凌与美超微通力协作,利用英飞凌高效的功率级半导体,减少数据中心耗电量,共同推动绿色计算的发展

2022-10-25 | 市场新闻

2022 10 26 日,德国慕尼黑讯】数字化开创了新纪元,未来随着视频流、线上会议、云服务、加密货币等大量数字应用投入使用,全球数据量也将会成倍增长。专家估计在未来15年内数据将增长146倍。美国国际贸易委员会 [1]预测,全球数据量最早将于2025年达到175泽它字节(≙175, 000,000,000,000,000,000,000字节)。目前约有8000座数据中心正在对这一巨大的数据量进行处理、存储和连接。对这些数据中心而言,除性能与安全之外,能效的优化对其保持盈利能力和实现可持续性也同样至关重要。

 

云、人工智能/机器学习、存储和5G/边缘整体IT方案供应商美超微电脑股份有限公司(Nasdaq代码:SDCI)与英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)展开协作,利用英飞凌的高效率功率级半导体产品,以满足以上要求并实现 数据中心的低碳化 。美超微服务器技术副总裁Manhtien Phan表示:“在开发绿色计算平台时,我们会着重选择与自身同样重视通过优化能效以减少耗电量的厂商。美超微的解决方案与英飞凌的技术结合,可减少系统功耗,降低数据中心的总体耗电量,最大程度地减少对环境的影响。”

 

英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“冷却系统的能耗占据了数据中心总体能耗的很大一部分。英飞凌的TDA21490和TDA21535节能型功率半导体产品十分适用于减少数据中心的散热问题。这类半导体产品可耐高温并具备出色的可靠性,可助力服务器依靠自然空气冷却。使用这类半导体产品能帮助客户进一步提高数据中心的电能效用,实现更高的能源利用效率。”

 

英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White

 

电源使用效率(PUE)的计算方式是将输送到数据中心的总功率除以IT设备实际消耗的功率。理想的PUE值是1.0,即数据中心的全部电能都用于实际的计算设备中,而不是用于冷却或电力转换等间接设备。最新的研究表明 [2],IT和数据中心经理均表示其最大的数据中心的年平均PUE值为1.57,这项数据表明,面对超出预算的冷却和电力成本,PUE仍有改进的空间,同时二氧化碳排放量有望进一步降低。

 

美超微的绿色计算平台可显著改善PUE。具体而言,美超微MicroBlade®系列可为各种类型的处理器提供最佳的服务器密度,最多可在6U尺寸内集成112个单路Atom®节点、56个单路Xeon®节点以及28个双路Xeon®节点,因此可以轻松进行大规模部署,并通过自然空气冷却、电池备份电源(BBP®)等数据中心友好型功能和设计进行批量配置。与标准的1U机架式服务器相比,MicroBlade最高可提升86%的功率效率与56%的服务器密度。

 

MicroBlade 6U

 

MicroBlade服务器采用英飞凌的OptiMOS™集成式功率级半导体 TDA21490TDA21535。TDA21490可助力服务器、存储器、人工智能和网络应用中的高性能xPU、ASIC和系统级芯片(SoC)实现稳健、可靠的稳压器设计。TDA21490 采用高热效封装的 OptiMOS™ 功率 MOSFET,具有同类产品中最佳的效率。低静态电流驱动器可启用深睡眠模式,进一步提高轻载效率,还可以提供精准的电流感测,有助于大幅提升系统性能。除了强大的OptiMOS™ MOSFET技术外,TDA21490的综合故障保护功能可进一步增强其所在系统的稳定性与可靠性。

 

英飞凌OptiMOS™集成式功率级半导体TDA21490

 

TDA21535同时封装了低静态电流的同步降压柵级驱动IC与高边、低边MOSFET,并采用有源二极管结构,实现了类似肖特基势垒二极管的体二极管正向电压(Vsd)低值,反向恢复电荷极少。与前沿的、基于控制器的感应直流电阻测量方法相比,TDA21535中带有温度补偿的内部MOSFET电流测量算法具有较高的电流测量精度。在高达1.5兆赫兹的开关频率下运行,该产品可实现高性能的瞬态响应,并且能够在保持效率领先的同时减少电感和电容。

 

英飞凌OptiMOS™集成式功率级半导体TDA21535

 

关于美超微电脑股份有限公司

美超微电脑股份有限公司(NASDAQ代码:SMCI)是高性能、高效率服务器技术的创新领导者,为全球数据中心、云计算、企业IT、Hadoop/大数据、高性能计算和嵌入式系统提供先进的服务器Building Block Solutions®模块式解决方案。美超微致力于通过其“We Keep IT Green®”计划保护环境,为客户提供市面上最节能、最环保的解决方案。更多信息,敬请访问: www.supermicro.com

 

进一步了解英飞凌在能效方面所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

 

领物联

微电子是所有物联网解决方案的核心。英飞凌的传感器、功率执行器件、MCU、通信模块及安全组件能够为所有设备提供支持。英飞凌是实现智能、节能和安全的物联网应用的一站式技术合作伙伴,并为制造商提供开发板、评估套件及设计工具。如需进一步了解有关英飞凌在物联网方面的投入,请访问: www.infineon.io

 

1 世界各地的数据中心,美国国际贸易委员会,2021年5月

2 2007-2021年全球数据中心平均年度电能利用率(PUS),Statista研究部门,2022年7月21日

 

[1] 世界各地的数据中心,美国国际贸易委员会,2021年5月

[2] 2007-2021年全球数据中心平均年度电能利用率(PUS),Statista研究部门,2022年7月21日

Information Number

INFPSS202210-006

Press Photos

  • 美超微的绿色计算平台可显著改善PUE。具体而言,美超微MicroBlade®系列可为各种类型的处理器提供最佳的服务器密度,最多可在6U尺寸内集成112个单路Atom®节点、56个单路Xeon®节点以及28个双路Xeon®节点,因此可以轻松进行大规模部署,并通过自然空气冷却、电池备份电源(BBP®)等数据中心友好型功能和设计进行批量配置。
    美超微的绿色计算平台可显著改善PUE。具体而言,美超微MicroBlade®系列可为各种类型的处理器提供最佳的服务器密度,最多可在6U尺寸内集成112个单路Atom®节点、56个单路Xeon®节点以及28个双路Xeon®节点,因此可以轻松进行大规模部署,并通过自然空气冷却、电池备份电源(BBP®)等数据中心友好型功能和设计进行批量配置。
    Microblade_6U

    JPG | 232 kb | 2126 x 850 px

  • 英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White
    英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White
    Adam_White

    JPG | 464 kb | 2126 x 1417 px

  • 英飞凌OptiMOS™集成式功率级半导体TDA21490
    英飞凌OptiMOS™集成式功率级半导体TDA21490
    TDA21490

    JPG | 444 kb | 2126 x 1591 px

  • 英飞凌OptiMOS™集成式功率级半导体TDA21535
    英飞凌OptiMOS™集成式功率级半导体TDA21535
    TDA21535

    JPG | 137 kb | 2126 x 1046 px