英飞凌获得ISO/SAE 21434汽车网络安全标准认证

英飞凌即将推出的AURIX™ TC4xx系列微控制器将成为获得该标准认证的首款产品

2022-11-21 | 市场新闻

2022 11 29 日,德国慕尼黑讯】联合国欧洲经济委员会(UNECE)新颁布的第155号法规(UN R155)旨在解决智能网联汽车日益突出的网络安全问题。这项法规自2022年7月开始生效,要求汽车制造商在其产品和流程中采用安全设计方法。如要将新车销售至R155法规所涵盖的市场,汽车制造商必须取得适用于每种车型且有效的网络安全管理体系(CSMS)合规认证。为了获得该认证,汽车制造商必须在整个供应链中实施网络安全实践,从而降低车辆在全生命周期(从初始概念到车辆报废)内遭受攻击的总体风险。

 

为帮助客户达到UN R155法规等国家和国际网络安全法规要求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)成为首批获得ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系新国际标准认证的半导体供应商之一。这项标准的认证工作由TÜV Nord负责。此外,英飞凌即将推出的AURIX™ TC4xx系列微控制器,具有全新的创新网络安全架构,有望通过ISO/SAE 21434标准认证。

 

英飞凌符合ISO/SAE 21434标准的CSMS,适用于支持汽车网络安全的各类英飞凌产品,包括AURIX™微控制器和PSOC™微控制器、SEMPER™安全闪存存储器、OPTIGA™硬件安全模块等。该CSMS遵循行业最佳实践,涵盖信息技术、制造技术以及特定区域和监管环境等多方面的内容。

 

英飞凌的网络威胁监测系统可主动分析相关的网络安全漏洞披露行为,并按照符合ISO/SAE 21434标准的产品安全事件响应流程进行相关评估,以降低英飞凌安全产品和系统所面临的潜在威胁。凭借这些符合ISO/SAE 21434标准的监测系统和事件响应能力,英飞凌将与客户展开密切合作,以快速识别和降低产品的安全风险,使其符合风险管理计划和相关法规的要求。

 

更多信息

如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/automotive-security

 

Information Number

INFCSS202211-028

Press Photos

  • 英飞凌符合ISO/SAE 21434标准的CSMS,适用于支持汽车网络安全的各类英飞凌产品,包括AURIX™微控制器和PSOC™微控制器、SEMPER™安全闪存存储器、OPTIGA™硬件安全模块等。
    英飞凌符合ISO/SAE 21434标准的CSMS,适用于支持汽车网络安全的各类英飞凌产品,包括AURIX™微控制器和PSOC™微控制器、SEMPER™安全闪存存储器、OPTIGA™硬件安全模块等。
    ISO_SAE_21434_Certification

    JPG | 315 kb | 2126 x 1162 px