Mocana Security of Things Platform™支持英飞凌OPTIGA™ TPM
德国慕尼黑和美国旧金山讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和Mocana公司携手将物联网安全提升至新的高度。嵌入式系统安全专家Mocana已将支持英飞凌OPTIGA™ TPM(可信平台模块)安全控制器作为标准特性,集成到其最新的Security of Things Platform™中。
现在,选择在智能工厂、基础设施、自动化系统及其他安全关键型物联网设计中使用Mocana平台的研发人员,可以快速而又轻松地将硬件保护集成到其设备中。此外,Mocana软件平台具备的高级安全特性,将使数百万台已经采用市场领袖英飞凌提供的OPTIGA TPM的物联网设备受益匪浅。
Mocana Security of Things Platform可通过多样化的服务组合,全方位确保联网设备安全,如启动验证、证书管理、加密引擎、安全数据传输和安全固件升级等。集成支持OPTIGA TPM家族的平台将于2016年第四季度开始供货。
OPTIGA TPM是基于可信计算组织(TCG)制定的国际标准的独立式安全控制器。TPM可在硬件上实现高级加密算法,保护嵌入式系统的完整性和真实性。这些备受认可的器件已成功用于确保PC安全超15年之久,并且正越来越多地用于不同嵌入式系统。TPM可以被视为系统内部的“保险箱”,因为它能够抵御逻辑和物理攻击。
Mocana首席技术官Dean Weber表示,“我们很高兴宣布Mocana的软件可兼容英飞凌OPTIGA TPM 1.2芯片。我们认为,这项技术将进一步提升Mocana在嵌入式安全领域的领先地位。我们是少数几家提供可信根安全保护的企业之一,这项技术能确保IP联网设备及其提供的数据是安全且可信的。”
英飞凌科技股份公司美洲公司智能卡与安全事业部副总裁Joerg Borchert指出,“研发人员可以放心使用由英飞凌的成熟硬件和Mocana的可靠软件构成的解决方案。这样一来,他们能够快速而又轻松地向市场推出拥有这些应用所要求的高级保护特性的产品和系统。”
Press Photos
-
OPTIGA TPM是基于可信计算组织(TCG)制定的国际标准的独立式安全控制器。TPM可在硬件上实现高级加密算法,保护嵌入式系统的完整性和真实性。TPM可以被视为系统内部的“保险箱”,因为它能够抵御逻辑和物理攻击。OPTIGA™_TPM_ChipJPG | 241 kb | 1500 x 1025 px