Soest und Lippstadt: zwei Städte zum Genießen

Die zwei beliebtesten Städte der Umgebung sind Soest und Lippstadt. Sie bieten Ihnen schnelle Verbindungen zum Ruhrgebiet und gleichzeitig günstige Lebenshaltungskosten. Die Mieten beispielsweise liegen, ebenso wie die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, deutlich unter dem Niveau in den Ballungszentren.

Zusätzlich profitieren Sie von der guten Infrastruktur. Ob Sie zum Einkaufen oder zum Arzt möchten, zur Kita oder zur Schule: Diese Wege können Sie in der Regel ohne Auto zurücklegen.

„Wir haben uns vor allem wegen der guten Infrastruktur für Soest als Wohnort entschieden. Hier können wir von einer sehr guten Kinderbetreuung profitieren, was uns als berufstätigen Eltern sehr wichtig war. Außerdem bietet uns Soest auch kulturell viele Möglichkeiten und auch die Einkaufsmöglichkeiten können sich sehen lassen“
Martin Roeckerath, Quality Management

Soest: Mittelalterromantik und Campusflair

Eine Perle unter den Städten am Hellweg ist die alte Hansestadt Soest. Rund 600 denkmalgeschützte Gebäude bilden eine romantische Kulisse. Behutsam eingebettet in einen Teil des Stadtkerns ist die Fußgängerzone, in der Sie sowohl kleine, inhabergeführte Läden als auch namhaften Filialisten finden.
Das Zentrum wird zusätzlich belebt durch regelmäßige Veranstaltungen, darunter der Bördetag, die größte Innenstadtkirmes Europas und einer der gefragtesten Trödelmärkte der Region. Im „Alten Schlachthof“ und der Stadthalle treten regelmäßig Spitzen-Comedians, Musik- und Theaterstars auf. Im Anschluss trifft man sich auf ein Bier in einer der zahlreichen Kneipen.

93 % der Einwohner mögen ihre Stadt

Eine Umfrage hat ergeben, dass 93 % aller Soester gern oder sehr gern hier leben. Familien schätzen Soest als modernen Schul- und Bildungsstandort, der lebenslanges Lernen aktiv unterstützt. Übrigens ist der wunderschöne Campus der Fachhochschule Südwestfalen ein in dieser Größenordnung einzigartiges Beispiel für die Umnutzung ehemaliger militärischer Liegenschaften.

Lippstadt: Kanäle, Kultur und Kneipen

Lippstadt ist die größte Stadt im Kreis Soest. Die Wasserläufe der Lippe haben ihr den Beinamen „ Venedig Westfalens“ eingebracht. Eingebettet in grüne Auen und Parkanlagen, prägt der Fluss mit seinen Kanälen und kleinen Seen viele sportliche Freizeitaktivitäten der Bewohner.

Unterhaltung finden Sie nicht nur in der bunten Kneipenszene und den zahlreichen Cafés und Bistros: Lippstadt ist auch wegen des prallen Kulturangebots beliebt, darunter das Wortfestival, das Rathausplatz-Festival, Open-Air-Aufführungen an der Stiftsruine sowie hochkarätige Bühnen- und Konzertprogramme.

Familien sind hier gern gesehen

Selbst die belebte Fußgängerzone, deren breites Einkaufsangebot über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, verbreitet Gemütlichkeit. Man sieht es auf den ersten Blick: Lippstadt ist familienfreundlich. Dazu tragen auch die 26 allgemeinbildenden und vier berufsbildenden Schulen sowie die Studienangebote in naturwissenschaftlichen, sprachlichen und kaufmännischen Bereichen bei.