스마트 사물

스마트 컨슈머 디바이스가 생활을 더

편리하고, 유용하고, 친환경적으로 만듭니다.

2030년에 500억 개의 디바이스가 IoT에 연결되고, 이 중 개인 사용자들의 다바이스가 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트 컨슈머 디바이스는 생활을 더 쉽고 편리하게 만듭니다. 

인피니언의 반도체 솔루션으로 스마트 디바이스는 음성 비서, 디지털 지갑, 피트니스 트래커가 됩니다.

센스

손쉬운 통합과 우수한 성능을 지원하는 다양한 센서

XENSIV™ 제품군은 업계에서 가장 다양한 센서 포트폴리오를 제공하며, 스마트 디바이스 제조사들이 개발 기간을 단축할 수 있도록 턴키 (turnkey) 솔루션을 제공합니다.

XENSIV™ MEMS 마이크로폰은 한 차원 향상된 성능을 제공합니다. XENSIV™ MEMS 마이크로폰 기반 레퍼런스 디자인과 인피니언 칩을 내장한 MEMS 마이크로폰을 사용해서 매우 까다로운 애플리케이션에서도 향상된 오디오 성능을 달성할 수 있습니다.

XENSIV™ 제품군은 작은 크기, 낮은 전력 소모, 최고의 정밀도, 주변 환경에 대한 견고성, 넓은 온도 범위에서의 상대정확도 (relative accuracy)를 특징으로 하는 디지털 대기압 센서를 제공합니다. 인피니언 칩을 내장한 파트너사의 압력 센서 중에서 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.

인피니언의 60GHz 레이더는 헬스 모니터링, 동작 제어, 존재 감지 등의 애플리케이션에 적합하고, REAL3™ 이미지 센서는 안면 인식을 통한 인증과 AR/VR 애플리케이션에 적합합니다. 이들 제품은 오늘날 가장 진화된 비전 센싱 기술인 인피니언의 ToF (time of flight)를 기반으로 합니다.

스마트 사물은 사용자와 디바이스의 물리적 상호동작도 필요로 합니다. 인피니언의 CapSense™ 솔루션은 우아하고 안정적이며 사용하기 쉬운 정전용량식 터치 감지 기능을  제공합니다. CapSense™의 평균 전류 소비량은 22mA로 업계 최저 전력 동작을 자랑합니다.

 

인피니언의 XENSIV™ 센서 기술

인피니언의 XENSIV™ MEMS 마이크로폰

인피니언의 CapSense™ 컨트롤러

컴퓨트

고성능과 저전력 모두 제공

PSoC™ 6은 가격대가 높고 전력 소모가 큰 애플리케이션 프로세서 (AP)와 저성능 마이크로컨트롤러 (MCU) 사이의 틈새를 메우는 제품입니다. PSoC 6™ MCU는 단일 칩 상에 2개의 CPU가 있는 듀얼 CPU 아키텍처를 포함하고 있습니다. PSoC™ 6 프로그래머블 프로세서 라인은 저전력 코어와 함께 6가지 전력 모드를 사용해서 더 세밀한 전력 관리가 가능합니다. 빌트인 보안 기능은 IoT 시스템을 보호합니다.

PSoC™ 6 제품군과 짝을 이루는 Excelon™ 차세대 FRAM (Ferroelectric RAM)은 초저전력 동작과 고속 인터페이스, 비휘발성, 무제한 읽기/쓰기 사이클 내구성을 결합하여 휴대용 의료기기나 웨어러블 애플리케이션에 이상적인 데이터 로깅 메모리입니다.

Arm® Cortex®-M4 Cortex-M0+ 기반의 인피니언 32비트 PSoC™ 6

인피니언의 Excelon™ FRAM (Ferroelectric-RAM)

엑추에이트

Qi 트랜스미터부터 Class D 증폭기까지

무선 충전이다양한 스마트 사물에 빠르게 도입되고 있습니다. 인피니언은 유도 기술과 공진 기술 기반의 안전하고 효율적인 무선 충전 솔루션을 제공합니다. 소프트웨어를 포함하는 맞춤화된 턴키 시스템  솔루션으로15W Qi 테이블탑 트랜스미터와, 트랜스미터와 리시버를 통합한 2.5W 공진 멀티 디바이스 차저 등도 제공합니다.

뛰어난 사운드의 제품을 위한 MERUS™ 멀티레벨 Class D 증폭기 IC는 우수한 에너지 효율과 전력 밀도를 자랑합니다. 인피니언은 확장성이 뛰어난 증폭기 드라이버 IC와 전력 MOSFET 조합을 사용하는 디스크리트 오디오 솔루션과 완전히 통합된 싱글칩 오디오 솔루션을 제공합니다.

 

인피니언의 MERUS™ Class D 오디오 증폭기 IC

커넥트

블루투스에서 5G까지: 온디맨드 커넥티비티

오늘날 4G/5G로 인해 모바일 디바이스와 무선 애플리케이션에 대한 요구사항이 점점 더 엄격해지고 있습니다. 따라서 설계자들은 손실률이 낮고 성능이 더 강력하며 선형성이 뛰어난 고집적 RF 프론트엔드 솔루션을 필요로 합니다. 인피니언은 안테나 튜너, RF 스위치, LNA, LMM을 포함하는 고성능 RF 프론트엔드 부품 포트폴리오를 제공합니다.

인피니언은 유연한 커넥티비티가 가능하도록 eSIM 하드웨어에서부터 OPTIGA™ Connect 같은 즉시 연결 가능한 하이엔드 번들에 이르기까지 다양한 구성의 고품질 5G 지원 eSIM 솔루션을 제공합니다. OPTIGA™ Connect는 인증된 최상급 보안 하드웨어에 빠르고 상호운용 가능한 운영체제 (OS)를 결합함으로써 IoT와 컨슈머 디바이스의 요구를 충족합니다. 커넥티비티를 사전에 통합하고 원격 프로파일 프로비저닝 (provisioning)이 가능하므로 전세계적으로 신속한 배포와 최적화된 운영을 지원합니다.

WICED 와이파이 + 블루투스 콤보는 IoT 디자인에 적합한 소형 폼팩터 솔루션으로, 단일 칩에 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN과 블루투스를 통합했습니다. 많은 와이파이 + 블루투스 콤보 제품에 대해서 코드 예제, 툴, 개발 지원을 포함하는 WICED 와이파이 및 ModusToolbox™ 소프트웨어 개발 키트를 지원합니다.

 

인피니언의 OPTIGA™ Connect 턴키 eSIM 보안 솔루션

인피니언의 와이파이 + 블루투스 콤보

시큐어

스마트 사물을 다용도 지갑으로 변신시키는 올인원 보안 솔루션

올인원 턴키 솔루션인 SECORA™ Connect는 웨어러블이나 IoT 디바이스를 여러 결제 카드나 교통 티켓을 안전하게 저장하고, 선택하고, 사용할 수 있는 강력하면서도 다재다능한 지갑으로 변신시킵니다. 스마트 웨어러블 시스템 디자이너는 보안이나 안테나 설계 경험 없이도 SECORA™ Connect를 사용하여 초저전력 소비의 컴팩트한 솔루션을 다양한 NFC 기반 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.

SECORA™ Blockchain은 블록 체인 시스템 구현을 위한 동급 최고의 보안을 자랑하는 빠르고 사용하기 쉬운 Java Card™ 솔루션입니다. 사용자 인증서를 저장하는 안전한 “금고”를 제공하는 SECORA™ Blockchain은 최종 사용자의 상업적 위험성을 낮추고 블록체인 시스템의 신뢰를 높이도록 합니다.

OPTIGA™ Trust, Authenticate, Connect 제품군은 임베디드 인증, 브랜드 보호, 첨단 보안 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 보안칩을 제공합니다.

 

인피니언의 SECORA™ Connect NFC 웨어러블 솔루션

인피니언의 SECORA™ Blockchain 보안 솔루션

인피니언의 OPTIGA™ Trust

인피니언의 OPTIGA™ Authenticate

인피니언의 OPTIGA™ Connect

애플리케이션 예

IoT는 단순히 영화를 보거나 비디오 게임을 하는 것 이상인 "증강 현실 (AR)”이나 "가상 현실 (VR)"  같은 홈 엔터테인먼트를가능하게 합니다. 기술이 점점 더 진화하면서 사람들이 거실에서, 차고에서, 혹은 정원에서 새로운 방식으로 여유 시간을 즐길 수 있게 되었습니다. 예를 들면 멀티콥터를 날리거나, 3D 프린터를 사용해서 자신만의 제품을 제작할 수 있습니다.

스마트워치, 히어러블, 커넥티드 TV 디바이스 같은 것들이 늘어나면서 IoT 기술 발전을  가속화하고  있습니다. 전자 부품이 갈수록 작아지고, 센서와 마이크로컨트롤러의 성능이 계속해서 향상되고, 클라우드와 에지에서의 데이터 분석이 새로운 것들을 가능하게 합니다. 원격 의료 분야에 웨어러블을 사용할 수 있는 기반이 구축되고 있습니다. 세계 인구가 증가하고 빠르게 고령화 사회로 접어들고 있으므로, 스마트 헬스 애플리케이션이 사람들의 건강을 증진시킬 것입니다.

헬스 및 피트니스 트래커

웨어러블을 사용한 헬스 및 피트니스 데이터 추적

웨어러블은 일상 생활의 도우미로서 착용하기에 편하고 모든 다양한 용도에 사용될 수 있습니다. 스마트워치, 손목 밴드, 히어러블 같은 웨어러블을 설계할 때는 크기, 착용 및 사용 편의성 등을 중요하게 고려해야 합니다.

혁신, 측정 정확도, 견고성 또한 중요한 고려 사항입니다. 웨어러블은 다양한 조건에서 착용자의 움직임을 추적해야 하므로, 사용되는 부품은 다양한 온도를 견딜 수 있어야 하고 움직임을 정확하게 감지해야 합니다. 웨어러블이 신뢰할 수 있고, 효과적이고, 환경적 요인을 잘 견디고, 다양한 조건에서 동작할 수 있어야 사용자들이 믿고 사용할 것입니다.

작은 에너지 절약형 센서를 사용해서 사용자의 건강, 신체 활동, 운동을 정확하게 추적할 수 있습니다. RF 부품은 커넥티비티를 제공하고 위치를 파악할 수 있도록 하므로, 사용자를 가족이나 친구들과 가까이 연결해 줍니다. 무선 충전으로 더 편리해 집니다. 웨어러블은 건강과 피트니스에 대한 사용자 데이터를 수집하므로 프라이버시를 보호하기 위한 높은 수준의 데이터 보안을 달성하는 것이 매우 중요합니다. 하드웨어 보안 솔루션을 통합한 웨어러블은 사용자 데이터를  보호할 수 있습니다. SECORA™ Connect 같은 통합 칩 솔루션을 사용하면 보안적이고 위생적이고 편리한 비접촉 결제를 할 수 있으므로 웨어러블의 기능을 향상시킬 수 있습니다.

웨어러블 용 레이더 기반 혈압 센서

미국의 스타트업 Blumio는 인피니언의 레이더 칩셋을 기반으로  모바일 비침습 혈압 센서를 개발하고 있습니다. 이 새로운 칩셋은 케이블 없이 연속적으로 정확한 측정이 가능합니다. 이 기술이 450억 달러 규모에 이르는 웨어러블 심혈관 모니터링 디바이스 시장에 돌풍을 몰고 올 것으로 기대됩니다.

개발이 성공적으로 완료되면 인피니언의 레이더 및 개발 보드와 Blumio의 소프트웨어 및 알고리즘을 결합한 키트를 컨슈머 및 의료용 웨어러블 디바이스 제조사들에게 공급하여 혈압 모니터링 디바이스에 통합할 수 있도록 할 것입니다.

비접촉 결제

은행 정보를 카드에서 웨어러블로 원활하게 전송

패션 액세서리, 스마트 워치, 피트니스 트래커 등의 웨어러블로 비접촉 결제를 할 수 있습니다. 이를 위해 특수 전자 모듈에 보안칩과 SiP (system-in-package) NFC 안테나를 결합하였으며, 제조사가 디바이스에 쉽게 통합하여 결제 애플리케이션, 티켓팅 및 출입제어 솔루션을 관리할 수 있도록 합니다.

스마트 스피커

더 잘 알아듣고 더 직관적으로 반응하는 음성 사용자 인터페이스

스마트 스피커는 스피커와 음성 제어를 결합한 가상 비서로서, 사용자와 직관적으로 상호작용할 수 있습니다. 미래에는 이러한 도우미를 실행하기 위해서 특수한 패스워드를 사용할 필요 없이 음성 인식, 레이더 센서, 3D 이미지 센서를 사용하게 될 것입니다.

몇 년 전만 하더라도 스마트 스피커가 가정에서 진기한 신기술로 여겨졌습니다. 하지만 이제는 일상 생활의 한 부분이 되었습니다. 이러한 디바이스가 빠르게 늘어나면서 음성 사용자 인터페이스에 대한 사용자들의 기대 또한 높아지고 있습니다. 터치스크린 용 MEMS 마이크로폰과 컨트롤러, 레이더를 사용한 존재 감지, 3D ToF 이미지 센서를 사용한 인증 같은 것들이 스마트 스피커나 홈 엔터테인먼트 애플리케이션의 사용자 경험을 향상시키게 될 것입니다.