LED와 함께하는 생활

빛은 생명이 살아가는데 가장 필수적인 요건입니다. 식물은 햇빛을 통해 생명에 필요한 산소를 얻습니다. 일출과 일몰에 따라 우리의 심장 박동은 달라지고, 빛에 따라 기분에 영향을 받으며, 잠에 들고 깨는 중요한 신체 기능에도 영향을 받습니다. 우리는 저녁 시간에는 인공조명을 사용합니다.

조명은 우리 일상의 한 부분이 되었고, 하이테크 조명이 일반화되었지만, 저개발 국가에서는 경제적 이유로 등유 램프 등 전통적인 조명을 사용하여 환경 문제를 유발하기도 합니다. 그러나 이곳에서도 최신 조명 기술의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

LED와 함께 하는 하루

생활의 빛인 LED 기술과 함께 하는 하루를 살펴봅니다

출처: Global Natural Fund/Nagenahiru

지금은 한밤중입니다. 스리랑카의 맹그로브 숲 위로 별이 반짝이고, 인도양의  늪지대에서 외로운 새우잡이 어부가 조업을 하고 있습니다. 다른 사람들은 아직 곤히 자고 있을 시간입니다. 매일 밤 그는 보트에 올라타 새우를 찾아 캄캄한 늪지를 훑습니다. 물속에 작은 램프를 집어넣어 새우를 유인하고 그물로 잡습니다.

이 작업은 섬의 전통 방식처럼 보이지만, 그가 사용하고 있는 램프는 최신 기술의 LED입니다. 이 방수 LED 램프 덕분에 어부는 그물로 수백 마리의 새우를 잡을 수 있었습니다.

환경에도 유익한 이 첨단 조명 기술은 스리랑카 어부들이 과거부터 사용하여 여전히 널리 사용되고 있는 등유 램프를 대체해 나가고 있습니다.

구식 등유 램프는 많은 연료를 소모합니다. 매년 이 섬의 85,000명의 어부들은 약 3천만 리터의 등유를 태우고(100대의 에어버스 A380의 연료 탱크를 가득 채울 수 있는 양) 75,000톤의 이산화탄소를 배출합니다.

이 새우잡이 어부는 경제적이고 방수가 되는 LED 램프를 사용하여 민감한 생태계를 보호할 수 있게 되었습니다. 등유를 쏟을 일도 없고 CO2 배출도 줄일 수 있기 때문입니다. 이 램프는 “LED Light for You(당신을 위한 LED 조명)”라고 하는 사업의 일환으로 개발되었습니다.

하루의 시작

해가 뜨면서 어부의 하루 일과는 끝이 납니다. 그리고 몇 시간 후 유럽에서는 한 회사원의 하루가 시작됩니다.

침대 옆 탁자에 놓인 알람 시계의 LED 조명이 서서히 밝아지면서 깊이 잠들어 있는 그를 부드럽게 깨웁니다. 그가 복도로 들어서자 LED 램프가 자동으로 켜집니다.

반도체 기반의 조명 시스템은 필요할 때만 자동으로 켜질 뿐만 아니라, 지연 없이 바로 켜집니다.

출근길

아직 어두운 이른 시간 회사원은 집을 나섭니다. 자동차의 LED 전조등이 길을 밝히고, 밝게 빛나는 가로등이 교통 정체 속에서도 수월하게 길을 찾을 수 있도록 합니다.

주차장에 도착하자 모션 감지기가 작동되고 주차장 조명이 자동으로 켜집니다. 주차 정보 시스템의 디스플레이에는 녹색과 빨간색으로 빈자리와 이미 주차된 자리가 표시되어 빠르고 쉽게 주차 공간을 찾을 수 있습니다.

주차를 마치고 사무실 건물로 이동하자 주차장 조명이 자동으로 꺼집니다. 마이크로컨트롤러와 센서를 적용한 첨단 조명 제어 시스템으로 조명이 지연 없이 바로 켜지고 꺼집니다. 이를 통해 에너지 소모도 크게 줄일 수 있습니다.

독일에서 가로등에 사용되는 전력은 평균적으로 시당국 전체 전력 소모량의 40퍼센트에 해당됩니다. 기존 램프를 LED 가로등으로 전환하면 시당국은 에너지 비용을 최대 80퍼센트까지 절약할 수 있습니다.

점점 더 많은 독일의 도시들이 에너지 효율적인 LED 기술의 이점을 인식하고 LED 가로등으로 전환하고 있습니다.

사무실 안

사무실에 도착하자 천장 조명과 책상 램프가 자동으로 켜지며, 시간대에 따라서 조도가 자동으로 바뀝니다.

조명의 색상은 예를 들어 백색과 컬러 LED를 조합하여 시간대와 사람의 생체 리듬에 따라 조정할 수 있습니다. 오후에 창문으로 햇살이 밝게 비치면 지능형 조명 시스템이 책상 위 LED 조명을 조금씩 어둡게 하거나 완전히 끕니다.

가을이나 겨울에 창문으로 햇빛이 덜 들어올 때는 일광을 최대한 활용하면서 사무실 조명을 햇빛의 양에 따라서 조절할 수 있습니다.

사무실을 비울 때

회사원이 사무실을 나서면 조명이 자동으로 꺼지면서 상당한 에너지를 절약합니다.

LED 기술의 에너지 효율과 높은 조명 수율로 기업들은 건물에서 발생되는 전기 요금을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 기존 조명 대비 LED는 유지 보수가 거의 필요치 않아 유지비를 줄일 수도 있습니다. 지능형 조명 제어 시스템은 자동으로 조명을 어둡게 하거나 끌 수 있으므로 전기를 절약합니다. 독일 에너지 효율 기관인 dena에 따르면 독일의 모든 사무실 빌딩을 LED 기술로 전환하면 연간 5억 유로의 에너지 비용을 절약할 수 있는데, 이것은 독일 가정에서 매 년 크리스마스 조명으로 사용하는 에너지 비용의 약 5배에 해당합니다. 혁신적인 조명 시스템은 이러한 에너지 절약을 가능하게 합니다.

예를 들어 40~300와트대의 조명 시스템 용 고전압 공진 컨트롤러와 사용하도록 비용 효율적인 “LED 드라이버”를 개발할 수 있습니다.

이 드라이버는 라인 전압을 변환하여 필요한 정전류를 LED로 공급합니다. 그러므로 조명이 많이 사용되는 산업 설비, 창고, 사무실 빌딩, 거리, 공공장소의 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

편안한 저녁 시간

회사원은 집으로 돌아와 소파에서 편안한 저녁 시간을 보내고 있습니다.

그는 스마트폰으로 거실 조명을 조절합니다. 여기에도 인피니언의 조명 기술이 사용됩니다. 드라이버로 제어되는 디밍 가능 반도체 기반 LED 레트로핏 램프를 사용하여 기분에 따라 분위기를 쉽게 바꿀 수 있습니다. 이 역시 반도체로 가능한 일입니다.

이 첨단 조명 기술이 스리랑카의 새우잡이 어부의 저녁에 영향을 미치기까지는 시간이 더 걸릴 것입니다. 하지만 전 세계적으로 LED 도입은 빠르게 늘어나고 있습니다.

한때 백열전구가 전 세계로 전파되었듯이 이제 새로운 광원으로서 LED가 기존 조명을 대체하고 있습니다.

LED 기술과 함께 하는 하루

LED 에너지 절약 계산기

기존의 모든 전구를 LED 전구로 교체하면 어떻게 될까요?

돈을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 지구 온난화의 주범인 온실가스 배출을 줄일 수 있어 환경에도 도움이 됩니다.

집에서 사용하는 전구 수를 아래에 입력하세요..

향후 15년간 절감할 수 있는 비용*:
216
향후 15년간 감축할 수 있는 CO2 배출량*:
42kg CO2

* 15년은 LED 전구의 평균 수명입니다.

계산에 대한 설명

비용:

260
백열전구(60W)
44
LED(10W)

CO2 배출::

504 kg
백열전구(60W)
84 kg
LED(10W)

이 계산은 다음과 같은 가정을 바탕으로 합니다:

60와트 백열전구:

전구 당 가격 1유로, 수명 1년

10와트 LED 전구:

전구 당 가격 8유로, 수명 15년

두 전구의 조도는 언급된 와트와 거의 동일함.
조명을 연간 1,000시간 사용하는 것으로 가정함.
1킬로와트시(kWh) 요금은 약 0.288유로임. (1)
CO2 배출은 kWh당 약 0.559킬로그램임. (2)

출처:

(1) Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft, http://strom-report.de/strompreise/#strompreise, 10.06.2015
(2) Umweltbundesamt, http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen, 10.06.2015.

이 계산기는 전구 회사에서 발표한 평균값과 발표 수치를 기반으로 합니다. 실제 값은 차이가 있을 수 있습니다.

LED의 장점에 대해 더 알아보기

CO2 배출 감소

환경에도 유익한 이 첨단 조명 기술은 스리랑카 어부들이 과거부터 사용하여 여전히 널리 사용되고 있는 등유 램프를 대체해 나가고 있습니다.

구식 등유 램프는 많은 연료를 소모합니다. 매년 이 섬의 85,000명의 어부들은 약 3천만 리터의 등유를 태우고(100대의 에어버스 A380의 연료 탱크를 가득 채울 수 있는 양) 75,000톤의 이산화탄소를 배출합니다.

이 새우잡이 어부는 경제적이고 방수가 되는 LED 램프를 사용하여 민감한 생태계를 보호할 수 있게 되었습니다. 등유를 쏟을 일도 없고 CO2 배출도 줄일 수 있기 때문입니다. 이 램프는 “LED Light for You(당신을 위한 LED 조명)”라고 하는 사업의 일환으로 개발되었습니다.

LED 가로등으로 전환

독일에서 가로등에 사용되는 전력은 평균적으로 시당국 전체 전력 소모량의 40퍼센트에 해당됩니다. 기존 램프를 LED 가로등으로 전환하면 시당국은 에너지 비용을 최대 80퍼센트까지 절약할 수 있습니다.

점점 더 많은 독일의 도시들이 에너지 효율적인 LED 기술의 이점을 인식하고 LED 가로등으로 전환하고 있습니다.

에너지 비용 절감

독일 에너지 효율 기관인 dena에 따르면 독일의 모든 사무실 빌딩을 LED 기술로 전환하면 연간 5억 유로의 에너지 비용을 절약할 수 있는데, 이것은 독일 가정에서 매 년 크리스마스 조명으로 사용하는 에너지 비용의 약 5배에 해당합니다. 혁신적인 조명 시스템은 이러한 에너지 절약을 가능하게 합니다.

예를 들어서 40~300와트대의 조명 시스템 용 고전압 공진 컨트롤러와 사용하도록 비용 효율적인 “LED 드라이버”를 개발할 수 있습니다. 이 드라이버는 라인 전압을 변환하여 필요한 정전류를 LED로 공급합니다. 그러므로 조명이 많이 사용되는 산업 설비, 창고, 사무실 빌딩, 거리, 공공장소의 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

2015년 “Year of Light(빛의 해)” 이니셔티브

첨단 조명 기술 장려

2015년, LED는 귀중한 에너지로서 관심의 대상이 되었습니다. UN은 올해를 “국제 빛의 해(International Year of Light: IYOL)”로 선포하였습니다. 이 이니셔티브는 세계적으로 에너지를 절약하고 환경에 대한 인식을 높이기 위해, 첨단 조명 기술의 사용을 장려하기 위해 기획되었습니다. 인피니언은 에너지 효율적인 LED 기술과 조명 제어 전문가로서 이 사업에 참여하고 있습니다.

UNESCO IYOL 이니셔티브는 세계적으로 LED 기술을 확고하게 정착시킬 것입니다. 인피니언은 이를 달성하기 위한 완벽한 파트너입니다: 효율적인 첨단 LED 기술과 지능형 조명 제어 전문가로서 인피니언은 기업과 개인 사용자 모두를 지원합니다. 인피니언 솔루션은 비용을 절감하며 무엇보다도 환경 보호에 기여합니다.

UNESCO IYOL 이니셔티브에 자세한 내용은  “International Year of Light 2015” 공식 웹사이트에서 제공됩니다.

반도체는 LED가 전기를 빛으로 최대한 효율적으로 변환할 수 있도록 합니다. 소량의 에너지만으로 충분하므로 LED는 가장 에너지 효율적인 조명으로 자리 잡았습니다. 사용된 소재에 따라 LED는 다양한 색상의 빛을 낼 수 있습니다.

 

마지막 업데이트: 2016년 11월