より環境に配慮を: 環境にやさしい決済カードにおけるチップカードモジュールの役割

廃棄物を減らしたい消費者にとって、環境に優しい決済カードは、環境への影響を減らす簡単な方法のようです。残念ながら、真に環境に優しい素材への切り替えは、必ずしも簡単ではありません。 製品マーケティング決済担当シニアマネージャーのナディア タハリリ (Nadia Tahriri) が、現在のコイルオンモジュール (CoM) 技術を用いた今後の製品世代が、決済カードにおいてさらに環境に配慮した方法を実現する方法について説明します。

決済カードの構造

INFIN-Grafik-Sustainable

非接触型決済の急成長に伴い、プラスチック製決済カードの生産量も大幅に増加しています。世界的に、デュアルインターフェースカードの出荷台数は年間30億枚に達すると予想されています (出典: ABI Research – Smart Card Technologies)。非接触型決済の需要の高まりは、セキュリティを維持する一方で、顧客の利便性の向上と新型コロナウイルスへの衛生上の懸念が、どちらも要因となってきました。同時に、消費者の需要は、企業が環境的に持続可能な製品材料の調達にますます取り組み、新規利用PVCの使用を控えていることを意味します。

決済カードに関しては、カード素材の交換は簡単そうに見えるかもしれませんが残念ながら、現実はそう単純ではありません。

現在、決済カードは通常、PVC製のプラスチックをラミネート加工で接合した複数の層で構成されています。マイクロチップが層に組み込まれ、銅線がカードの表面全体に通っています。国際的な決済基準では、カードの硬さ、電気的性能、モジュールとアンテナの位置などの条件を満たすことが求められています。

ポリ塩化ビニル (PVC) は、こうした要件を満たすのに最も便利で、費用対効果の高い材料です。

非接触決済のパフォーマンスを向上させるシームレスなタッチ決済により、決済のあり方を変え始めています。消費者は、ATMやカードリーダーなどの既存インフラで、依然として接触型機能を使用しています。これらは、高さ、幅、チップの位置などのカード寸法について、ISO規格に準拠し製造されています。

こうした要因をすべて合わせると、環境にやさしい決済カードの作成は、見かけほど簡単なものではないことが分かります。

多層カードの課題への対応

INFIN

セキュリティ上の理由から、支払いカードの有効期限は通常4〜6年です。このため、毎年何十億枚ものカードが発行されていることになります。カード所有者のセキュリティを犠牲にすることは許されないため、支払いカードの素材を改善しなければなりません。

業界のステークホルダーは、よりサステナブルなカードを求める消費者の要求に応えようと一丸となって努力しています。 メーカーは、新規のプラスチックやPVCの代わりに、リサイクル素材を使用して新しいスマート決済カードを製造し始めています。ABIリサーチの調査によると、新規PVCプラスチックによるカードは、2021年の31億枚から2026年には25億枚に減少する見込みです (出典: ABI Research – Alternative Solutions for Sustainability in the Payments Market)。メーカーは、初めて使用するPVCの代わりにリサイクルPVCに目を向け始めており、それに続いてポリ乳酸 (PLA) プラスチック、ポリエチレンテレフタレートグリコール (PETG) プラスチック、さらには海から回収したプラスチックも使用され始めています。Swiss Wood Cards製造の木製カードや、exceet Card Group製造のTreecard wooden cardなど、木製のカード素材の普及が進んでいます。

 

決済ネットワークも、さらに持続可能なカード生産を実現するうえで、その一翼を担っています。Mastercardは「サステナブルカード発行ガイド」を作成し、2020年にはVisaとCPI Card Groupが提携して、海から回収されたプラスチックを最大で98%アップサイクルして作られた「Earthwise Card」を作成しました。

こうした環境にやさしいカードを製造する際に、製造手段がそれに見合わない無駄を、さらに作り出すことがないようにするのが重要です。新しいカード本体の素材ごとに、カードメーカーが生産機械をアップグレードするのは持続可能ではありません。生産工程では、エネルギー消費を削減し、より持続可能な部品や材料を調達する、新たな機会を提供することができます。インフィニオンのCoil on Module (CoM) 技術は、既存の生産設備での使用を想定して設計されており、さまざまな再生材料にも対応しています。

モノブロックへの移行

メーカーが真に環境に優しい決済カードを作成するには、プラスチック層で挟まれた銅線アンテナシートのサンドイッチ構造ではないカードを検討する必要があります。アーキテクチャが複雑になる銅線が組み込まれていない場合、カードは1枚のシートやアンテナのない「モノブロック」設計で作成が可能です。

新しいカードシステム設計はアンテナインレイをなくしており、材料の使用を大幅に削減できます。銅線アンテナの場合は銅。これにより、採掘や輸送に伴う二酸化炭素排出量を最小限に抑えることができます。また、カードは真に持続可能で、完全にリサイクル可能な素材を使い、地元で調達・生産できるようになります。

銀行は、真に環境にやさしいカードで消費者の需要に応えることにより、競合他社に差をつけ、新たな顧客のグループを引きつけると同時に、ESG義務に対する確固たるコミットメントを示すことができます。持続可能で、完全にリサイクルできるカード決済を実現するには、アンテナシートをなくしたモノブロック カード アーキテクチャを実現させる部品が必要です。インフィニオンは、この目標に専念し、発行者とメーカーが真に持続可能な決済カードを提供できるよう支援し、共に脱炭素化を推進します。

Coil on Moduleの詳細

SECORA™ Pay製品の詳細

SECORA™ Connect製品の詳細