スマートフォンを充電ステーションの上に置くと、充電が始まります。これがワイヤレス充電です。面倒なプラグ挿入が不要なので、簡単で便利です。では、ワイヤレス充電は、実際にどのようなしくみになっていて、どこで利用できるのでしょうか。
スマートフォンで映画を見たり、メッセージを読んだり、友達に連絡するなど、ワイヤレスデータ伝送は、世界中のあらゆる場所で使われています。しかし、ワイヤレスのエンターテイメントは、通常、バッテリが空になる数時間後に終わってしまいます。
旧型のスマートフォンは、ケーブルを使って充電器に接続しなければなりませんが、新型のスマートフォンの多くは、ワイヤレス充電が可能です。適合した充電ステーションにデバイスを置くだけで良いのです。電動歯ブラシと同じです。ただし、スマートフォンを充電するには、より多くの電力が必要です。最新の半導体、高効率のマイクロコントローラやパワーモジュールがこれを可能にしました。では、ワイヤレス充電は、実際にどのようなしくみになっていて、何が必要とされるのでしょうか。
スマートフォンのレシーバ部にもコイルが含まれ、電磁誘導の原理を利用しています。電磁誘導とは、磁界が変化すると、その付近にある金属片に電流が発生するというものです。
電磁調理器は、この原理に基づいています。調理器上面にあるコイルによって変化する磁界を発生させると、ポットの底に電流が流れます。これにより、ポットの底が高温になります
スマートフォンの場合は、同様の回路を使いますが、急速に変化する電流を一定の電流に変換します。この電流がスマートフォンのバッテリを充電します。
磁気共鳴充電は、ワイヤレス充電の拡張形です。この方式では、充電ステーションのコイルとデバイスのコイルの間に、1つまたは複数の共振回路が存在します。この電気回路は、それぞれのアプリケーションに最適になるように調整されたコンデンサとコイルで構成されています。
この方式には、電磁誘導充電と比べていくつかのメリットがあります。
このようなメリットがありますが、磁気共鳴充電は、電磁誘導充電よりも複雑です。より多くの部品を必要とし、より高価になります。
ワイヤレスで充電できるのは、スマートフォンだけではありません。この技術は、その他のデバイスにも多く使われるようになっています。その例を示します。
ワイヤレス充電は、これらのアプリケーションにおいて次のように多くのメリットがあります。
医療分野では、ワイヤレス充電は、衛生面でのメリットがあります。充電ケーブル用ソケットが不要な機器は、消毒が容易です。特に、医療のように多数の機器が使われている場所では、ケーブルが床上をはいまわっていると、つまずく危険があります。この分野では、ワイヤレス充電は、かなりの改善になります。
最後に重要なことですが、電気自動車もワイヤレス充電が可能です。ただし、この場合には、はるかに多くのエネルギーを伝送しなければなりません。
スマートフォンの話に戻ります。ワイヤレス充電には何が必要でしょうか。答えはきわめて簡単です。Qi充電器です。
ワイヤレス充電であれば、ユーザーは、異なるスマートフォンごとに異なる充電器を用意する必要はありません。そのため、初期の段階では、複数の規格が議論されていました。現在では、Qi規格による電磁誘導充電が、標準として確立されていると思われます。
Qi (チー) とは、中国語で「循環する生命力」を意味します。サムスンやアップルなどが加盟するワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC: Wireless Power Consortium) が策定した業界標準規格です。Qi規格は、充電スタンドや被充電機器が満たすべき技術的要件を定めています。例えば、Qi対応の充電器であれば、Qi対応のスマートフォンを充電することができます。
例えば、以下のような機器がQi規格に対応しています。
旧型のスマートフォンには、専用のスマートフォンケースやシールを貼ってアップグレードすることができます。
標準化によって、電磁誘導充電ステーションを自動車や家具に組み込むというように、全く新しい可能性が開けます。自動車のシガレットライターに接続できる充電ステーションが既に存在します。しかし、車内に充電ステーションを組み込む自動車メーカーが増加しています。
イケアは、すでに電磁誘導充電ステーションを内蔵したランプを販売しています。また、Qi規格に対応していないスマートフォンをアップグレードするためのカバーも販売しています。
スマートフォンを充電ステーションに置くのですが、デバイスを正確な位置にしっかり合わせて置く必要があります。スマートフォンのコイルが充電器のコイルの真上にないと、充電プロセスが実行されません。2つのコイルが離れすぎていると、充電プロセスが中断します。
これを防止し、スマートフォンが滑って動かないようにするため、多くの充電ステーションでは、接触面には滑り止め加工された材料を使っています。スマートフォンを正しい位置に保持するために、磁石が付いている充電ステーションもあります。
しかし、通常は、正確な位置だけでは不十分です。理想は、スマートフォンをカバーなしで充電ステーションに接触させることです。しかし、充電プロセスのためには、多くの充電ステーションは、数ミリメートルの厚さのカバーであれば対応可能です。
複数のコイルを使っている充電ステーションもあります。これにより、充電器上のスマートフォンの位置に関する自由度が高くなります。充電ステーションによっては、複数のデバイス、たとえばスマートフォンとスマートウォッチを同時に充電することもできます。それでも、そのような充電ステーションは、コイル1個の充電ステーションよりもはるかに高価であり、現状では主に自動車で使われています。
今のところ、ワイヤレス充電は、ケーブルによる充電よりも遅くなっています。多くの充電ステーションは、5ワットの電力を供給していますが、ケーブル付きの充電器では、10ワット以上を供給可能です。この状況は、Qi規格によっていくらか変わってきています。今では、最大15ワットの急速充電が可能で、対応するスマートフォンが、すでに販売されています。
充電ステーションによっては、充電中に、スマートフォンを動かせないものがあります。これは、充電中に機能を制限します。しかし、スマートフォンを一定角度傾けて置ける充電ステーションもあります。これを使えば、充電中に動画を見ることができます。
バッテリの充電状態を確認するために充電ステーションからスマートフォンを持ち上げると、充電プロセスが中断します。そのため、多くの充電ステーションは、充電状態をLEDで表示しています。これにより、ユーザーは、デバイスを動かしたり持ち上げたりせずに、それを容易に見られるようになっています。
充電ステーションは、シールドされているので、磁界の範囲は非常に限られているか、または特定の方向だけに向けられています。さらに、スマートフォンがあれば磁界が弱められ、磁界が存在するのはデバイスを充電しているときだけです。
金属異物にはリスクがあります。電磁調理器と同じように、充電コイルの磁界の中に金属異物が侵入すると、きわめて高温になります。しかし、「スマート」充電ステーションがすでに販売されています。それはスマートフォンと接触面の間に異物が存在するのを検出し、充電プロセスを停止します。
ワイヤレスで充電できるデバイスの数は、増加し続けています。IHSマークイットの調査によれば、 ワイヤレス給電の市場は、2018年にはさらに勢いを増しています。2018年のすべてのアプリケーションおよび製品セグメントにわたるワイヤレス給電レシーバおよびトランスミッタの世界全体の販売台数は、6億台に達しています。これは、前年と比べて37%増加しています。2023年には世界全体の出荷台数が約21億台になるとIHSマークイットは予測しています。
急速充電オプションの増加に伴って、ユーザーの受入れもさらに進むでしょう。スマートフォンに始まって、他の多くのデバイスでもワイヤレス充電が可能になるでしょう。ヘッドホン、スマートウォッチ、フィットネストラッカー、さらには低消費電力の医療機器、たとえばペースメーカーなども、その恩恵を受けるでしょう。技術の開発状況によっては、将来、より大きい電力の充電も可能になるかもしれません。
更新:2021年7月