インフィニオン、GSMAに参加:セキュリティとブロードバンドの専門知識でモバイル業界に貢献
2017年2月22日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、モバイル通信の未来を積極的に形成するため、モバイル業界団体のGSMAに参加しました。GSMAには、全世界の移動体通信事業者約800社に加え、広義のモバイルエコシステムを支える企業として約300社が参加しています。準会員として、インフィニオンは今後、世界の数十億人もの一般消費者が使用するモバイル規格の策定に向け、セキュリティ技術とデータ伝送技術に関する専門知識を提供します。
インフィニオンの取締役であるヘルムート ガッセル(Helmut Gassel)は、「当社の高度な半導体ソリューションは、一般消費者、家庭、自動車、工場とインターネットをつなぐ、セキュリティとエネルギー効率に優れたスマートな セルラーインフラストラクチャの鍵となります。GSMAのメンバーとして、今後は高周波とセキュリティに関する自社の専門知識をモバイル業界に提供し、5Gの商用展開を実現していきます」と述べています。
コネクテッドワールドで、人と機械をセキュアに識別
一般消費者、機器、機械のセキュアな識別は、 モノのインターネット(IoT)時代のコミュニケーションにおいて、これまで以上に重要な側面となっています。インフィニオンは、1990年代初頭より、SIMカード向けのセキュリティチップを供給してきました。GSMAメンバーとしての役割を全うすべく、インフィニオンは今後、次世代の組み込みSIM(eSIM)規格のさらなる策定を推し進めていきます。
SIMカードは、モバイル加入者の身元をモバイルネットワークに証明するため使用されます。しかし、そのフォームファクターは現在、取り外し可能なプラグインから組み込みソリューションへと進化しており、大幅な小型化と省電力化が実現しています。eSIMには、さらなる優位性として、製造の過程で携帯電話やウェアラブル端末、機械、自動車に集積されます。そのため、リモートSIMプロビジョニング/管理が可能で、単一のモバイルネットワークに縛られません。 GSMAでは、モバイル接続機器の台数は2020年に最大105億台に達すると予想しており、マシンツーマシン(M2M)やモバイルコンシューマ機器の分野を中心に、eSIMには巨大な市場機会が見込まれています。
インフィニオンは現在、新たに策定されたGSMA仕様に完全準拠する包括的な eSIM製品ポートフォリオを提供しています。初の特殊eSIMを2008年に発表して以降、インフィニオンは、車載用アプリケーションを中心に、パイオニアとして市場をリードしています。2018年には欧州連合の共通基準となる緊急通話(eCall)機能の実装に関し、世界の大手自動車メーカー各社は、インフィニオンの認証済みeSIMセキュリティコントローラに信頼を寄せています。産業用/車載用アプリケーションに加えて、コンシューマ機器をモバイルネットワークに接続する際にも、eSIMを使用するケースが増えています。インフィニオンは、サムスンのスマートウォッチ「Gear S2」などのウェラブル端末やスマートフォン向けに、小型バージョンを提供しています。この寸法わずか1.5mm×1.1mm×0.37mmの世界最小のeSIMは、「Mobile World Congress」(於:スペイン バルセロナ、会期:2017年2月27日~3月2日)で展示致しました。
モバイルブロードバンドアクセスへの欲求が、 5G ネットワークの開発を後押し
モバイル機器の用途としては、従来の音声通信に加えて、ブロードバンドアクセスでの使用が増えています。しかし、数十億台もの機器がインターネットに接続することで、現行のセルラーインフラストラクチャは、今後数年以内には限界に到達する見込みです。エンターテイメントであれIoTアプリケーションであれ、5Gは先行する4Gインフラストラクチャと比べて100倍高速であり、1,000倍のデータをリアルタイムで伝送可能です。しかし、マルチギガビッド速度による高度モバイルブロードバンド(eMBB)には、高度な半導体ソリューションが要求されます。インフィニオンは、データの受信、増幅、伝送を行う高周波部品を提供すると同時に、アンテナのチューニングや切り替え向けの部品によって、圧倒的なユーザー体験を実現します。
モバイルビジネスの原動力 – 高いセキュリティで未来を後押し
「 Mobile World Congress 2017」(ホール6、ブース番号6C41)に於いて、インフィニオンは、コネクテッドワールドを支える、セキュリティとエネルギー効率に優れたコミュニケーション向けの半導体ソリューションを展示しました。主な展示内容としては、スマート交通インフラストラクチャ向けのインテリジェントな街灯、スマートホームのネットワーク機器を保護するセキュリティゲートウェイに加え、音声/ジェスチャー認識機能を活用し、人と機械のコミュニケーションを促進する新たなコンセプトでした。詳細については、 www.infineon.com/5Gをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFXX201602-031
Press Photos
-
As an associate member of GSMA, Infineon will contribute its expertise in security and data transmission technologies to develop mobile standards used by billions of consumers globally.GSMA_Associate_Member_LogoJPG | 15 kb | 324 x 439 px