アウディの世界初の自動運転機能搭載量産車をインフィニオンのテクノロジーが支える
2017年11月30日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは、レベル3自動運転機能を搭載した、世界初の量産車となるAudi A8に主要コンポーネントを供給します。自動運転機能は複数のレベルに分かれており、レベル3(下記の説明を参照)ではドライバーは一定の条件下で一時的にハンドルから手を離すことが可能です。たとえばA8では駐車と駐車場から出るとき、移動速度の遅いとき、および交通渋滞の際に手を離すことができます。自動車はインフィニオンのマイクロエレクトロニクスを通じてこのような状況への対応が可能となります。
インフィニオンのATV(オートモーティブ)事業本部のプレジデントであるピーター シーファー(Peter Schiefer)は、次のように述べています。「自動車のイノベーションのうち約90%はエレクトロニクス、つまり半導体によって支えられています。インフィニオンはアウディの半導体パートナーとして長年認められてきました。自動車はインフィニオンの『Vorsprung durch Technik(テクノロジーを通じた進歩)』とチップにより、より安全で利便性が高く、また環境に優しいものとなりました。将来の交通への自らの貢献を誇らしく思います。」
自動運転車の主要コンポーネント
Audi A8による安全な自動運転は、センサー、マイクロコントローラ、およびパワー半導体を含むインフィニオンのさまざまなチップが支えています。正面とコーナーのレーダーには、 RASIC™ファミリーのレーダー用センサーチップが使用されています。これらは77-GHzの高周波信号の送受信を行い、それを中央の運転支援コントローラ(zFAS)に送ります。
zFASが信頼性の高い自動運転を実現するにあたっては、 AURIX™ファミリーのマイクロコントローラが中心的な役割を果たしています。AURIXはデータパケットの評価と優先順位決定を行い、可能な限り迅速な処理を開始することによって車両のデータバスへの接続を確実なものとします。たとえばAURIXはレーダーやその他のセンサーシステムからのデータに基づき、緊急時のブレーキ動作を開始します。このファミリーのマイクロコントローラは高度な処理能力と充実した安全機能を持ち、この目的に特に適しています。
AURIXマイクロコントローラは、エンジンの機能制御をはじめとしてAudi A8の複数のコントローラに使用されています。またAudi AIアクティブシャーシや、ショックアブソーバーを制御する電子シャーシプラットフォームにも使用されています。さらにエアバッグの作動もAURIXマイクロコントローラによって支えられています。
運転、ドライバーアシスタンス、およびシャーシ用のエレクトロニクスに加え、テールライトに使用されている LITIX™ BasicファミリーのLEDドライバーや、ウィンドワイパー用の Embedded Powerファミリーのブリッジドライバーなど、快適性や車体のためのエレクトロニクスにもインフィニオンの半導体ソリューションが使用されています。
その他の資料
インフィニオンのチップと自動車用エレクトロニクス、AURIXマイクロコントローラファミリー、およびレーダーチップについては www.infineon.com/automotive、 www.infineon.com/aurixおよび www.infineon.com/sensorsをご覧ください。
自動運転のレベル
レベル0:自動運転機能なし。進行方向の制御(速度維持、加速、制動)と横方向(ステアリング)の制御はドライバーの責任です。介入システムは存在せず警告システムのみです。
レベル1:ドライバーが進行方向と横方向のいずれかの制御を継続的に行うあいだ、システムが他方の制御を引き受けることができます。
レベル2:特定の状況においてドライバーは進行方向と横方向の制御をシステムに渡すことができます。ドライバーには車両の制御を直ちに取り戻せるよう常に運転席にいることが求められます。
レベル3:システムは自らの限界をドライバーとは独立して判断します。ドライバーは車両の進行方向と横方向の制御を常に監視する必要がなくなります。ただしシステムから一定の猶予時間付きで要求された場合、ドライバーは自分で運転を再開できる状態でなければなりません。
レベル4:ドライバーは特定の状況(道路のタイプ、速度帯、環境条件)において運転をすべてシステムに委ねることができます。
レベル5(ドライバーレスの運転):車両はすべての道路タイプ、すべての速度帯、およびすべての環境条件下において、すべての運転を行うことができます。
出展:VDA
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2017会計年度(9 月決算)の売上高は71億ユーロ、従業員は世界全体で約3万7,500人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFATV201711-014j
Press Photos
-
“Around 90 percent of innovations in the car are driven by electronics and hence by semiconductors,” says Peter Schiefer, President of the Automotive Division at Infineon.Peter_SchieferJPG | 491 kb | 1022 x 1535 px
-
AURIX™ microcontrollers are used in several controllers in the Audi AAURIX_made_for_SAFETY_LFBGA-292JPG | 162 kb | 1500 x 1269 px
-
Various chips from Infineon are to thank for safe automated driving in the Audi A8: sensors, microcontrollers and power semiconductors (Image: Copyright Audi AG).A1713853JPG | 720 kb | 2126 x 1503 px