欧州は建築物のエネルギー消費削減を目指す - 「Environmental Sensors for Energy Efficiency」(ESEE)研究プロジェクトを発足
「ESEE」研究プロジェクト メンバーによる共同プレスリリース
2013年11月20日、ノイビーベルク(ドイツ)
今後3年間にわたり、欧州5か国からの26のパートナーにより、エネルギー効率に優れたソリューションを目指して環境センサーおよびセンサーネットワークに関する研究が行われます。独インフィニオン テクノロジーズがリーダー役を務める「Environmental Sensors for Energy Efficiency」(ESEE)の研究は、建物や客室のエネルギー管理システムにデータを提供する、 シームレスに接続されたセンサーを通じてエネルギー消費の削減を支援します。このプロジェクトを通じ、温室効果ガス排出を削減する技術において欧州が占める位置付けがさらに強化されることが期待されます。こ のためESEEプロジェクトは参加各国の国および地域の予算支援と、ENIAC Joint Undertakingを通じて欧州連合の支援を受けています。たとえばドイツの連邦教育科学研究技術省は、「 Information and Communication Technology 2020」プログラムに基づきESEEプロジェクトを支援しています。
現代の建物管理システムにおいて空気の質を監視するには、革新的で、インターネットに接続されたセンサー システムが不可欠です。ESEEプロジェクトでは、二酸化炭素、一酸化炭素、湿 度などの環境パラメータを監視する、半導体と異種混在の3D統合を基板とする低消費電力のインターネットに接続された新しいセンサーシステムの開発に注力します。E SEEはエネルギー使用削減に貢献する手段を見出すため、高度な信頼性を持つ環境条件関連の情報を必要とするアプリケーションをターゲットとします。空気の質を管理するソリューションと組み合わせた場合、建 物内でのエネルギー節約の余地は30%を超え、飛行機の場合にはこれはエネルギー収支全体の約5%に達します。たとえば電気自動車など、他の屋内の空調に関してもさらに市場ポテンシャルが存在します。
欧州委員会はその「Europe 2020」イニシアティブにおいて、温室効果ガス排出を削減し、エネルギー効率を高めるという野心的な目標を定めています。この実現には欧州にて開発、設計され、競 争力を持つコストで製造されるセンサーとエネルギー管理システムが鍵となります。ESEEはこれらの目標達成に向けた大きな貢献を期待して設立されました。ESEEは2013年4月に開始され、2 016年3月に終了の予定です。この欧州各国の協力に基づくプロジェクトには2,700万ユーロの予算が充てられています。この予算の半分近くはコンソーシアムを構成するプロジェクト パートナー、残 りは参加国であるフィンランド、フランス、ドイツ、およびオランダの各政府(Call 2012-1, GA 324284)によっており、またENIAC Joint Undertakingからもさらに支援が行われています。
ESEEの詳細については http://www.eniac.eu/web/downloads/projectprofiles/2012_1_esee.pdf をご覧ください。
ESEEプロジェクトのパートナー一覧:
フィンランド:Fläkt Woods Oy、Metso Automation Oy、Murata Electronics Oy、Teknologian Tutkimuskeskus VTT、Vaisala Oy
フランス:Aerovia、APIX、III-V-Lab GIE、CEA-Leti MINATEC、CIAT S.A.
ドイツ:EADS Deutschland GmbH、eesy-id GmbH、Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (ENAS/IPM)、Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg、Infineon Technologies AG、Siemens, AG、TWT GmbH Science & Innovation
オランダ:Evalan BV、Holst Centre/imec、Munisense BV、NXP Semiconductors Netherlands BV、Technical University Eindhoven、Vabrema BV
スペイン:Acondicionamiento Tarrasense (Leitat Technological Center)、Iquadrat Informatica S.L、T elecommunications Technological Centre of Catalonia
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFXX201311.009