インフィニオン、社会手当の支給を目的とした、南アフリカ最大の政府系ICカード・プロジェクトで、Net1社にセキュリティ・チップを供給

2012/07/12 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、南アフリカ共和国で最大の政府系ICカード・プロジェクトへセキュリティ・チップを供給します。政府機関である「SASSA」(南アフリカ社会保障機関)は現在、N et1 U.E.P.S. Technologies社を通じて、南アフリカの9つの州すべてを対象とした社会手当の金融処理用に、生体認証対応のセキュアなEMV/UEPS対応ICカードを発行しています。N et1社の子会社であり、南アフリカを代表する決済サービス・プロバイダのCash Paymaster Services(CPS)社は、SASSA向けサービスの運用を担当しており、インフィニオンは、セ キュリティ・コントローラ「SOLID FLASH™ SLE 77」を同社に供給しています。

本プロジェクトは、2012年4月に開始しました。6月にはNet1社が、最初のICカードの発行を開始しました。新しいICカードでは、少ない管理コストで、1 ,000万人を超える南アフリカの市民が、発行されたICカード上に社会手当をセキュアに受領できます。このアプリケーションは、非対称データ暗号回路を搭載したインフィニオンのセキュリティ・コントローラ「 SOLID FLASH SLE 77」を採用しています。この結果、セキュアなデータ保管や、IC内に保存された指紋情報を使ったカード保有者の本人確認が行えます。このICカード・システムは、銀 行口座へのアクセス無しで市民に金融サービスを提供できる生体認証決済技術であるNet1社のユニバーサル電子決済システム(U.E.P.S.)がベースになっています。

SOLID FLASH製品は、在庫管理の高効率化や市場投入までの期間の短縮など、優れた特徴を持っています。プロトタイプ作製、サンプル試作、プ ログラミングを直ぐに行えることが市場でのメリットです。さらに、インフィニオンのSOLID FLASH製品は、フラッシュメモリの暗号化などのセキュリティ機能を備え、フ ラッシュメモリのセキュアなプログラミングとロッキングを行える専用のフラッシュ・ローダー機構を用意しています。

Net1社のジェームズ・スニードン(James Sneedon)氏(チップ&カード・ビジネスユニット責任者)は、次のように述べています。「インフィニオンのSOLID FLASH製品を採用したことで、 市場投入までの期間を大幅に短縮することができました。これは、ROMベースの製品では実現しえなかったことです。さらに、インフィニオンのSOLID FLASH製品は、マ スクROM製品と同等かそれ以上に強固なセキュリティと信頼性とを備えています。」

インフィニオンのカーステン・ロシンスキー(Carsten Loschinsky)(バイスプレジデント、チップカード&セキュリティ事業本部 政府系ID担当ゼネラルマネージャー)は、次 のように述べています。「マスクROMベースのICカード製品を使用していたのでは、政府系や決済系のプロジェクトで競争力のあるTCO(総所有コスト)への今後の課題を実現することは不可能です。そのため、マ スクROMは、インフィニオンの最新のEEPROM/フラッシュ技術を使ったSOLID FLASHに取って代わられるでしょう。インフィニオンが先頭を切って開発したこの技術は、N et1社のようなお客様によって、大きな付加価値と優位性が示されるでしょう。」

インフィニオンのSOLID FLASH SLE 77ファミリは、90nmプロセス技術で製造されており、EMVCo(Europay、MasterCard、Visaなど)およびCC( コモンクライテリア)の認定を取得しています。インフィニオンが開発したSOLID FLASH製品は、フラッシュの使い易さと、インフィニオンならではのセキュリティに関する高度な専門性が融合したものです。S OLID FLASH製品に関する詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/solidflash

インフィニオンは、様々なICカードやセキュリティのアプリケーション向けに、セキュリティ、非接触通信、統合マイクロコントローラ・ソリューション(組み込み制御)の各分野のコア技術を応用した、セ キュリティ半導体製品の包括的なポートフォリオを取り揃えています。インフィニオンは、この専門性を、モバイル決済、システム・セキュリティ、セキュアな電子証明書など、モ バイル化とネットワーク化が進む社会のセキュリティ向上に役立てています。インフィニオンは、25年以上にわたって、ハードウェアによる画期的なセキュリティ・ソリューションを開発しており、14年間、世 界のマーケット・リーダーであり続けています。インフィニオンのチップカード&セキュリティ・ソリューションについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/security

Net1 U.E.P.S. Technologies社についての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.net1.com

 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCSS201207-051