カプチーノ? それともクロワッサン? タッチ&ゴー!欧州最大の非接触キャッシュカード・プロジェクト、インフィニオンのセキュリティ・チップを採用
ノイビーベルク(ドイツ)
出勤途中でコーヒーと新聞を買うのに、小銭をあさりながら長い列に並ぶ。ハノーバー、ブラウンシュヴァイク、ヴォルフスブルク等のドイツの都市部では、そんな風景が、過去の話になりそうです。4 月17日、Deutsche Kreditwirtschaft (ドイツの銀行業界団体)は、これらの都市で、欧州最大の非接触型決済の実証実験「girogoプロジェクト」を開始しました。これにより、1 30万人を超える銀行や貯蓄銀行の利用者が、様々な店舗やガソリンスタンドに設置されたタッチ&ゴーの機械を使って、20ユーロ以内の支払いが、素早く簡単にできるようになります。インフィニオン テクノロジーズから提供されるセキュリティICチップは、新しい非接触型キャッシュカード用としては初めて、同団体が承認したものです。
「girogo」キャッシュカードは、いわゆるデュアル・インターフェース・カードで、決済端末にカードを差すと、接触型決済に利用できます。非接触型の決済では、利用者は、リ ーダーにカードを差す必要はありません。レジにあるリーダーに、非接触ICが埋め込まれたカードをかざすだけです。署名も暗証番号も不要のため、決済には1秒もかかりません。非接触技術を利用することにより、2 0ユーロ以下の少額決済が、素早く便利に行えるようになりました。
BVR (ドイツ連邦信用協同組合協会) のアンドレアス・マーティン理事(Dr. Andreas Martin) は、「girogo機能付きの新しい非接触型キャッシュカードは、2 0ユーロまでの少額決済を、便利でスピーディーにします。girogoプロジェクトは、ドイツの決済システムの、更なる発展の礎となるものです。」と述べています。
「girogo」キャッシュカードは、非接触型決済に加えて、広く普及している接触型決済にも対応します。Deutsche Kreditwirtschaft のセキュリティ要求は、世 界で最も厳しい基準であるとされていますが、インフィニオンのセキュリティ・コントローラは、長年に渡って、その要求に応えてきました。
独インフィニオンテクノロジーズのステファン・ホフシェン(Dr. Stefan Hofschen)(チップカード&セキュリティ事業本部プレジデント)は、次のように述べています。「 インフィニオンは、Deutsche Kreditwirtschaft の厳しいセキュリティ・ガイドラインと、ドイツの新しいキャッシュカードに必要な非接触でのパフォーマンスの両方を、世 界で初めて満たしたチップメーカーです。今回の採用は、セキュリティと非接触通信の両分野での当社の先進性を裏付けるものです。」
市場では、磁気カードの大部分を置き換えるものとして、ICカードへの移行が進んでいます。Eurosmartによると、2012年に出荷されるIC決済カードの数は、非接触型カードを含めて、世 界で12億枚に達し、前年比19%の成長率となる見込みです。デュアル・インターフェースや非接触型の決済への移行が進むことは明らかです。Deutsche Kreditwirtschaft の調査によると、 ICの導入は、不正行為の減少にも役立っています。2011年のATMでのカード・データの盗難は、前年比で45%減少したと報告されています。
SLE 78セキュリティ・コントローラについて
Deutsche Kreditwirtschaft が「girogoプロジェクト」の非接触型キャッシュカードに採用したセキュリティ・コントローラは、イ ンフィニオンのデジタル・セキュリティ技術「インテグリティ・ガード」を搭載し、新しい非接触キャッシュカード用として初めて承認された、ICカード用マイクロコントローラです。さらに、このセキュリティ・コ ントローラは、決済カード用のEMVCoセキュリティ要求を満たし、世界標準のセキュリティ認定であるCC(コモンクライテリア)のEAL 5+ highを取得しています。インフィニオンは、強 固なデータ保護を必要とする、決済カードなどの重要なアプリケーション専用に、「インテグリティ・ガード」を開発しています。SLE 78ファミリの全てのセキュリティ・コントローラ同様に、今回採用のチップは、 内部データの保管や処理を、暗号化したままで実行します。また、接触と非接触の両方に対応できる、デュアル・インターフェースを備えています。さらに、SLE 78ファミリのチップは、1 個ではなく2個のCPUを搭載し、互いが互いをチェックし合います。アタックによって発生したエラーを即座に検知して対処できるため、異常な動作は中断されます。
セキュリティ技術「インテグリティ・ガード」に関する詳細は、 www.infineon.com/integrityguardでご覧いただけます。
インフィニオンは、セキュリティや非接触通信、マイコン・ソリューション(組み込み制御)分野での専門性を活かして、様々なICカードやセキュリティ分野のアプリケーションに向けた、幅 広いセキュリティ半導体製品のポートフォリオを提供しています。インフィニオンは、モバイル決済やシステム・セキュリティ、セキュアな電子証明書など、モ バイル化とネットワーク化が進む社会のセキュリティの向上に、その専門性を活用しています。インフィニオンは、ハードウェアによる革新的なセキュリティ・ソリューションを25年以上開発し続けており、過 去14年間、世界のマーケットリーダーであり続けています。
インフィニオンのICカードやセキュリティ・ソリューションについての詳細は、 www.infineon.com/security をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する、半 導体とシステムのソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米 国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCCS201204.035
Press Photos
-
Contactless_Payment_Infineon TechnologiesJPG | 1.12 mb | 1748 x 1800 px