インフィニオンの「KP200」圧力センサ、自動車衝突時の歩行者保護を向上:自動車バンパーの安全システムでContinental社に採用される
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズの「KP200」圧力センサは、自動車の衝突時の歩行者と自動車乗員の保護能力の向上で重要な役割を果たしています。この圧力センサは、車載用システムのサプライヤー、 Continental社の新型安全システムで使用されており、著名な自動車メーカーとの協力によって開発されました。システムの第1世代製品はすでに複数の高級車で使用されています。C ontinental社がインフィニオンの圧力センサを採用したのは、外気圧にかかわらず、パルス状の気圧変動を高い信頼性とスピードで測定するからです。インフィニオンのセンサは、上 記とは別の車載用アプリケーションであるサイドエアバッグセンサとして長年の使用実績を誇ります。
「KP200」:歩行者保護の向上を実現する中心的部品
インフィニオンでは、車載用安全システムの中心的な部品として「KP200」圧力センサを提供しています。C ontinental社が自動車メーカーと協力して開発した歩行者保護システムでは、エアホースが自動車のフロントバンパーに組み込まれています。このエアホースには、冗長性を確保するため両端にそれぞれ1つの「 KP200」圧力センサが搭載されています。衝突時にはエアホースの圧力の変化を測定し、このデータをリアルタイムで評価し、500マイクロ秒ごとにセントラルエアバッグ制御ユニットに圧力データを送信します。 「 KP200」センサがこうした測定の結果を記録し、データを生成するのに要する平均時間は40マイクロ秒未満となっています。その後、中央制御ユニットはボンネットを上げるメカニズムを起動させ、歩 行者への衝撃を軽減します。データ測定中、「KP200」圧力センサは周辺大気圧から大気圧の変化を独立して捉えます。これは、天候や高度にかかわらず、信頼性の高い衝突検知を実現する上で必要です。
「KP200」:側面エアバッグでの優れた使用実績
現在すでに、「KP200」は自動車のサイドエアバッグで使用されています。本製品によってエアバッグの高速かつ信頼性のある点火が可能で、自 動車の乗員の負傷リスクを大幅に低減できます。圧力センサはモノリシック集積されており、空気圧測定用のセンサ・ユニットと評価用ASIC
が同一チップ上に配置されています。センサは、周辺の大気圧とは無関係に自動車のサイドドアの内圧パルスを測定します。センサのデータをリアルタイムで処理し、デ ータをセントラル制御ユニットに送信することで、サイドエアバッグが起動します。
半導体センサのリーダーとしてのインフィニオン
インフィニオンは半導体センサの業界をリードするメーカーであり、センサの販売個数はこのほど20億個を突破しました。自社の算定によると、イ ンフィニオンは完全統合型の圧力センサを使用したサイドエアバッグシステムの世界市場トップ企業であり、その市場シェアは約65%です。タイヤ空気圧監視システム(TPMS)では約50%、車 輪速度の測定用センサを搭載したアンチロックブレーキシステム(ABS)の分野でも同じく約50%の市場シェアを誇ります。
インフィニオンは、顧客別のソリューションに対応し、またサイドエアバッグの最新基準(PSI5とAK-LV 29)も考慮に入れた圧力センサの製品ファミリを幅広く提供しています。安 全システムやパワートレインのアプリケーションのほか、ボディ及び利便性、エレクトロニクスの分野向けに、3つのセンサ・グループ(圧力測定、加速、磁界)で製品を提供する数少ない半導体メーカーとなっています。
「KP200」圧力センサの技術詳細
「KP200」はわずか7mm×7mmのPG-DSOF-8 SMDパッケージで提供されます。センサ・チップは50.9kPa~126.5kPa( 509mbar~1,265mbar、または7.4psi~18.3psi)の標準的な圧力範囲と、-40℃~85℃の動作温度範囲で設計されています。動作電圧は4.5V~11Vです。平均消費電流は8mAで、 感度は圧力変化(%)あたり20.48LSBです。セントラル電子制御ユニットとの情報伝達はPSI5プロトコルによって行われるため、電源ライン上のデータ変調により2ワイヤの構成ですみます。その結果、「 KP200」はAK-LV 29自動車基準に適合します。
詳細情報
インフィニオンの圧力センサ製品および「KP200」センサについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/pressure
センサをはじめとするインフィニオンの車載用半導体製品についての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/sensors
www.infineon.com/automotive
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな
課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ド イツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201206.048
Press Photos
-
The KP200 pressure sensor improves the impact protection for pedestrians and is now used by the automotive system supplier Continental for safety system in car bumpers.KP200JPG | 584 kb | 1799 x 1350 px