インフィニオン、高速ボディ・ダイオード・650V 「CoolMOS™」を発売。エネルギー効率を世界規模で向上させる「CoolMOS™」の累積生産個数は35億個を突破
ノイビーベルク(ドイツ)
2011年1月19日、オーストリア・フィラッハの製造施設で35億個目となる「CoolMOS™」高電圧MOSFETが生産ラインから出荷されたことで、独インフィニオンテクノロジーズは、5 00~900Vのトランジスタに関して、世界で最も成功したサプライヤとなりました。チップ・アーキテクチャを改善し続け、「CoolMOS™」トランジスタの技術的な最適化状態を常に維持することで、こ うした成功への道のりが切り開かれました。
トランジスタの発明から55年を経て、インフィニオンは2002年、革命的な「CoolMOS™」トランジスタ技術により、「Innovation Award of the German Industry」を受賞しました。この高電圧パワー・トランジスタは、PCの電源やサーバ、太陽光発電インバータ、照明、通信機器の電源など、さまざまなアプリケーションでエネルギー効率を向上させます。こ れらの省電力チップは現在、薄型TVやゲーム機など、民生用電子機器にとっても欠くことのできない部品となっています。エネルギーの効率的な使用と省エネルギーは、産業用・家庭用を問わず、あ らゆる電動アプリケーションにとって、重要な要件となりつつあります。インフィニオンの高エネルギー効率半導体ソリューションを使用することで、世界全体の消費電力を25%も削減できます。サ ーバ基板を例に取ると、「CoolMOS™」により、必要な消費電力は約30ワット抑えられます。すなわち、全世界のサーバ総数を約6000万台とすると、原 子力発電所1基の出力に相当する1.8ギガワットのエネルギーが節約されることになります。
インフィニオンのアンドレアス・ウルシッツ(Andreas Urschitz)(パワーマネジメント&サプライ・ディスクリート担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次 のように述べています。「インフィニオンでは、エネルギー効率を最大限に高めるため、『CoolMOS™』トランジスタ技術の開発を継続しており、お客様にとって、これは明確な競争上の優位性となっています。将 来世代向けの持続可能な資源保存で、当社は極めて重要な貢献を果たしています。台湾・高雄のサッカースタジアムで使用されている太陽光エネルギー活用システムは、インフィニオンの『CoolMOS™』技 術の導入の成功を裏付ける好例です。ソーラーインバータでは、『CoolMOS™』チップを使用することで最高のエネルギー効率が保証されます。その結果、太陽光発電所では110万キロワット時の電力が生成され、 二酸化炭素の年間排出量は約660トン削減されます」
次の技術ステップとなる、新製品の650V「CoolMOS™ CFD2」
高電圧「CoolMOS™ MOSFET」の最新世代製品を通じ、インフィニオンは現在、また新たな、そして重要なイノベーションを展開しています。新製品の650V「 CoolMOS™ CFD2」は、ドレイン-ソース電圧が650Vで、ボディ・ダイオードを高速化した、世界初の高電圧トランジスタです。より滑らかな整流動作とこれに伴うEMI特性の向上により、本製品は、競 合製品に対して明確な優位性を持ちます。「CoolMOS™ CFD 2」の650V品ポートフォリオは、軽負荷時の効率性の向上、ゲート電荷の削減、容易な実装、卓越した信頼性など、高速スイッチング・ス ーパージャンクションMOSFETのメリットをすべて備えています。太陽光発電インバータ、サーバ・コンピュータ、LED照明、通信機器などの市場で、こ のトランジスタは最高の可能性を秘めているとインフィニオンは考えています。新登場のCFD2製品ファミリについての詳細は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/cfd2
インフィニオンの「CoolMOS™」技術
革命的な「CoolMOS™」パワー・ファミリは、エネルギー効率の分野で新たな基準を打ち立てています。CoolMOS™は、高電圧MOSFETをリードする技術であり、導 通損失とスイッチング損失を大幅に削減しつつ、高電力密度と高電力効率により、優れた電力変換システムを実現します。「CoolMOS™」製品は、コンシューマ製品、再生可能エネルギー、通信機器の電源、ア ダプタなど、アプリケーションごとに最適化されています。クラス最高の価格性能比を誇る「CoolMOS™」は、今日の高まり続けるエネルギー需要に対応する上で最適なソリューションです。中でも、最 新かつ最先端の高電圧パワーMOSFETによって、AC/DC電源は、かつてない効率化・小型化・軽量化・低温化を実現しました。こうした成功は、最少のパッケージ・アウトラインあたりのオン状態抵抗、最 高のスイッチング速度、および最小限のゲートドライバ要件を持つ高電圧MOSFETを市場に提供することにより実現しました。詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/CoolMOS
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFIMM201102.021
Press Photos
-
Unique Success Story of CoolMOS™ Technology: Infineon launches 650V MOSFET with Integrated Fast Body Diode and crosses the 3.5 Billionth High-Voltage MOSFET to Advance Energy Efficiency WorldwideCoolMOS_CFD_650VJPG | 2.05 mb | 2126 x 1535 px